Überwachung der nächsten Generation und vernetzter Wohnbereich

Die Evolution von intelligenten Systemen für den Wohnbereich bringt die nächste Generation von Überwachungs- und vernetzten Geräten auf den Verbrauchermarkt. Ein Blick in den Molex Connected Guide (Vernetzungsleitfaden von Molex) zeigt, dass diese Anwendungen neue Technologien in Haushaltsgeräten, Thermostaten, vernetzter Sicherheit, Beleuchtung und drahtlosen Mediengeräten umfassen, die dem Verbraucher Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit bieten. Die breite Palette an Steckverbindern und Lösungen von Molex hilft bei der Bewältigung der Herausforderungen vernetzter Heimsysteme. Von kapazitiven Schaltern und LED-Anzeigen bis hin zu Antennen und USB-Anschlüssen kann Molex eine breite Palette moderner Anwendungen für den vernetzten Haushalt unterstützen.

Wenn Sie sich mit Sicherheit und Überwachung in Ihrem Haus beschäftigen, werden Sie wahrscheinlich einige Produkte von Molex finden: Pico-EzMate, SlimStack, SD- und Combo-Speicherkartenstecker, FFC/FPC-Stecker, USB und Antennen. Für die Hausautomatisierung, wie z. B. von Beleuchtung und Steckdosen, finden Sie viele der gleichen Produkte, zusammen mit anderen Produkten, wie z. B. den ValuSeal-Steckverbindern mit Schutzart IP65, perfekt für Außenbeleuchtungsanwendungen.

(Bildquelle: Molex)

Intelligente Haushaltsgeräte werden immer beliebter, von der Beleuchtung über Fernseher, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen/Trockner und Kühlschränke bis hin zu intelligenten Wasserhähnen.

Streaming und Unterhaltung zu Hause sind in der heutigen vernetzten Welt ein Muss. Für mich ist Netflix ein Muss, um nach einem anstrengenden, hektischen Tag zu entspannen, und intelligente Fernsehgeräte halfen mir, mit meinem Sohn in Verbindung zu bleiben, während er College Football spielte und herumreiste. Wenn ich bei einem Spiel nicht dabei sein konnte, brauchte ich nur meinen Smart-TV (Großbildschirm) mit dem World Wide Web zu verbinden und einen Live-Stream des Spiels anzusehen. Bei älteren Fernsehern ohne Intelligenz habe ich einfach das HMDI-Kabel von Molex von meinem Computer an den großen Bildschirm angeschlossen und konnte die Übertragung auf diese Weise ansehen.

(Bildquelle: rtings.com)

Wo sehen Sie das vernetzte Zuhause aus der Perspektive der Energie- und Versorgungswirtschaft? Für mich sind das mein digitaler Thermostat, meine digitale Wetterstation oder ein Wassersensor in meiner Sumpfpumpe, der mich informiert, wenn meine Pumpe einmal ausfällt. Unsere Stadt hat die Stromzähler an unserem Haus noch nicht aktualisiert, so dass jeden Monat jemand von Tür zu Tür geht und die Stromzähler überprüft. Stellen Sie sich vor, wie effizient der ganze Prozess wäre, wenn Sie die Informationen sofort zur Hand hätten, ohne dass jemand ihr Grundstück besuchen muss. Das ist in den nördlichen Staaten, in denen viel Schnee fällt, keine leichte Aufgabe.

(Bildquelle: Molex)

(Bildquelle: ambientweather.com)

Die Auswahl ist so groß; wie kann man da eine gute Wahl treffen?

Der interaktive Leitfaden zeigt Ihnen all die oben erwähnten Möglichkeiten und hilft Ihnen bei der Navigation durch alle Arten von Anwendungen. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt suchen, klicken Sie auf die Anwendung, und Sie gelangen zu einer Produktempfehlung, die die Fähigkeiten und Spezifikationen im Detail beschreibt. Wenn Sie eine größere Menge benötigen, steht Ihnen Digi-Key mit einem großen Portfolio an Molex-Produkten jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie technische Fragen haben, schreiben Sie uns eine Nachricht in unserem TechForum, und jemand wird Ihnen gerne helfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns auf dem Weg in die nächste Generation der Überwachung und des vernetzten Wohnbereichs befinden und Sie sich darauf verlassen können, dass zu Hause alles in Ordnung ist, während Sie Ihren Urlaub am Strand verbringen. Schließlich ist alles nur einen Klick entfernt.

Über den Autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, Produktmanagerin bei DigiKey, ist seit 2003 bei DigiKey und verantwortlich für Verbindungsprodukte sowie passive und elektromechanische Produkte. Sie kommuniziert täglich mit Ingenieuren/Kunden (sowohl intern als auch extern), um mit ihrem umfassenden Produktwissen den Umsatz zu steigern. Kathy hat einen Abschluss in Elektrotechnik/Automatisierung und war Teil des DigiKey-Teams für Anwendungstechnik, bevor sie ihre Tätigkeit im Produktmanagement aufnahm. Außerhalb der Arbeit ist sie eine begeisterte Fischerin, sowohl in Wettbewerben als auch nur zum Spaß am Wasser.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum