Humanoide - Wie sieht die Zukunft aus?

Ich habe in letzter Zeit viel über KI-Technologie nachgedacht, insbesondere über humanoide Roboter (Humanoide), und darüber, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn sie immer leistungsfähiger werden und sich weiter verbreiten. Auch wenn einige Leute skeptisch bleiben und ich ihre Bedenken voll und ganz verstehe, kann ich nicht anders, als mich auf das zu freuen, was auf uns zukommt. Das Innovationstempo beschleunigt sich rapide, angetrieben durch Fortschritte in den Bereichen KI, Robotik und Rechenleistung, und die Möglichkeiten gehen weit über einfache Aufgaben hinaus.

Traditionell wurde der Begriff Humanoid mit Maschinen in Verbindung gebracht, die sich wiederholende oder körperlich anspruchsvolle Aufgaben ausführen. Heute ist das immer noch ein wichtiger Schwerpunkt, aber in Zukunft werden Humanoide noch viel mehr werden. Sie entwickeln sich zu anpassungsfähigen Partnern, die für den sicheren Betrieb in menschlichen Umgebungen konzipiert sind, von Fabriken und Lagerhäusern bis hin zu Wohnungen und Krankenhäusern.

Langzeitpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen ist eine der Branchen, die am meisten davon profitieren dürften. Die Arbeitsbelastung der Krankenschwestern und -pfleger, der Hilfskräfte und des Pflegepersonals nimmt weiter zu, vor allem in Einrichtungen der Gedächtnispflege, wo der Personalmangel ein tägliches Problem darstellt. Humanoide Roboter könnten diese Mitarbeiter unterstützen, indem sie Mahlzeiten und Medikamente verteilen, bei der Mobilität helfen und Bewohner mit kognitiven Einschränkungen überwachen oder an Dinge erinnern. Einige Prognosen gehen sogar davon aus, dass Humanoide bis 2035 messbare Lücken in der Altenpflege füllen werden, indem sie der alternden Bevölkerung Begleitung und Sicherheit bieten.i

Und stellen Sie sich vor, was passiert, wenn sich Robotik und Präzisionsmedizin kreuzen. Die Chirurgie hat sich bereits von invasiven Verfahren zur minimalinvasiven Laparoskopie entwickelt. Mit humanoider Präzision und KI-gesteuerter Genauigkeit könnten die medizinischen Eingriffe von morgen noch zielgerichteter werden, was die Genesungszeiten verkürzen oder die Genauigkeit von Verfahren und Technologien zur Krebsbekämpfung erhöhen könnte.

(Bildquelle: Moxi - Diligent Robotics)

Militär, Polizei, Feuerwehr

Humanoide könnten auch in risikoreichen Umgebungen eine wichtige Rolle spielen. Stellen Sie sich vor, dass Roboter eingesetzt werden, um den Verkehr an einer Unfallstelle zu regeln, in brennende Gebäude oder Kriegsgebiete einzudringen oder bei gefährlichen Such- und Rettungsaktionen zu helfen. Ihre Fähigkeit, dort zu arbeiten, wo die Sicherheit von Menschen bedroht ist, macht sie ideal für Notfälle und Katastrophengebiete. Projektionen zeigen bereits, dass Humanoide in gefährlichen oder reibungsträchtigen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, um das menschliche Risiko zu verringern.

Dieser Feuerlöschroboter kann Brände bis zu 10 Stunden lang löschen (Bildquelle: Ambipar)

Landwirtschaft

In der Landwirtschaft sind die Grundlagen für selbstfahrende Maschinen bereits vorhanden, und die Branche boomt! Warum also soll jemand den ganzen Tag in einem Traktor sitzen? Mit Autonomie und humanoider Aufsicht könnten Landwirte bald eine ganze Flotte von ihrem Telefon aus steuern. Angesichts des weltweit zunehmenden Arbeitskräftemangels sind Humanoide in der Lage, Aufgaben in der Logistik und bei sich wiederholenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu übernehmen.

Stehen wir vor dem Zeitalter der Roboterbauern? (Bild von Techslang)

Unterhaltung, Sport und Bildung

Humanoide sollen zu interaktiven Lernbegleitern in Schulen werden, die Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen individuelle Nachhilfe und Unterstützung bieten. Sie können auch in der Unterhaltungsbranche tätig sein, als Darsteller, Stuntleute oder sogar als Kooperationspartner beim Sporttraining. In Städten könnten Humanoide bei der Navigation in Menschenmengen oder bei der Übersetzung in Echtzeit helfen. Weitere Informationen finden Sie unter Roboter für die Ausbildung.

Die Entwicklung der automatischen Übersetzung geht in Richtung Maschinen. (Bildquelle: Tarjama)

Wohnbereich

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Vorbereitungen, Kochen, Putzen und alltägliche Haushaltsaufgaben von einem humanoiden Assistenten übernommen werden. Unternehmen, die haushaltsfreundliche Roboter entwickeln, sind bereits auf diesem Weg. Ehrlich gesagt, hier bin ich am meisten begeistert, und ich liebe meinen Staubsaugerroboter. Stellen Sie sich vor, Sie werden auf der Arbeit angerufen und Ihre Schwiegereltern kommen um 17 Uhr vorbei - kein Problem.  Greifen Sie zum Telefon und lassen Sie Ihren Roboter das Abendessen zubereiten, das Haus putzen und den Schnee von der Einfahrt schaufeln. Und das alles, während Sie bei der Arbeit sind.

Benötigen Sie Hilfe bei Haushaltsaufgaben? Humanoide Roboter können helfen. (Bildquelle: Camille Cohen für The Washington Post via Getty)

Expeditionen

Ob tiefe Ozeane, abgelegene Höhlen oder sogar andere Planeten - Humanoide können Erkundungsmissionen dorthin leiten, wo Menschen nicht so leicht hinkommen. Mit ihren hochentwickelten Sensoren und ihrer Anpassungsfähigkeit könnten sie schon bald zu unverzichtbaren Werkzeugen für wissenschaftliche Entdeckungen in extremen Umgebungen werden. Ich finde das sehr faszinierend, denn in unseren Ozeanen gibt es so viele unerschlossene Geheimnisse. Wussten Sie, dass 70 % der Erde aus Wasser bestehen und nur 27 % unserer Ozeane kartografiert wurden, und davon weniger als 5 % erforscht oder fotografisch erfasst wurden?

Roboter werden die Zukunft der Meeresforschung sein. (Bildquelle: ASME)

Beim Aufstieg der Humanoiden geht es nicht nur um futuristische Maschinen. Es geht darum, das menschliche Potenzial zu erweitern. Indem sie branchenübergreifend repetitive, gefährliche und arbeitsintensive Aufgaben übernehmen, schaffen sie Freiräume, damit sich die Menschen auf anspruchsvollere Tätigkeiten, sinnvolle Beziehungen und Innovationen konzentrieren können. Die Zukunft der Humanoiden ist nichts, wovor man sich fürchten muss; sie ist eine Chance, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und füreinander sorgen, neu zu gestalten, und diese Zukunft ist näher als wir denken. Was auch immer Sie entwickeln, wir bei DigiKey werden Sie unterstützen, vom Prototyping bis zur Produktion.ii

(Bild erstellt mit Co-Pilot)

Weitere Informationen:

i bccresearch.com

ii Wie viel vom Ozean ist erforscht? - NOAA Ocean Exploration

Über den Autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, Produktmanagerin bei DigiKey, ist seit 2003 bei DigiKey und verantwortlich für Verbindungsprodukte sowie passive und elektromechanische Produkte. Sie kommuniziert täglich mit Ingenieuren/Kunden (sowohl intern als auch extern), um mit ihrem umfassenden Produktwissen den Umsatz zu steigern. Kathy hat einen Abschluss in Elektrotechnik/Automatisierung und war Teil des DigiKey-Teams für Anwendungstechnik, bevor sie ihre Tätigkeit im Produktmanagement aufnahm. Außerhalb der Arbeit ist sie eine begeisterte Fischerin, sowohl in Wettbewerben als auch nur zum Spaß am Wasser.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum