Relais der Marke Potter & Brumfield (P&B) von TE Connectivity
Die Geschichte von Potter & Brumfield reicht bis ins Jahr 1933 zurück, als Elbert E. Potter und Richard M. Brumfield das Unternehmen in Princeton, Indiana, gründeten. Das Unternehmen, das zunächst Zeitschaltuhren herstellte, entwickelte sich schnell zum führenden Hersteller von elektronischen Relaiskomponenten in den USA, die für die Steuerung des Stromflusses in praktisch allen elektrischen Systemen unerlässlich sind. Als das Unternehmen im Laufe des 20. Jahrhunderts wuchs, expandierte es in die Bereiche Zeitgeber, Schutzschalter, I/O-Module und Steckverbinder und lieferte Produkte für Haushaltsgeräte, Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, die Automobilindustrie und industrielle Märkte.1
Die Marke wurde schließlich 1986 Teil der Siemens AG und blieb bis 1999 bei Siemens, als TE Connectivity (damals Tyco Electronics) die Produktlinie von Potter & Brumfield als Teil eines größeren strategischen Kaufs von Siemens Electromechanical Components übernahm. Die Integration verschaffte TE Zugang zu einem breiten Katalog hochzuverlässiger Schaltkomponenten und stärkte seine Präsenz in den Segmenten Industrie, Automobiltechnik und Handel.2
Firmengebäude von Potter & Brumfield in Marion, Kentucky, um 1960 (links) und um 1969 (rechts). (Bildquelle: https://ourforgottenpassages.blogspot.com/2015/03/remembering-marions-potter-brumfield.html)
Heute ist die Marke Potter & Brumfield (P&B) von TE Connectivity eine der umfangreichsten Produktpaletten für elektromechanische Halbleiterrelais und Zeitrelais. Diese Relais werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, z. B. in der Heizungs-, Klima- und Kältetechnik, in Haushaltsgeräten, in der Industrieautomation, in der Automobilindustrie und im Transportwesen sowie in der Sicherheits- und Zugangskontrolle. Sie bieten mehrere Spulenkonfigurationen, Montageoptionen, Kontaktformen und Haltbarkeitsstufen, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Entwicklungsingenieure und OEMs macht.
Während sich die Zukunft der industriellen Automatisierung und Robotik entwickelt, tragen die Relais von TE dazu bei, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, die moderne industrielle Sicherheitsanwendungen erfordern.
Zu den beliebten Produkten zählen die Serien KRPA und KUP, doch DigiKey bietet noch viele weitere Optionen für die allgemeine Verwendung an.
Eine Darstellung einiger der Relais, die TE Connectivity anbietet. (Bildquelle: TE Connectivity)
Was ist also ein Relais? Ein Relais ist im Grunde ein elektrischer Schalter. Ein winziger Strom wird angelegt, um das Relais zu aktivieren und einen Schalter umzulegen, der einen viel stärkeren Strom freisetzt. Kleines Signal, große Wirkung. Eine einfache Idee. Große Wirkung.
Denken Sie an ein großes Lagerhaus - wie das von DigiKey zum Beispiel. Ein Relais ist im Grunde ein Sicherheitselement für den Schutz der Menschen. Das klingt doch genial, oder? Wenn sich eine Maschinentür öffnet, unterbricht ein Relais sofort den Strom. Wenn ein Knopf zerstört wird, opferte sich ein Relais, indem es Kontakte buchstäblich verschweißt oder öffnet, um sicherzustellen, dass ein Motor nicht unerwartet anspringt. Die Ingenieure lernten, Relais so zu konstruieren, dass sie sicher ausfallen, weshalb Sicherheitsrelais auch im Zeitalter der Software immer noch als vertrauenswürdige Bauteile betrachtet werden. Wenn man sich mit Robotern in der Zukunft der Automatisierung beschäftigt, brauchen wir Relais, um Spannungen zu isolieren und Menschen vor beweglichen Komponenten zu schützen.
Das Verpackungs- und Versandzentrum von Digikey verlässt sich auf die Automatisierung, um Dinge zuverlässig zu bewegen. (Bildquelle: DigiKey)
Das Lager von DigiKey ist weitgehend automatisiert, was für die rechtzeitige Auslieferung von Bestellungen entscheidend ist. (Bildquelle: DigiKey)
Da die Industrie weiterhin auf höhere Effizienz, Elektrifizierung und Autonomie drängt, ist die Rolle von Relais wichtiger denn je. Sie isolieren Spannungen, verwalten Lasten und sorgen für Sicherheit in Umgebungen, in denen mechanische Leistung auf digitale Intelligenz trifft. Und mit den kontinuierlichen Investitionen und dem globalen Know-how von TE Connectivity, das hinter der Marke Potter & Brumfield steht, wird dieses fast hundertjährige Erbe nicht nur bewahrt, sondern von TE weiterentwickelt.
In jeder Fertigungsstraße, jeder intelligenten Maschine, jedem Klimasystem und jeder neuen Roboterplattform sorgen die Relais der Marke Potter & Brumfield von TE Connectivity dafür, dass der Strom zuverlässig, sicher und intelligent fließt. Es ist ein Zeugnis für eine Marke, die 1933 mit zwei Innovatoren begann und bis heute die Zukunft des elektrischen Schutzes und der Steuerung prägt.
Weitere Informationen:
- DigiKey bietet eine Seite für Verbindungstechnik. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
- Sollten Sie einen Kostenvoranschlag für eine Sonderbestellung benötigen, dann kontaktieren Sie bitte custom.orders@digikey.com.
- Wenn Sie eine Frage haben, fragen Sie unser Technikteam im Techforum.
- Wir bieten auch mehrere Online-Kalkulatoren, die Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen könnten.
Ressourcen
1. https://www.company-histories.com/Potter-Brumfield-Inc-Company-History.html
2. https://www.e-sonic.com/en/suppliers/te-connectivity-p-b-brand-279/
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum