Latching SSRs Simplify Thermostat, HVAC, Security, and Alarm-Panel Contact Switching Designs
Datum der Veröffentlichung: 2026-04-28
Versatile solid-state relays can switch and latch low-power signals in thermostats, HVAC systems, fire-alarm panels, security systems, and building automation.
Arduino Breakout Boards with IPS TFT Displays for Fast UI Prototyping
Arduino‑compatible TFT breakout boards from Newhaven Display simplify prototyping for user interaction with embedded displays.
What Is Cybersecurity and Why Is It Important?
Small steps can help reduce the risk of cyber-attacks on peripheral devices which typically use default passwords or outdated software.
Solve the Mil/Aero COTS Challenge with SET-Tested Interconnects
Samtec’s Severe Environment Testing (SET) brings Sudden Service to mil/aero applications; learn how URSA I/O and Tiger Eye solve the COTS connector challenge.
Utilizing GMSL for High-Bandwidth Robotic Vision Applications
Datum der Veröffentlichung: 2026-04-23
ADI's GMSL simplifies the development of high-bandwidth, low-latency robotic vision applications.
Power Resistor Selection Tips for Industrial Motor Drives
Datum der Veröffentlichung: 2026-04-22
Learn how carefully selected power resistors with specialized architectures solve inrush, braking, and thermal challenges in industrial motor drives.
Webinar – Making CO2 Sensing Mainstream: Miniaturized, Efficient, and Cost Optimized
This webinar will dive into how to overcome traditional CO2 sensor constraints without sacrificing performance.
Beginner Parts Kit Identification Guide
In this tutorial, we'll provide a quick rundown of each part in the kit, to help reinforce your understanding of the component. For some parts, we'll include an example application, in case you're in need of a circuit to plug your new toys into.
Wie die Steckverbinderlösungen ODU MINI-SNAP® und ODU MEDI-SNAP® den Kathetermarkt aufwerten
Die Verbindungslösungen ODU MEDI-SNAP® sind IEC 60601-1-konform, sterilisierbar, für die schnelle Herstellung von kundenspezifischen Prototypen geeignet und auf die gesetzlichen Vorschriften abgestimmt.
Mikroschalter mit integriertem Widerstand verbessern die Systemzuverlässigkeit durch Vier-Zustands-Erkennung
Datum der Veröffentlichung: 2026-04-21
Mikroschalter mit integrierten Widerständen vereinfachen die Verdrahtung und verbessern die Systemzuverlässigkeit mit Vier-Zustands-Erkennung für Selbstdiagnose und Fernüberwachung von Fehlern.
How Hardware Gets Hacked (Part 3): Adopting the Attacker Mindset
Explore how attackers gather device info, map inputs, and uncover vulnerabilities using reconnaissance in embedded hardware security.
Webinar - Technologien für Drohnen, Autonomie und eVTOL
In diesem Webinar wird vorgestellt, wie die frequenzvariable Motorsteuerung Altivar™ ATV320 von Schneider Electric zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Motorsteuerung beiträgt.
Piezoelektrische Keramiken: Die Revolution der lautlosen Interaktion
Die piezoelektrische Keramiktechnologie erzeugt bei mechanischer Beanspruchung eine elektrische Ladung und verformt sich, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird.
Ultra-low power FPGAs and Edge AI: The iCE40 family and Lattice sensAI bring intelligence to battery-powered devices
eMagazine Articles
Application processors can run complex algorithms, but their power budgets are often too large for products that need to operate continuously on a coin cell.
Matching temperature sensor factors to application needs
eMagazine Articles
Choosing the optimal temperature sensor for an application can be challenging, given the variety of sensor technologies available and industry requirements.
Ultrasonic sensors remain the go-to choice for reliable proximity detection
eMagazine Articles
Proximity sensing is designed to simply determine whether an object is present or not. Determining how far away it is, that’s another story.
STMicroelectronics’ multi-zone Time-of-Flight sensor enhances spatial awareness in embedded systems
eMagazine Articles
Consumer electronics, smart building equipment, industrial machinery, and mobile robots all need to understand not just proximity, but also context.
When structures became too big to guess: the strain gauge story
eMagazine Articles
The turn of the twentieth century brought a lot of new tools with it. For the first time, skyscrapers were being built.
Magnetic sensing in harsh thermal environments with Allegro Microsystems APS11203/APS12203 Hall-Effect ICs
eMagazine Articles
Magnetic position-sensing applications all rely on one key requirement: the sensor must trip at the same magnetic flux density regardless of temperature.
Simplifying environmental sensing with factory-calibrated MEMS: a look at Würth Elektronik’s sensor portfolio
eMagazine Articles
Würth Elektronik offers the MEMS environmental sensor portfolio, a family of compact digital devices that capture temperature, humidity, and absolute pressure.