Piezoelektrische Keramiken: Die Revolution der lautlosen Interaktion

Piezoelektrische Keramik, ein keramischer Funktionswerkstoff, der in der Lage ist, mechanische Energie und elektrische Energie ineinander umzuwandeln, beruht auf dem piezoelektrischen Effekt.

Die piezoelektrische Keramiktechnologie von Bestar Holdings beruht auf einem doppelten Effekt: dem direkten piezoelektrischen Effekt, bei dem das Material eine elektrische Ladung erzeugt, wenn es einer mechanischen Belastung ausgesetzt wird, und so die Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie bewirkt; und dem inversen piezoelektrischen Effekt, bei dem das Material eine präzise Verformung erfährt, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, und so die Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie bewirkt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Der piezoelektrische Effekt wandelt mechanische Energie in elektrische Energie um und umgekehrt. (Bildquelle: BeStar Technologies, Inc.)

Dank dieser bidirektionalen Eigenschaft kann ein einziges piezoelektrisches Keramikbauteil gleichzeitig Sensor- und Aktuatorfunktionen übernehmen. Wenn ein Finger auf die Oberfläche drückt, wandelt die piezoelektrische Keramikschicht die winzige Verformung in ein elektrisches Ladungssignal um, um die Berührungsabsicht zu erkennen; nach Erhalt einer Anweisung kann sie sich dann mit Mikrosekundengeschwindigkeit verformen und eine Vibrationsrückmeldung erzeugen, die eine physische Taste imitiert. Bestar Holdings hat durch Materialformulierung und Prozessoptimierung einen ausgewogenen Durchbruch bei diesen Parametern erzielt.

Präzision, Verlässlichkeit und die Revolution der unmittelbaren Interaktion

Im Vergleich zu herkömmlichen Schwingspulen und Schwingeiseneinheiten besitzen piezoelektrische Keramiken eine höhere Ansprechgeschwindigkeit. Piezoelektrische Einheiten werden direkt angetrieben, was zu einem minimalen Energieverlust führt, während Schwingspulen und Schwingeiseneinheiten den Strom erst unter Einwirkung eines Magnetfeldes in Schwingungen umwandeln müssen, was zu einem größeren Energieverlust führt. Die piezoelektrische Keramiklösung von Bestar Holdings weist bei intelligenten Automobiloberflächen mehrere Vorteile auf:

  • Hohe Empfindlichkeit und genaue Erkennung: Ermöglicht die Erkennung feiner Druckänderungen und die genaue Erfassung der Berührungsabsicht
  • Allwetter-Stabilität: Bleibt auch in extremen Umgebungen zuverlässig, unbeeindruckt von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen in der Kabine
  • Geringer Stromverbrauch: Der Direktantriebsmechanismus verbraucht deutlich weniger Energie als herkömmliche motorbasierte Lösungen
  • Reaktion im Mikrosekundenbereich: Die Verzögerung bei der Berührungsrückmeldung ist praktisch nicht wahrnehmbar, so dass eine intuitive „Druck-Empfangsrückmeldung“ möglich ist

Vielfältige Integrationsmöglichkeiten von intelligenten Cockpits bis zu akustischen Systemen

Im Bereich der intelligenten Cockpits für Elektrofahrzeuge definiert die piezoelektrische Keramiktechnologie von Bestar Holdings die Interaktionsmethode zwischen Mensch und Fahrzeug neu. Die Interaktion im intelligenten Cockpit ist ein zentrales Anwendungsszenario. Hinter einer nahtlosen Oberfläche, die für Fensterheber, Lenkradtasten, die Einstellung der Kuppelbeleuchtung und andere Funktionen verwendet wird, verbirgt sich eine präzise piezoelektrische Schicht, die auf leichte Berührung reagiert und Designern grenzenlosen kreativen Spielraum bietet. Eine klare haptische Rückmeldung bei Schalttätigkeiten im Regen oder Schnee ist sicherer und löst das Problem der visuellen Ablenkung durch herkömmliche Touchscreens während der Fahrt.

Inzwischen ist das akustische System ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich. Im Bereich der Kopfhörer sind Keramikkomponenten in den letzten Jahren zu einem neuen Star geworden. Piezokeramische Einheiten sind für die Kompensation hoher Frequenzen zuständig, während Schwingspulen niedrige und mittlere Frequenzen übernehmen. Diese Kombination verbessert die Klangschichtung und die Detailwiedergabe erheblich und sorgt für transparentere und klarere Höhen, was sie zu einem hervorragenden Partner für Schwingspulen macht.

Abbildung 2: Piezoelektrische Keramiken werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. (Bildquelle: BeStar Technologies, Inc.)

Die exquisite Kombination von Werkstoffkunde und Brenntechnik

Die Herstellung piezoelektrischer Keramiken ist ein präziser Prozess, der mehrere Schritte umfasst, darunter die Zusammenstellung, das Mischen und Mahlen, das Kalzinieren (Vorsintern), das Nachmahlen, die Granulierung, das Formen, das Ausbrennen des Bindemittels, das Sintern der Keramik, das Formen und Bearbeiten, das Aufbringen der Elektroden sowie das Hochspannungs-Polarisieren. Der Sinterprozess ist der entscheidende Schritt, der die Leistung der piezoelektrischen Keramik bestimmt.

Darüber hinaus werden bleifreie piezoelektrische Keramiken angesichts steigender Umweltanforderungen zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung. Bestar Holdings reagiert aktiv auf diesen Trend und fördert die grüne Entwicklung in der Branche. Diese technologischen Innovationen und der Herstellungsprozess der piezoelektrischen Keramik ergänzen sich gegenseitig und treiben gemeinsam den Fortschritt der Branche voran.

Da sich intelligente Cockpits zu einem „dritten mobilen Bereich“ entwickeln, beschleunigt die piezoelektrische Keramiktechnologie von Bestar Holdings mit ihrer ultimativen Zuverlässigkeit, ihrer Designfreiheit, die physikalische Beschränkungen aufhebt, und ihrer allwettertauglichen, stabilen Interaktionsleistung die Ablösung herkömmlicher Tasten. In Zukunft werden sich die Anwendungsbereiche für piezoelektrische Keramiken durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Materialien und Verfahren, insbesondere durch die weitere Verbesserung der Bleifreiheit und der Hochtemperaturstabilität, weiter vergrößern.

Fazit

Von präziseren medizinischen Diagnosegeräten bis hin zur intelligenteren Interaktion mit Haushaltsgeräten, von sichereren Fahrerlebnissen bis hin zu immersiveren akustischen Systemen wird die piezoelektrische Keramik unsere Lebensweise weiterhin tiefgreifend verändern.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um weitere technische und produktbezogene Informationen von BeStar Technologies, Inc. zu erhalten: https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA

Über den Autor

More posts by BeStar Technologies, Inc
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum