Piezokeramiken: Von der Hochfrequenzkompensation bis hin zum intelligenten taktilen Feedback für eine ganz neue Dimension von Audio und Interaktion
Piezokeramiken sind polykristalline Materialien, die durch die Hochtemperatursinterung von Oxiden und verschiedene Festphasenreaktionen entstehen. Nachdem sie unter hoher Gleichspannung polarisiert wurden, weisen sie einzigartige piezoelektrische Eigenschaften auf. Diese Materialien ermöglichen eine bidirektionale Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie. Der piezoelektrische Effekt hat zwei Wirkrichtungen: Beim „positiven piezoelektrischen Effekt“ wird durch die Anwendung physischen Drucks eine elektrische Ladung im Material erzeugt und so mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt, während beim „umgekehrten piezoelektrischen Effekt“ die Anwendung eines elektrischen Feldes eine Verformung des Materials und so die Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Energie bewirkt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich Piezokeramiken besonders für den Einsatz als schallerzeugende Elemente.
Der piezoelektrische Effekt kann durch Druckanwendung eine elektrische Ladung erzeugen oder zugeführte elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. (Bildquelle: BeStar Technologies, Inc.)
In Ohrhörern nutzt ein Piezokeramiktreiber eine Wechselspannung, um ein darunter liegendes Metallsubstrat in Schwingung zu versetzen und so Schall zu erzeugen. Diese Methode bietet eine hohe Energiewandlungseffizienz und eine extrem schnelle Reaktion. Piezokeramiken sind außergewöhnlich hart und werden darin nur von Diamanten übertroffen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, bei Verwendung als Membranmaterial zarte und weiche Töne von Streichinstrumenten mit hervorragender Haltbarkeit wiederzugeben.
Die bahnbrechenden Vorteile von Ohrhörern mit dynamischen Treibern und Piezokeramikelementen
Die innovative Anwendung von Piezokeramikeinheiten in Ohrhörern kompensiert effektiv die Unzulänglichkeiten herkömmlicher dynamischer Treiber bei der Reaktionsfähigkeit im Hochfrequenzbereich. Die von der BeStar Technologies, Inc. entwickelten mehrschichtigen Piezokeramikelemente sind speziell als Hochfrequenzkompensationseinheiten für Kopfhörer konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre kompakte Größe, ihren einfachen Aufbau und ihre niedrige Treiberspannung aus.
Im Vergleich zu herkömmlichen dynamischen Treibern bieten Piezokeramikeinheiten einen erheblichen Vorteil bei hohen Frequenzen. Während typische TWS-Ohrhörer oft mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz spezifiziert werden, weisen dynamische Treiber in der Regel eine erhebliche Dämpfung um 10 kHz auf. Im Gegensatz dazu können Piezokeramikelemente eine Dämpfung von nur 15 dB bei 30 kHz und 30 dB bei 40 kHz aufrechterhalten. Diese Leistung übertrifft die von Balanced-Armature-Treibern. Darüber hinaus erfordert die Kombination aus dynamischen Treibern und Piezokeramiktreibern im Vergleich zu Balanced-Armature-Treibern kein komplexes Netzwerk aus Frequenzweichen, wodurch der Audiosignalverlust während der Umwandlung reduziert und so ein natürlicherer Klangübergang erreicht wird. Dieser Ansatz hilft auch, die Größe zu reduzieren und Kosten zu sparen.
Praktische Anwendungen wie die Earbuds 3 Pro von HONOR mit einem koaxialen Doppeltreiber-Design, das einen dynamischen Treiber mit einer Keramik-Hochfrequenzeinheit kombiniert, zeigen die Machbarkeit dieser Kombination.
Die Earbuds 3 Pro von HONOR verfügen über einen koaxialen Doppeltreiber, der einen dynamischen Treiber mit einem Keramik-Hochfrequenztöner kombiniert. (Bildquelle: HONOR)
Das vielfältige Potenzial der Piezokeramiken
Die Anwendung von Piezokeramiken geht weit über den Bereich von Ohrhörern hinaus. In den letzten Jahren hat diese Technologie großes Potenzial in Bereichen wie intelligente Oberflächen und haptisches Feedback im Fahrzeugbau gezeigt. Extrem dünne Piezokeramikplatten können präzise in den Fahrzeuginnenraum integriert werden und sind in der Lage, die Druckintensität genau zu erkennen und bei der Berührung über Mikrovibrationen ein klares Feedback zu geben. Die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Technologie ist extrem hoch, wobei der gesamte Feedback-Prozess innerhalb von Millisekunden abgeschlossen ist, was ein nahtloses interaktives Erlebnis mit sofortiger Reaktion bei Betätigung bietet. Diese branchenübergreifenden Anwendungen zeigen, dass sich die Piezokeramiktechnologie zu einer wichtigen Brücke zwischen der digitalen Welt und dem physischen Erleben entwickelt.
Von Piezogyroskopen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zur Ultraschalldiagnostik im Gesundheitswesen oder von elektronischen Feuerzeugen bis hin zu Kopfhörern haben Piezokeramiken zahlreiche Bereiche durchdrungen und sind im Informationszeitalter zu einem unverzichtbaren Multitalent geworden.
Mit den Fortschritten in der Multimediatechnik und den steigenden Anforderungen an die Klangqualität sind die Anwendungsmöglichkeiten der Piezokeramiktechnologie im Audiobereich breit gefächert. Im Vergleich zu herkömmlichen dynamischen und Balanced-Armature-Treibern bieten Piezokeramiken zahlreiche Vorteile, darunter ein schnelles Ansprechen, ein geringer Energieverbrauch und eine geringe Größe.
Piezokeramiktreiber werden direkt angesteuert, was zu einem minimalen Energieverlust führt, während bei dynamischen und Balanced-Armature-Treibern elektrische Energie über ein Magnetfeld in mechanische Energie umgewandelt werden muss, ein Prozess, der mit einem größeren Energieverlust verbunden ist. Damit bilden die Piezokeramiken einen günstigen Ausgangspunkt für Zukunftstechnologien, die eine hohe Effizienz und große Energieeinsparungen anstreben.
Fazit
Mit den anhaltenden Fortschritten in der Piezokeramiktechnologie wird sie uns in immer mehr Geräten begegnen. Die Integration von taktilem und akustischem Feedback wird eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Interaktion zwischen Mensch und Computer zukommen.
Für weitere technische und produktbezogene Informationen der BeStar Technologies, Inc. klicken Sie bitte hier.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum