Die Lieferkette im Jahr 2026: Neue Regeln für Elektronik-OEMs
Im Jahr 2026 steht die Elektronik-Lieferkette an einem einzigartigen und etwas paradoxen Scheideweg. Nach Jahren, die von extremen Störungen geprägt waren, darunter pandemiebedingte Schließungen, Überlastung der Häfen und Komponentenengpässe, stabilisieren sich die Bedingungen nun allmählich. Der Elektro- und Elektronikmarkt wuchs von 3844,55 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 4064,37 Milliarden USD im Jahr 2025, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7% entspricht. Für die nächsten drei Jahre wird erwartet, dass diese Wachstumsrate auf 6,6% im Jahresvergleich steigt (Abbildung 1).
Abbildung 1: Der Elektro- und Elektronikmarkt wuchs von 3844,55 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 4064,37 Milliarden USD im Jahr 2025, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7% entspricht; diese Wachstumsrate soll in den nächsten drei Jahren auf 6,6% steigen. (Bildquelle: The Business Research Company)
Für Erstausrüster (OEMs) in der Elektronikindustrie sollte diese Stabilität jedoch nicht mit Vorhersehbarkeit verwechselt werden. Die Aussichten für 2026 versprechen ein stabiles, aber ungleichmäßiges Wachstum, wobei der Handel nicht mehr die Haupttriebfeder des BIP ist und die Binnennachfrage das Ruder übernimmt.1 Während die globalen Nachfragesignale deutlicher werden, sind die strukturellen Risiken weiterhin tief im System verankert.2 Von der Integration künstlicher Intelligenz (KI) in das Beschaffungswesen bis hin zur Verankerung der Tarife als grundlegende Betriebskosten und nicht als vorübergehende Hürde - die Spielregeln ändern sich.
Für Elektronik-OEMs wird der Erfolg im Jahr 2026 nicht in der Vorhersage der nächsten Krise liegen, sondern in der Gestaltung von Lieferketten, die Schocks auffangen und Ressourcen schnell umverteilen können.3 Zu Beginn des neuen Jahres ist es wichtig, sich mit den entscheidenden Trends zu befassen, die die Landschaft im Jahr 2026 prägen werden, und die Lieferkettenabläufe strategisch auf ein Jahr des Wandels vorzubereiten.
Trend 1: Die neue Normalität von Handelspolitik und Regionalisierung
Die Verantwortlichen in der Lieferkette haben auf eine Rückkehr zur Normalität vor den Zöllen gehofft. Im Jahr 2026 muss diese Hoffnung durch die pragmatische Einsicht ersetzt werden, dass Zölle die Norm sind. Nach Ansicht von Branchenbeobachtern pendelt sich das volatile Tarifumfeld auf eine Phase vorsichtiger Vorhersehbarkeit ein. Zwar haben die USA bilaterale Handelsabkommen mit der EU, dem Vereinigten Königreich und Japan abgeschlossen, die etwa 40% der Importe abdecken, doch gibt es weiterhin erhebliche Ausreißer.4
Für Elektronik-OEMs bedeutet dies, dass die „Landed Cost“-Modelle ständig angepasst werden müssen. Wir bewegen uns weg von Tarifen als temporärem Störfaktor hin zu Tarifen als festem Bestandteil des Betriebskontextes.
Trend 2: Die KI-Revolution verlagert sich vom Hype zum Betrieb
Seit Beginn des Jahres 2026 entwickelt sich KI von einem Modewort zu einer betrieblichen Notwendigkeit. Der Schwerpunkt verlagert sich von der einfachen Implementierung von Prozessen auf die Erzielung von Leistungsergebnissen.
Eine wichtige Entwicklung im Jahr 2026 wird der Aufstieg der agentenbasierten KI sein.5 Dabei handelt es sich nicht nur um passive Analysetools, sondern um autonome Agenten, die Aufgaben wie Lieferantenbewertung, Risikoüberwachung und Vertragsprüfung übernehmen können. Diese Agenten können Ausschreibungen erstellen, Antworten auswerten und sogar Onboarding-Prozesse mit minimalen Eingriffen auslösen, so dass sich die Beschaffungsteams auf strategische Beziehungen statt auf administrative Abläufe konzentrieren können.
Für die Elektronikbranche ist die Veralterung von Bauteilen ein stiller Gewinnkiller. Ein sechsköpfiges Entwicklungsteam kann durch die Verwaltung veralteter Komponenten jährlich bis zu 400.000 USD verlieren, und die Neugestaltung von Smartphone-Boards kann bis zu 46.000 USD kosten.6 Im Jahr 2026 werden die OEMs prädiktive Analysen nutzen, um Veralterungsrisiken frühzeitig zu erkennen. KI-gestützte Plattformen werden es den Entwicklungs- und Beschaffungsteams ermöglichen, sich in Echtzeit über Stücklisten abzustimmen und Lebenszyklusrisiken zu erkennen, bevor ein Entwurf abgeschlossen ist. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, denn die Gewinner des Jahres 2026 werden diejenigen sein, die diese leicht verfügbaren Daten in ihre tägliche Entscheidungsfindung integrieren.
Trend 3: Strategische Bestands- und Beschaffungsresistenz
Die Philosophie der Bestandsverwaltung hat sich grundlegend geändert. Die schlanken Just-in-Time-Modelle der Vergangenheit haben sich zu Just-in-Case-Strategien entwickelt, um auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren zu können. Die Einrichtung von Backup-Lieferanten ist zwar gängige Praxis, aber 2026 ist mehr als nur Redundanz gefragt; es werden auch Rekonfigurationsmöglichkeiten benötigt. OEMs müssen eine flexible Logistik aufbauen, die eine schnelle Umverteilung von Materialien ermöglicht. Diese Rahmenwerke müssen Informationen über die Beschaffung in mehreren Regionen und strategische Bestandspuffer für Hochrisikokomponenten enthalten. Mit Blick auf den Gesamtwert gehen OEMs von einer reaktiven Haltung zu einer disruptiven Haltung über, um den unternehmensweiten Wert durch Kundenorientierung und nahtlose Integration zwischen Finanzen, Betrieb und Beschaffung aktiv zu maximieren.7
Trotz der verfügbaren Technologie ist eine genaue Sichtbarkeit schwer zu erreichen. Laut einer UPS Umfrage sagen 90% der Führungskräfte, dass Sichtbarkeit unerlässlich ist, aber weniger als ein Drittel hat sie erreicht. Eine schlechte Sichtbarkeit korreliert mit 50% höheren Lagerhaltungskosten und 30% längeren Vorlaufzeiten. Im Jahr 2026 wird die Lösung dieses Problems durch Tools wie digitale Zwillinge, mit denen Unternehmen Tausende von Was-wäre-wenn-Szenarien ohne reales Risiko durchspielen können, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein.8
Drei Wege zur Vorbereitung auf das Jahr 2026
Um diese Trends zu bewältigen, müssen Elektronik-OEMs proaktive Schritte unternehmen, anstatt inmitten des rasanten Wandels eine abwartende Haltung einzunehmen.
1: Steuerliche Anreize für die Modernisierung nutzen
Die Chance: Ab 2026 werden günstige Änderungen des Steuerrechts es Unternehmen ermöglichen, Steuervorteile auf qualifizierte Vermögenswerte und Immobilien schneller in Anspruch zu nehmen, anstatt sie über lange Zeiträume abzuschreiben.9
Die Maßnahme: OEMs sollten dieses Zeitfenster nutzen, um ihre Anlagen zu modernisieren und die Automatisierung früher als geplant einzuführen. Jetzt ist es an der Zeit, in Robotik und KI-gestützte Systeme zu investieren, die die nächste Generation der Fertigung in den USA bestimmen werden. Warten Sie nicht auf mehrjährige ROI-Berechnungen; die Steuervorteile machen eine sofortige Modernisierung finanziell rentabel.
2: Qualifizierung der Arbeitskräfte für das KI-Zeitalter
Die Herausforderung: Die Technologie wird die Last des Produktionsbooms tragen, aber sie erfordert qualifizierte Arbeitskräfte. Das größte Hindernis für die Einführung von KI ist oft nicht die Technologie, sondern die Motivation und die Fähigkeiten des Teams.10
Die Maßnahme: Überwinden Sie sich wiederholende Aufgaben. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, KI-Tools zu nutzen, anstatt nur Zuschauer zu sein. Die Teams benötigen ein grundlegendes Verständnis dafür, wie KI funktioniert und wie sie in die Arbeitsabläufe der integrierten Unternehmensplanung (IBP) integriert werden kann. Das Ziel ist ein System, in dem sich die Mitarbeiter auf die strategische Entscheidungsfindung konzentrieren, während die KI die Datenverarbeitung übernimmt.
3: Entwickeln Sie eine „Gesamtwert“-Denkweise
Die Herausforderung: Herkömmliche Messgrößen wie die Kosten pro Einheit reichen nicht aus, um die Komplexität des Jahres 2026 zu erfassen.
Die Maßnahme: Verlagerung des Schwerpunkts auf die Betrachtung des Gesamtwerts, der Kundenerfahrung und betriebliche Leistung miteinander verbindet.11 Führen Sie neue Messgrößen ein, wie
• Bewertung der modalen Agilität: Die Fähigkeit, bei Störungen den Transportmodus zu wechseln
• Automatisierungsrate: Verfolgung des Prozentsatzes der von der KI abgewickelten Transaktionsprozesse
• Belastbarkeitsmetriken: Messung der Erholungszeit nach Störungen und des Umsatzwachstums aufgrund verbesserter Kundenerfahrungen
Eine Divergenz zwischen stabiler Nachfrage und volatiler Ausführung wird die Elektronik-Lieferkette im Jahr 2026 bestimmen. Während das makroökonomische Bild auf ein stabiles Wachstum hindeutet, ist die betriebliche Realität komplex und durch intensive KI-getriebene technologische Umwälzungen gekennzeichnet. Erfolgreich werden die Unternehmen sein, die diese Elemente nicht mehr als separate Herausforderungen betrachten, sondern als ein zusammenhängendes Ökosystem.
Referenzen
1, 4, 8: https://www.youtube.com/watch?v=xD1qtWyXDjY
3, 9: https://www.oliverwight-americas.com/blog/2026-supply-chain-predictions/
5, 11: https://kpmg.com/xx/en/our-insights/operations/supply-chain-trends-2026.html
6: https://www.calcuquote.com/blog/the-future-of-electronics-supply-chain-in-2026-beyond
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum