Jenseits der Resilienz: Was Sie zum Schlagwort der antifragilen Lieferkette wissen müssen

Die Elektronikfertigung ist von Komplexität, langen Vorlaufzeiten und starker globaler Volatilität geprägt. Die Herausforderungen für Erstausrüster sind bedingt durch Material- und Arbeitskräftemangel, eine Überlastung von Häfen und beispiellose geopolitische Umwälzungen komplizierter geworden. Mit Beginn des Jahres 2025 wurde Störungen zur neuen Normalität.

Lieferkettenverantwortliche konzentrieren sich nicht mehr nur auf die traditionellen Kennzahlen wie Kostenreduzierung und Bestandsmanagement, sondern müssen nun auch das Management von Risiken und Volatilität in den Vordergrund stellen, was vielleicht die größte Herausforderung überhaupt darstellt. Auffallende 89 % der Lieferkettenverantwortlichen glauben, dass die Unsicherheit bestehen bleibt und sich noch verstärken wird.1

In diesem Zusammenhang ist Ihnen wahrscheinlich schon das Schlagwort „Antifragilität“ begegnet. Aber was bedeutet es für Ihre komplizierte, vielschichtige Lieferkette? Und warum müssen Sie herkömmliche Resilienzmodelle erweitern?

Die Fragilitätsfalle der Effizienz

Lieferketten waren bisher auf maximale Effizienz ausgelegt, oft unter Einsatz von Lean- oder Just-in-Time-Strategien (JIT) zur Kostenreduzierung. Während diese effizienzorientierten Strategien in Zeiten relativer Stabilität von Vorteil waren, sind sie angesichts der heutigen globalen Komplexität fragil.

Antifragilität, ein von Nassim Nicholas Taleb 2012 eingeführtes Konzept, beschreibt Systeme, die nicht nur Schocks trotzen, sondern bei Störungen sogar gedeihen und Kraft schöpfen.2 Die meisten Unternehmen sind noch dabei, diese Vision der Lieferkette zu verwirklichen. Untersuchungen von Gartner zeigen, dass sich 63 % der Lieferketten in einem fragilen Zustand befinden, d. h. sie verlieren an Wert, wenn sie Unsicherheit ausgesetzt sind (Abbildung 1).3 Während Robustheit dazu beiträgt, den heutigen Betrieb aufrechtzuerhalten, führt der nächste Schritt, die Resilienz, nur zur Resistenz gegenüber Schäden, ohne notwendigerweise von diesen zu profitieren. Gartner hat herausgefunden, dass 95 % der Unternehmen, die bis 2026 Resilienz anstrebten, ihr Ziel auf halbem Weg aufgaben. Bis heute können nur 8 % als resilient angesehen werden. Noch weniger, nämlich 6 %, gelten als antifragil.

Abbildung 1: Die Mehrheit der Lieferketten kann als fragil bezeichnet werden; nur 6 % sind antifragil. (Bildquelle: Hailey Lynne McKeefry, basierend auf Daten von Gartner)

Größere Organisationen sind besonders anfällig für die Effekte von Unsicherheit. Hier triff das Sprichwort zu, nach dem Sie nur tiefer fallen, je höher Sie steigen. Laut Taleb sind Unternehmen mit konstanten Erträgen (zugegebenermaßen ein Ziel guter Geschäftspraktiken) möglicherweise fragil, da sie sich wahrscheinlich nicht den Herausforderungen stellen und nicht von den potenziellen Lerneffekten aus der Bewältigung dieser Herausforderungen profitieren.

Antifragilität geht über Resilienz hinaus (Abbildung 2). Indem sie kontinuierlich aus Störungen lernt, passt sich eine antifragile Lieferkette wesentlich schneller an die nächsten 10, 15 oder 20 Herausforderungen an, ohne jedes Mal erst nach einer neuen Reaktion suchen zu müssen.

Abbildung 2: Die Verfolgung einer Strategie der Antifragilität in der Lieferkette minimiert nicht nur den Schaden, der durch eine Störung verursacht wird, sondern verbessert auch die Funktionsfähigkeit der Organisation während dieser Störung. (Bildquelle: Pondview Consulting)

Blaupause für einen antifragilen Erstausrüster: von der Effizienz zur Evolution

Das Erreichen von Antifragilität erfordert einen grundlegenden Wandel in der Denkweise und Investitionsstrategie von Erstausrüstern. Bei der Kernstrategie geht es nicht darum, eine robuste Barriere gegen Ungewissheit zu errichten, sondern vielmehr darum, Wege zu finden, die Ungewissheit in die Lieferkette zu bringen, damit Sie daraus lernen, sich weiterentwickeln und letztlich anpassen können.

Im Folgenden wird eine konsolidierte Grundstruktur beschrieben, die sich auf Schlüsselstrategien zur Errichtung einer Lieferkette stützt, welche bei Volatilität gedeiht:

1. Intelligente Redundanz und Flexibilität schaffen: Für Erstausrüster bestand der traditionelle Überlebenskampf in der Kostenreduzierung. Um antifragil zu werden, müssen Sie den Schwerpunkt von der Buchhaltung zum Risikomanagment verlagern. Das heißt, dass Redundanz nicht als Kostenstelle, sondern als Investitionsmöglichkeit bewertet und angenommen werden muss.4

  • Nehmen Sie sich Zeit zur Planung von Szenarien: Verschwenden Sie keine Zeit auf die Vorhersage unwahrscheinlicher Ereignisse. Entwickeln Sie stattdessen vorgefertigte Reaktionsszenarien für jede Art der Störung, damit Sie den entsprechenden Plan sofort umsetzen können, wenn die Störung eintritt.5
  • Verteilen Sie das Risiko: Eine zentralisierte Lieferkette ist von Natur aus anfällig. Durch die Dezentralisierung werden die Ressourcen auf mehrere Knotenpunkte verteilt, was die Störanfälligkeit verringert und eine größere Flexibilität fördert. Evaluieren Sie Ihre Redundanzen bei Bestand, Kapazität und Lieferanten.6

2. Richten Sie den Blick tiefer und testen Sie Schwachstellen: Ein Kette ist bei einem Schlag nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die High-Tech-Fertigung erfordert ein tiefes Verständnis Ihrer Lieferkette, da die großen Länder jetzt wissen müssen, wer auf sieben bis zehn Ebenen beteiligt ist.

  • Identifizieren Sie Sollbruchstellen: Nutzen Sie Rahmenstrukturen wie die Regenerationsdauer (time to recover, TTR) und Überlebensdauer (TTS) zur Visualisierung von Schwachstellen. Wenn Ihre TTR Ihre TTS übersteigt, handelt es sich bei diesem Knoten um ein schwaches Glied, das eine sofortige Notfallplanung erfordert.7
  • Priorisieren Sie Lieferanten: Verwenden Sie Werkzeuge wie die Kraljic-Matrix zur Klassifizierung von Lieferanten (strategische Artikel, Engpassartikel, Hebelartikel, unkritische Artikel).8 Auf diese Weise lässt sich feststellen, worauf sich die Bemühungen konzentrieren sollten, und es wird sichergestellt, dass Sicherungspläne und Notfallbestände für die größten Risiken gesichert sind.
  • Führen Sie Stresstests durch: Führen Sie geplante und ungeplante Stresstests durch, um die Robustheit Ihrer Strategien zu bewerten.9

3. Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI)/maschinelles Lernen (ML) mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz: Dreh- und Angelpunkt der Antifragilität ist die Fähigkeit, Analysen zu beschleunigen und schnell Empfehlungen zu entwickeln. Diese Geschwindigkeit ist nur durch den Einsatz von hochentwickelter Datenanalyse und ML zu erreichen.

  • Entwickeln Sie einen Digitalisierungsfahrplan: Bewerten Sie die aktuelle Digitalisierungs- und Datenanalysereife Ihres Unternehmens, um sicherzustellen, dass Sie auf die Integration großer Mengen von externen Daten und die Nutzung von ML für die Vorhersagemodellierung vorbereitet sind.
  • Implementieren Sie Systeme zur Beobachtung, Orientierung, Entscheidung, Handlung und Lösung: Geschwindigkeit ist entscheidend. Implementieren Sie Echtzeitüberwachung und automatisierte Frühwarnsysteme zur Beschleunigung der Entscheidungsfindung über die Beobachtungs-, Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsschleife. Antifragile Lieferketten benötigen ein solches System für Informationen sowie ein System für das Eingreifen (Priorisierung der richtigen Themen) und ein System für die Lösung (eine Reihe von vordefinierten Antworten).
  • Einen kritischen Hinweis gilt es zu beachten: Obwohl sich KI zwar hervorragend für die Schaffung von Effizienz eignet, handelt es sich bei ihr im Grunde aber nur um eine probabilistische Maschine, die Risiken nicht versteht. KI ist darauf ausgelegt, zu interpolieren, nicht zu extrapolieren. Daher ist es entscheidend, einen Menschen in der Schleife zu haben, damit KI-Systeme wirksam im Risikomanagement eingesetzt werden können. Unternehmen müssen bereit sein, die Empfehlungen von Computern zu akzeptieren und überlegt und strategisch zu handeln, oder sie riskieren, den notwendigen Wandel zu verpassen.

Der Weg zur Antifragilität wird nicht einfach sein. Benötigt werden klare Definitionen, genaue Metriken und vor allem die Unterstützung durch die Unternehmensleitung. Der potenzielle Nutzen ist jedoch beachtlich. Unternehmen, die erfolgreich Sichtbarkeitslösungen, eine wichtige Grundlage für Antifragilität, implementieren, steigern ihre Rentabilität um das 2,4-fache, erhöhen die Quote pünktlicher Lieferungen um 15 % und erzielen die dreifache Agilität.10

Antifragilität legt den Schwerpunkt auf Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung und ermöglicht es Erstausrüstern, in einem unberechenbaren Umfeld zu bestehen. Indem Sie das Immunsystem Ihres Unternehmens stärken, um sich anzupassen und aus Störungen zu lernen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Elektronik-Lieferkette die nächste Krise nicht nur überlebt, sondern sogar Wert aus ihr schöpft. Die Zukunft gehört jenen, die sich schon heute vorbereiten.

Referenzen

1, 10: https://gartner.com/en/supply-chain/insights/beyond-supply-chain-blog/the-antifragile-supply-chain-thriving-due-to-uncertainty

2, 4, 7: https://logisticsviewpoints.com/2025/02/27/beyond-resilience-5-steps-to-building-an-antifragile-supply-chain/

3: https://www.gartner.com/en/articles/supply-chain-resilience#

5: https://www.shippeo.com/blog/antifragility---beyond-the-buzzword-what-it-really-means-for-supply-chains

6: https://www.toolsgroup.com/blog/thriving-in-uncertainty-the-antifragile-supply-chain/

8: https://artofprocurement.com/blog/learn-the-kraljic-matrix

9: https://clarkstonconsulting.com/insights/antifragility-in-the-supply-chain/

Über den Autor

Image of Hailey Lynne McKeefry

Hailey Lynne McKeefry is a freelance writer on the subject of supply chains, particularly in the context of the electronics components industry. Formerly editor-in-chief of EBN, “The Premier Online Community for Supply Chain Professionals”, Hailey has held various editorial contribution and leadership roles throughout her career, but as a Deacon she balances her work with her other passion: being a Chaplain and Bereavement Counsellor.

More posts by Hailey Lynne McKeefry
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum