Rochester Electronics bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis durch DigiKey

Der Aufbau einer langfristig zuverlässigen Lieferkette ist entscheidend für diejenigen, die Produkte und Systeme mit aktiven und veralteten einsatzkritischen Komponenten verwenden. Engpässe auf dem Markt, lange Vorlaufzeiten und die Veralterung von Komponenten stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Auf dem derzeitigen Markt haben die Hersteller in die Produktion von Produkten investiert, die unvollständig bleiben, während sie auf dringend benötigte Komponenten warten.

Rochester Electronics bietet eine einzigartige Beschaffungslösung, um die Lebensdauer von Anwendungen über die aktuelle Verfügbarkeit von Komponenten hinaus zu verlängern. Obwohl Rochester traditionell für End-of-Life(EOL)-Produkte und -Lösungen bekannt ist, besteht heute ein Drittel (5 Milliarden Geräte) des Lagerbestands von Rochester aus aktiven Produkten. Über 10 Milliarden der bei Rochester auf Lager befindlichen Komponenten werden vom Hersteller der Originalkomponenten als EOL eingestuft. Rochester bietet eine kontinuierliche, zu 100 % autorisierte Lieferquelle, um Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden.
Um die Echtheit zu gewährleisten, muss das Unternehmen direkt mit dem Originalhersteller der Komponenten (OCM) zusammenarbeiten. Eine häufig gestellte Frage lautet: „Wie kann ein Unternehmen sicher sein, dass Rochester-Komponenten vom OCM stammen?“. Distributoren wie Rochester Electronics, die AS6496-konform mit der SAE-Norm für Luft- und Raumfahrt sind, sind von den OCMs autorisiert, rückverfolgbare und garantiert echte Produkte zu liefern, ohne dass Qualitäts- oder Zuverlässigkeitsprüfungen erforderlich sind, da die Produkte direkt von den OCMs bezogen werden.
Andere Normen wie AS6171/4 sehen Inspektionen und Testverfahren mit minimalen Anforderungen an Ausbildung und Zertifizierung vor, um verdächtige oder gefälschte Komponenten zu erkennen. Dies ist kein Hinweis darauf, dass 100 % der Teile von den OCMs an den Lieferanten geliefert wurden, sondern lediglich Tests zur Risikominimierung, nicht aber zur Beseitigung des Risikos oder zur Gewährleistung der Echtheit bestanden haben.
Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass DigiKey eine Partnerschaft mit Rochester Electronics eingeht, um dessen Lösungen und Produktangebote weiterzugeben. Unternehmen können sicher sein, dass alle über DigiKey getätigten Verkäufe von Produkten von Rochester Electronics 100% autorisierte, rückverfolgbare und authentische Komponenten liefern. Darüber hinaus liefert Rochester Electronics weltweit und unterstützt eine Vielzahl von Währungsoptionen, einschließlich USD, Euro, GBP, Yen und mehr.
Wie immer hofft DigiKey, dass Sie von dieser Partnerschaft ebenso begeistert sind wie wir. Bitte halten Sie Ausschau nach weiteren Produkten von Rochester Electronics auf unserem Marktplatz, da Rochester einzigartige Halbleiterlösungen anbietet, um Ihre Entwicklungs- und Wartungsanforderungen zu erfüllen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum