Vier wichtige und günstige Werkzeuge, mit denen das Handlöten besser und einfacher wird
Mit Lot wird der leitfähige „Klebstoff“ bezeichnet, mit dem nahezu alles in der Elektronik verbunden werden kann. Wussten Sie aber auch, dass das Löten bereits Tausende Jahre vor Erfindung der Elektronik zur Anwendung kam? Es gibt Hinweise darauf, dass Handwerker in Mesopotamien bereits vor 5000 Jahren mit Lot arbeiteten.
Hinweise, dass Weich- und Hartlöten für die Herstellung von Schmuck, Werkzeugen und Waffen verwendet wurde, sind bereits sehr früh in der Geschichte der Metallbearbeitung zu finden - möglicherweise ca. 4000 v. Chr. Heute kommt das Löten nicht nur bei der Herstellung von Schmuck, Werkzeug, Waffen und Bleiglasfenstern, sondern auch bei der Verbindung von Wasserrohren aus Kupfer zur Anwendung.
In der Welt der Elektronik wird das Löten in erster Linie verwendet, um eine physische und leitfähige Verbindung zwischen Drähten, Steckverbindern, Karten und elektronischen Komponenten herzustellen. Während das Wellen- und Reflow-Löten zu einer Wissenschaft geworden ist, die auf strengen Zeit- und Temperaturprofilen basiert, bleibt das Handlöten eine Kunst, die Geschicklichkeit, Verständnis, Geschicklichkeit und die richtigen Werkzeuge erfordert.
Das wichtigste und absolut unverzichtbare Werkzeug beim Löten ist ein guter Lötkolben. In Bezug auf Lötkolben hat sich die Definition von „Gut“ im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Meine ersten Lötkolben waren billig – würden heutzutage eher als „Brennstifte“ bezeichnet werden, weil sie mit den Heizgeräten vergleichbar sind, die heute Teil von Bastelsets für die Brandmalerei sind. Brennstifte bieten keine Temperaturregelung und eignen sich somit nicht besonders gut für Elektronikarbeiten - insbesondere nicht für die heute verwendeten Lote.
Abb. 1: Eine gute Lötstation wie die American Hakko FX888D ermöglicht die Einstellung aufgabenspezifischer Löttemperaturen. (Bildquelle: American Hakko)
Mein erster guter Lötkolben war eine WTCP-Lötstation von Weller, die ich mir im College zulegte. Die Temperatur konnte über die Spitzen des Lötkolbens mithilfe der Curie-Punkt-Magnettechnologie geregelt werden. Dabei standen als Löttemperatur 600 °F, 700 °F oder 800 °F zur Auswahl. Für eine Änderung der Betriebstemperatur musste das Gerät ausgeschaltet und nach einer Abkühlungsphase die Spitze ausgetauscht werden. Dies war nicht sehr praktisch, daher änderte ich die Löttemperatur nie.
50 Jahre später nutze ich diese Lötstation von Weller immer noch. Dies beweist, dass es sich lohnt, in hochwertiges Werkzeug zu investieren – speziell bei Lötkolben. Ich habe dieses Modell, das inzwischen seit Jahrzehnten nicht mehr verkauft wird, wirklich ausgiebig verwendet und tue dies auch heute noch. Die Spitzen für diesen Lötkolben sind immer noch verfügbar, was darauf hindeutet, dass er auch heute noch von sehr vielen Menschen verwendet wird.
Die Elektronik hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch stark weiterentwickelt. Das vor 50 Jahren weit verbreitete Zinn-Blei-Lot (60/40) wurde inzwischen durch viele andere Arten von Lot ersetzt (insbesondere umweltfreundliches, bleifreies Lot), die zum Erreichen optimaler Ergebnisse verschiedene Löttemperaturen erfordern. Zusätzlich sind die elektronischen Komponenten, Steckverbinder, Drähte und die Leitungen auf PC-Karten immer kleiner geworden, sodass verschiedene Lötspitzen erforderlich sind, um verschiedene Anforderungen beim Löten abzudecken. Aus diesem Grund legte ich mir schließlich eine modernere Lötstation mit einer elektronisch regelbaren Temperatureinstellung und einer vielseitigen Auswahl an Spitzen zu. Ich bin jetzt in Besitz einer frühen, nicht digitalen Ausführung der heutigen Lötstation FX888D von American Hakko (Abb. 1).
Um alle Lötarbeiten auszuführen, die bei der Montage und Entwicklung moderner elektronischer Systeme erforderlich sind, benötigen Sie eine gute Lötstation. Eine gute Lötstation hilft Ihnen auch dabei, die in der Galerie dargestellten schlechten Lötverbindungen zu vermeiden (Abb. 2).
Abb. 2: Die Negativ-Galerie schlechter Lötverbindungen zeigt, wie wichtig eine gute Löttechnik und gute Lötwerkzeuge sind. (Bildquelle: Adafruit)
Diese Abbildung aus dem Adafruit Guide To Excellent Soldering illustriert viele der Probleme, die auftreten, wenn Sie das Löten nicht richtig beherrschen und nicht die richtigen Lötwerkzeuge verwenden. Beispielsweise entstehen Kaltlötstellen, wenn der Lötkolben nicht heiß genug ist oder die Lötstelle beim Abkühlen berührt wird.
Zusätzlich zu einem zuverlässigen Lötkolben mit Temperaturregler und einer großen Auswahl an Lötspitzen benötigen Sie Spitzzangen, Kabelschneider, Seitenschneider und Abisolierzangen. Außerdem habe ich verschiedene überraschend günstige Werkzeuge entdeckt, die beim Löten überaus hilfreich sind. Die folgenden vier kann ich empfehlen.
Vier günstige Hilfsmittel zum Löten
Eines der wichtigsten dieser Löthilfsmittel ist der Flux-Pen. Natürlich enthalten die meisten Lote Flussmittel. Früher, als nicht nur die Komponentenpins und Drähte, sondern auch der Durchmesser der Lotstäbe größer war, war die Flussmittelmenge innerhalb des Lotes (meist) ausreichend. Dies ist nicht mehr der Fall. Sehen Sie sich Abbildung 2 an. Die Probleme mit der Benetzung weisen darauf hin, dass die Flussmittelmenge beim Kontakt von Kolben und Lot an der Lötverbindung nicht ausreichend war.
Abb. 3: Der „no clean“ Flux-Pen 951 von Kester enthält eine Filzspitze, über die das Flussmittel dort aufgebracht werden kann, wo Sie es benötigen. (Bildquelle: Kester)
Wenn Sie früher zusätzliches Flussmittel benötigten, konnten Sie eine Flussmittelpaste aus einer kleinen Dose mit einem kleinen, stumpfen Pinsel auftragen, der eher in der Sanitärabteilung eines Baumarktes zu finden war. Das Auftragen war keine saubere Angelegenheit und nicht sehr genau. Für die heutigen, kleineren elektronischen Komponenten ist eine präzisere Auftragung des Flussmittels erforderlich: Und hier kommt der Flux-Pen ins Spiel. Ich nutze ein reinigungsfreies Modell, den Flux-Pen® 951 von Kester, und kann diesen sehr empfehlen (Abb. 3).
Als Nächstes benötigen wir eine Möglichkeit, überschüssiges Lot zu entfernen. Auch dafür kann ich zwei günstige Hilfsmittel empfehlen. Das erste ist Entlötlitze, ein flacher geflochtener Strang aus reinem Kupfer oder verzinntem Draht, mit dem überschüssiges flüssiges Lot aufgenommen werden kann. Hierfür gibt es Hunderte Optionen verschiedener Größe, die Sie für kleine und größere sowie auch präzisere Einsätze auswählen können. Anstelle einer bestimmten Litze oder Marke empfehle ich Ihnen, diese Zusammenfassung von Digi-Key für Entlötlitzen zu betrachten. Beginnen Sie Ihre Litzensammlung mit einer schmalen und einer breiteren.
Wenn Sie eine große Menge bereinigen müssen, benötigen Sie eine Lotpumpe (auch als Entlötpumpe bezeichnet). Eine Lotpumpe ist besonders dann hilfreich, wenn Sie eine verlötete Komponente mit Durchgangsloch von einer Karte entnehmen möchten. Lotpumpen sind als elektrische Ausführungen mit integrierten Kolben erhältlich. Wenn Sie eine solche Pumpe jedoch nur gelegentlich einsetzen, stellt eine Handpumpe wie diese günstige Entlötpumpe 17537 von Aven Tools ein sehr praktisches Werkzeug auf Ihrer Werkbank dar. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass ich eine kleinere Lotpumpe wie die Aven 17537 bevorzuge, da ich diese mit nur einer Hand bedienen kann (Abb. 4).
Abb. 4: Die Entlötpumpe 17537 von Aven Tools eignet sich hervorragend zur Entfernung größerer Lotmengen. (Bildquelle: Aven Tools)
Ein wichtiger Aspekt beim Löten ist schließlich die Geschicklichkeit bzw. Fingerfertigkeit. Ich habe Videos auf YouTube gesehen, in denen Leute zwei Drähte oder eine Karte und einen Draht, einen Lötkolben und ein Stück Lot in beiden Händen halten und eine hervorragende Lötverbindung hervorbringen, indem sie mit nur zwei Fingern genau die richtige Lotmenge in die Naht geben. Ich bin leider nicht so fingerfertig und greife zum Halten deshalb auf ein praktisches und günstiges Hilfsmittel zurück: eine dritte Hand. Ich nutze das Modell Helping Hands Magnifier 26000 von Aven Tools, das über Klemmen verfügt, die verschiedene Teile halten, während ich sie zusammenlöte (Abb. 5).
Abb. 5: Das mit Klemmen ausgestattete Modell Helping Hands Magnifier 26000 von Aven Tools unterstützt Sie beim Löten wie eine echte dritte Hand. (Bildquelle: Aven Tools)
Das Helping-Hands-Werkzeug von Aven benötigt eine nur geringe Stellfläche auf der Werkbank, bietet unzählige Einstellungsmöglichkeiten und eine Lupe, für die meine alten Augen dankbar sind. Die Krokodilklemmen, mit denen die Arbeitsteile an den Seiten gehalten werden, wirken gleichzeitig als Wärmeleiter und sorgen dafür, dass die beim Löten entstehende Wärme abgeleitet wird. Ich habe bereits Kunststoffhülsen und auch meine Finger verbrannt, wenn ich beim Herstellen einer Lötverbindung zu langsam war. Dank der Klemmen der „Helping Hands“ wird mir dies jetzt nicht mehr passieren.
Meiner Erfahrung nach können Sie mit einer guten Lötstation und diesen vier günstigen Hilfsmitteln Ihre Lötarbeiten deutlich einfacher gestalten. Das sind meine Empfehlungen. Was sind Ihre? Ich freue mich auf Ihre Kommentare.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum


Steve Leibson war Systemingenieur für HP und Cadnetix, der Chefredakteur für EDN und Microprocessor Report, ein Tech-Blogger für Xilinx und Cadence (u.a.) und er diente als Technologieexperte für zwei Folgen von „The Next Wave with Leonard Nimoy“. Er hilft Entwicklern seit 33 Jahren, bessere, schnellere und zuverlässigere Systeme zu entwickeln.