Geschenkführer 2021

Jedes Jahr stellen wir eine Liste von Produkten zusammen, von denen wir glauben, dass sie für jeden auf Ihrer Geschenkeliste eine Lösung finden könnten. Ein Roboterkit? Vorhanden. Schraubendrehersatz? Vorhanden. Oszilloskop? Vorhanden. Wir haben sogar funkferngesteuerte Spielzeugautos und kabellose Lautsprecher. Im Ernst, besonders wenn Sie gerade dabei sind eine Bestellung bei DigiKey aufzugeben, sollten Sie sich das ansehen und einige coole Geschenkideen in Ihren Einkaufswagen legen.
Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es hier etwas für fast jeden (vielleicht sogar für alle?). Für diejenigen mit Fachkenntnissen und auch für diejenigen, die ein preiswertes Geschenk suchen.
1. Der ferngesteuerte Geländewagen. Abgesehen von dem sehr niedrigen Preis, machen die Mecanum-Räder diesen Geländewagen extra cool und ermöglichen ein Driften nach links oder rechts, eine einzigartige Fähigkeit dieses Fahrzeugs.
2. Ein vollständig quelloffener Roboter-Bausatz mit einem 3D-gedruckten Körper. Der Otto-Roboter-Bausatz enthält alles, um sofort loslegen zu können. Von der ausführlichen Dokumentation bis hin zu den für den Zusammenbau erforderlichen Bauteilen ist dieser Bausatz ein unterhaltsames und lehrreiches Geschenk.
3. Suchen Sie nach einem komplexeren Open-Source-Robotik-Bausatz? Dann ist das Bittle-Kit genau das Richtige für Sie. Dieser vollständig montierte Bausatz ist mit mehreren Programmierumgebungen kompatibel, die der Benutzer auswählen kann.

4. Haben Sie einen Gärtner in Ihrem Leben? Mit diesem Pflanzenanbaukit können sie ihre Lieblingspflanzen das ganze Jahr über anbauen.
5. Wetterfans werden bei diesem einfach zu bedienenden Bausatz für eine Wetterstation ins Schwärmen geraten.
6. Lautsprecher und Kopfhörer, sagen Sie? Ja, wir haben sie.
7. Sie fühlen sich nostalgisch? Wer würde dieses Uhrenkit mit Nixie-Röhren nicht lieben?

8. Haben Sie ein Löt- oder Montageprojekt? Wählen Sie zwischen einer sehr beliebten Lötstation, einer Kombination aus Heißluft- und Lötstation oder einer Toasterofen/Reflow-Steuerplatine, um Ihre eigene SMD-Lötlösung zu erstellen.
9. Wie sieht es mit anderen Montagewerkzeugen aus? Dieser Deluxe-Werkzeugsatz enthält viele gute Dinge für jemanden, der seinen Laborbereich einrichtet, oder vielleicht für einen angehenden Ingenieur. Vielleicht brauchen Sie nur einen Schraubenziehersatz oder einen elektrischen Schraubenziehersatz (und nein, ich meine keine Bohrmaschine)?

10. Wie wäre es, eine neue Technologie zu erlernen? Wir haben Bluetooth-Kits, Sensor-Kits, IoT-Kits, Pocketbeagle-Grove-Kits und mehr.
11. Lust auf Edge-Computing? Schauen Sie sich auf jeden Fall den Mini-PC Odyssey Blue mit Quad-Core-Celeron J4125 und Windows 10 an. Die technischen Daten dieses Geräts werden Sie dazu bringen, es in den Warenkorb zu legen, bevor Sie merken, was passiert ist.
12. Oszilloskope gehören zu den Dingen, die man nicht immer BRAUCHT, aber wenn man sie braucht, wird man sich wünschen, sie vorsorglich gekauft zu haben. Hier finden Sie jeweils eine Option von den zwei Enden des breiten Spektrums - 20 MHz und 200 MHz.
13. Sie benötigen einen leistungsstarken Bluetooth-Verstärker für ein bevorstehendes Projekt?
14. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf dieses witzige und dennoch funktionale drahtlose Ladegerät.

15. Wer nimmt heutzutage keine Videos mit seinen Handys auf? Fügen Sie dieses Video-Fill-Light Ihrer Wunschliste hinzu, um die Qualität der von Ihnen gedrehten Videos zu steigern.
Sie haben noch nichts gefunden, was Sie für sich selbst oder jemanden auf Ihrer Liste brauchen? Unten finden Sie eine Vielzahl weiterer Qualitätsprodukte. Schauen Sie sich die Liste doch einmal an. Wir hoffen, dass Sie bei DigiKey alles Gewünschte finden, damit Ihr Weihnachtseinkauf dieses Jahr etwas leichter wird.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum