Was ist eine PO-Abweichung?
Eine Auftragsabweichung (PO-Abweichung, PO Exception) tritt auf, wenn Abweichungen zwischen Ihrer ursprünglichen Bestellung und dem besteht, was DigiKey liefern kann. Das Verständnis der Terminologie in diesem Dokument ist entscheidend für eine effiziente Lösung bezüglich dieser Abweichungen.
Nachstehend finden Sie ein interaktives Beispiel für eine Auftragsabweichung mit hervorgehobenen Schlüsselbegriffen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen nummerierten und farblich markierten Felder, um detaillierte Erklärungen zu erhalten und zu verstehen, was jedes Feld für Ihre Bestellung bedeutet.
Interaktives Beispiel für eine PO-Abweichung
Bewegen Sie den Mauszeiger über die nummerierten und farblich markierten Felder.
1 Voraussichtliches Versanddatum
Das voraussichtliche Datum, an dem der Artikel bereitsteht oder versandt wird
2 Einzelposten
Ein einzelnes Produkt oder ein Eintrag, der in Ihrer Bestellung aufgeführt ist
3 Bestellt
Die angeforderte Gesamtmenge
4 Verfügbare Menge
Die Anzahl der derzeit vorrätigen Einheiten
5 Lieferrückstände
Die Anzahl der noch nicht auf Lager befindlichen Einheiten, die für eine spätere Lieferung vorgesehen sind
6 Beschreibung
Zusätzliche Informationen oder besondere Anweisungen für diesen Artikel
7 Kundenspezifische PO des Einzelpostens
Kunden haben die Möglichkeit, ihre eigenen internen Artikelnummern für jede Komponente zu vergeben.
8 Stückpreis
Die Kosten für jeden einzelnen Artikel
9 HTSUS-Code
Der HTSUS-Code (Harmonized Tariff Schedule of the United States) klassifiziert importierte Waren für Zoll- und Abgabenzwecke. Dieser Code wird benötigt, um die anwendbaren Zölle, Steuern und regulatorischen Anforderungen zu bestimmen. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit, da falsche oder fehlende HTSUS-Codes zu Versandverzögerungen oder Zollausnahmen führen können.
10 Zolltarifgebühr
Ein Zolltarif ist ein zusätzlicher Zoll, der auf bestimmte importierte Waren auf der Grundlage von Durchsetzungsmaßnahmen des US-Handels angewandt wird, der sich auf die Gesamtkosten auswirken kann und vor der Bearbeitung einer PO-Abweichung bestätigt werden muss.
11 Geplante Menge
Die für die Erfüllung oder Lieferung vorgesehene Menge
12 Detailierte Hinweise (DNOs)
In diesem Abschnitt werden alle Unstimmigkeiten hervorgehoben, die in den Zeilen der Artikeldetails festgestellt wurden. Die hier festgestellten Probleme können sich direkt auf die Genauigkeit der Bestellung auswirken und erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Beispiele hierfür sind Preisdiskrepanzen, fehlende oder ungültige Teilenummern und andere Unregelmäßigkeiten, die überprüft und behoben werden müssen.
13 Allgemeine Hinweise (GNOs)
Allgemeine Anmerkungen am Ende einer PO-Abweichung
Wichtige Terminologie
Das voraussichtliche Datum, an dem der Artikel bereitsteht oder versandt wird
Ein einzelnes Produkt oder ein Eintrag, der in Ihrer Bestellung aufgeführt ist
Die angeforderte Gesamtmenge
Die Anzahl der derzeit vorrätigen Einheiten
Die Anzahl der noch nicht auf Lager befindlichen Einheiten, die für eine spätere Lieferung vorgesehen sind
Zusätzliche Informationen oder besondere Anweisungen für diesen Artikel
Kunden haben die Möglichkeit, ihre eigenen internen Artikelnummern für jede Komponente zu vergeben.
Die Kosten für jeden einzelnen Artikel
Der HTSUS-Code (Harmonized Tariff Schedule of the United States) klassifiziert importierte Waren für Zoll- und Abgabenzwecke. Dieser Code wird benötigt, um die anwendbaren Zölle, Steuern und regulatorischen Anforderungen zu bestimmen. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit, da falsche oder fehlende HTSUS-Codes zu Versandverzögerungen oder Zollausnahmen führen können.
Ein Zolltarif ist ein zusätzlicher Zoll, der auf bestimmte importierte Waren auf der Grundlage von Durchsetzungsmaßnahmen des US-Handels angewandt wird, der sich auf die Gesamtkosten auswirken kann und vor der Bearbeitung einer PO-Abweichung bestätigt werden muss.
Die für die Erfüllung oder Lieferung vorgesehene Menge
In diesem Abschnitt werden alle Unstimmigkeiten hervorgehoben, die in den Zeilen der Artikeldetails festgestellt wurden. Die hier festgestellten Probleme können sich direkt auf die Genauigkeit der Bestellung auswirken und erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Beispiele hierfür sind Preisdiskrepanzen, fehlende oder ungültige Teilenummern und andere Unregelmäßigkeiten, die überprüft und behoben werden müssen.
Allgemeine Anmerkungen am Ende einer PO-Abweichung
Checkliste für schnelle Maßnahmen
Wenn der Bestand niedrig ist:
- Überprüfen Sie die geschätzten Lieferzeiten für Lieferrückstände
- Ziehen Sie einen Teilversand in Betracht
- Suchen Sie nach alternativen Komponenten
- Kontaktieren Sie DigiKey für Optionen
Vor der Übermittlung der Bestellung:
- Überprüfen Sie alle Teilenummern
- Prüfen Sie Preise und Budget
- Prüfen Sie, ob die Lieferzeiten akzeptabel sind
- Überprüfen Sie die Kundenreferenzen
Allgemeine Ausnahmen:
- Unzureichende Bestände
- Längere Lieferzeiten
- Preisänderungen
- Ermäßigte Komponenten
Zusätzliche Ressourcen
Wie ein DigiKey-Angebot zu lesen ist
Lesen Sie den Angebotsleitfaden, um eine Antwort auf Ihre Fragen zur Terminologie und den Abkürzungen von DigiKey zu finden.
Prozess bei Lieferrückständen
Wenn ein normalerweise auf Lager befindliches Produkt nicht verfügbar ist, wird das Produkt als Lieferrückstand behandelt. Erfahren Sie mehr über Digi-Keys Prozess zur Behandlung von Lieferrückständen.
Wo ist mein Warenkorb zu finden?
Finden Sie Ihren Warenkorb in myDigiKey
Eine Rechnung in myDIGIKEY finden
Herunterladen einer PDF-Datei für einen bearbeiteten Auftrag
Empfangsbestätigung der Bestellung
Wann Sie eine Auftragsbestätigung erwarten können
Erstellen und Pflegen einer Stückliste
Nutzen Sie unser myLists-Tool für alle Ihre Stücklisten
Produkt-Lieferzeit
Lieferzeiten vor dem Kauf ermitteln