Universelles zuschneidbares LED-Hintergrundbeleuchtungskit für LED-Ersatz oder CCFL-Umrüstung

Im heutigen Zeitalter erhalten wir unsere Informationen einfach durch einen Blick auf den Bildschirm. Stellen Sie Ihr Radio für den morgendlichen Pendelverkehr ein, schicken Sie die Guten-Morgen-SMS, programmieren Sie die Kaffeemaschine, und schalten Sie dann Ihren Computer ein, wo dieser Autor Sie über eine entscheidende Komponente Ihres Bildschirms aufklären wird, die all das möglich macht: die Hintergrundbeleuchtung. Bildschirme sind der Schlüssel zu Licht oder Dunkelheit, an oder aus, und der Zugang zu all den wichtigen Informationen, die wir brauchen.

Aber was passiert, wenn dieses Licht erlischt? Wie jede andere Lichtquelle hat auch die Hintergrundbeleuchtung eine begrenzte Lebensdauer. Ein typischer LCD-Bildschirm mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung hält zwischen 40.000 und 60.000 Stunden, während eine LED-Hintergrundbeleuchtung bis zu 120.000 Stunden halten kann. Die zu erwartende Ausfallzeit Ihres Bildschirms hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Nutzungshäufigkeit, der Umgebungstemperatur, der durchschnittlichen Betriebsdauer und der Art des Bildschirms. Der Ausfall der Hintergrundbeleuchtung wird in Unternehmen, die stark auf LCD- oder LED-Anzeigen angewiesen sind, schneller auftreten. Wenn Sie Ihre Hintergrundbeleuchtung mit einer universellen Hintergrundbeleuchtung von CCFL auf LED umrüsten, können Sie die Lebensdauer und Qualität Ihres Displays verlängern.

Die Kosten für den Austausch Ihrer Geräte oder Maschinen können beträchtlich sein, und ein dunkler Bildschirm kann katastrophale Folgen haben. Die Investition in neue Modelle ist mit einem hohen Preis verbunden, denn neue Modelle der Hersteller kosten Tausende. Ein weiterer Verlust an wertvoller Zeit und Produktivität entsteht, wenn Sie auf Arbeitsbildschirme angewiesen sind, um erfolgreich zu arbeiten und Einnahmen zu erzielen. Selbst die Entscheidung für eine Reparatur kann mühsam sein, da die unzähligen Displaymodelle zu langwierigen Diagnosen, Vorlaufzeiten und komplizierten Wartungsarbeiten führen.

Zum Glück gibt es eine einfache und kostengünstige Lösung für diese LCD-Reparaturen: die universelle Hintergrundbeleuchtung. Plazmo hat ein LED-Hintergrundbeleuchtungs-Kit in einer Einheitsgröße für alle LCD- oder LED-Displays mit einer Größe von 10,4" bis 27" entwickelt. Dieses Universal-LED-Kit löst die vielen Probleme, die mit der Reparatur der LCD-Hintergrundbeleuchtung verbunden sind. Durch die Umstellung von CCFL auf LED verbessern Sie die Qualität und Helligkeit Ihres Bildschirms und verdoppeln seine durchschnittliche Betriebslebensdauer. Dies bedeutet eine drastische Senkung der Wartungskosten und eine Verringerung des Risikos von Zeit- und Produktivitätsverlusten, während gleichzeitig die hohen Investitionen in eine neue Maschine vermieden werden.

Für diejenigen, die einen sofortigen Austausch der Hintergrundbeleuchtung benötigen, dürfte diese Lösung eine große Erleichterung darstellen. Der Austausch Ihrer Beleuchtung erfordert nicht mehr die mühsame Suche nach Teilen und den zeitaufwändigen Produktabgleich, um eine passende Leuchte für Ihre Maschine zu finden. Wenn Sie sich stattdessen für eine universelle Hintergrundbeleuchtungslösung entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Display und Ihr Unternehmen auch weiterhin glänzen.

Grundlegendes zum Produkt

Das Universal-LED-Kit von Plazmo enthält alles, was Sie oder Ihr Reparaturtechniker für einen nahtlosen Austausch benötigen. Im Lieferumfang sind 2 hell strahlende LED-Leisten, ein DC/DC-LED-Treiber und ein Kabelbaum enthalten.

Die LED-Leisten können leicht in Schritten von jeweils 3 LEDs getrimmt werden, um jeder LCD-Größe über 2 Produktoptionen von 10,4" bis 24" oder 19" bis 27" (stellen Sie sicher, dass das richtige Modell zu wählen) gerecht zu werden. Diese Modelle werden als „Cut-to-fit“ (zuschneidbar) bezeichnet. Die LED-Leiste kann als LED-Ersatz oder CCFL-Umrüstung verwendet werden. Dieses Produkt wird in der Regel als Ersatz für die Hintergrundbeleuchtung in einer Vielzahl von LCD-Panels in Spielautomaten, POS, Geldautomaten, Computern und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.

Technische Daten

Technische Daten der LED-Leiste:

Abmessungen der LED-Leiste: 540 mm x 4 mm x 2 mm

Anzahl der LED-Chips: 96

Größe der LED-Chips: 3528

Steckverbinder: 2 poliger JST

Empfohlene Eingangsspannung für einzelne LED-Streifen: 10 bis 11 VDC

LED-Treiberspezifikationen:

Abmessungen: 7 cm x 2 cm

Eingang: 9 bis 30 VDC

Ausgang: 9,6 VDC

Dimmbar, eine Verbindung an den ADJ-Pin erlaubt das Dimmen

Definition der Pinbelegung, im Bild von Rot nach Schwarz:

  1. Eingangsspannung, 9 bis 30 V (Rot)
  2. EIN/AUS, 0 V = AUS, 2 V bis 5 V = EIN (Gelb)
  3. ADJ-Dimmen/Helligkeit, 0 V bis 5 V, 0 V = max. Helligkeit, 5 V = min. Helligkeit (Gelb)
  4. GND, Masse (Schwarz)

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über eine geeignete Stromversorgung verfügen. Der Treiber erwartet eine analoge Gleichspannung und ist für den gleichzeitigen Betrieb von 2 LED-Streifen ausgelegt; der Betrieb von nur einem LED-Streifen kann zwar eine höhere Helligkeit bewirken, reduziert aber die Lebensdauer des LED-Streifens (auf weniger als 10.000 Stunden). Wenn ein einzelner LED-Streifen direkt an eine analoge Gleichstromquelle angeschlossen wird, wird ein Eingang von 10 bis 11 VDC empfohlen.

Über den Autor

Image of Plazmo Logo

Austin Parsons is a marketing manager and digital marketing expert for Plazmo Industries, the world’s foremost supplier of LCD Backlights and LCD replacement parts, specializing in premium CCFL/ LED backlights and Touchscreen replacements since 2002.

Since earning a B.A. in Political Science from the University of Iowa, Austin has applied his skills in the world of business marketing, where he strives to create meaningful, lasting relationships and partnerships between businesses and their consumers.

More posts by Austin Parsons
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum