Wie Sie Ihre neuen (und früheren) kundenspezifischen Leiterplatten-Bestellungen weitergeben
Es gibt Möglichkeiten, Ihre bereits bestellten oder aktuellen PCB-Builder/DKRed-Entwürfe zu teilen. Dieser Blog zeigt Ihnen, wie das geht.
So bestellen Sie Ihre bereits früher einmal bestellten Leiterplatten nach
Wenn Sie Ihre bereits früher einmal bestellte Leiterplatte, die Sie ursprünglich über DigiKeys PCB-Builder oder DKRed bezogen haben, nachbestellen müssen, zeigt Ihnen dieser Blog, wie das geht.
Webinar – Entdecken Sie modernste VPX- und VITA-konforme Verbindungstechnik
In diesem Webinar werden Steckverbinderlösungen erörtert, die die VITA/VPX- und ANSI-Normen für die Verbindungstechnik von Komponenten erfüllen oder übertreffen.
Webinar - Moderne Netzwerke für die Lagerhaltung
Die Effizienz eines Lagers erfordert robuste Kommunikationsnetze und -geräte, um einen reibungslosen Datenfluss von der Auftragsannahme über die automatische Abwicklung bis hin zum Versand zu gewährleisten.
Webinar - Alles, was Sie wissen müssen: Lautsprecher im Audiodesign
Ein Webinar über Schalldruckpegel, Leistung und Impedanz sowie über Resonanz, Frequenzbereich und andere oft übersehene Eigenschaften bei der Auswahl von Lautsprechern.
Beschleunigen Sie die Entwicklung von Amazon-Sidewalk-Produkten mit dem Pro-Kit von Silicon Labs und nutzen Sie die Vorteile kostenloser drahtloser Gemeinschaftsnetzwerke.
Wie Sensorfusion die Leistung des Batteriemanagementsystems und die Batterielebensdauer verbessern kann
Mithilfe der Sensorfusion können Entwickler Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren in BMS kombinieren, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Leistung zu verbessern.
Implementierung modularer Hochleistungsverbindungen für die Ausrüstung von Unternehmensrechenzentren
unternehmensrechenzentrum, Kommunikationsinfrastruktur, Server, Speicher, Netzwerkausrüstung, Kartensteckverbinder, Kabelsteckverbinder, Puls-Amplituden-Modulation 4-stufig, PAM4
Implementierung leistungsfähiger programmierbarer Taktgeneratoren für Rechenzentren und industrielle Systeme
Implementierung leistungsfähiger programmierbarer Taktgeneratoren
Neonlampe als Option für die Netzspannungsanzeige
Zwar können LEDs zur Netzspannungsanzeige verwendet werden, doch bietet die klassische Neonlampe in vielen Fällen eine kostengünstige und technisch bessere Alternative.
Das Verständnis der Funktionsweise von LiDAR zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Auswahl von TIA und Komparator ist
LiDAR für Automobilanwendungen ist auf moderne Laufzeitmessungen (ToF) angewiesen, die mit dem richtigen Frontend-TIA und Komparator erreicht werden können.
Wie wichtig sind LDOs mit niedrigem Iq-Wert für eine lange Batterielebensdauer in Wearables?
Durch den Einsatz von Linearreglern mit niedrigem Spannungseinbruch (LDOs) und niedrigem Iq können Entwickler die Batterielebensdauer in Wearables verlängern.
Vollständig ausgestattete Entwicklungskits vereinfachen die STEAM-Ausbildung und das Prototyping für Profis und Maker gleichermaßen
Leicht erhältliche Entwicklungskits für Profis und Maker bieten die gesamte erforderliche Hard- und Software und vereinfachen das Prototyping erheblich.
Kopfhörerkabel und ihre Doppelnutzung
Antennen und ihre Leitungen können mehr als nur HF übertragen: Sie können auch Gleichstrom an einen Frontend-Verstärker weiterleiten oder Audiosignale an Kopfhörer liefern.
There are many ways to modify the widely used whip (monopole) antenna for use at frequencies where its optimum quarter-wavelength size would be too long.
Mit dem neuen digitalen Strommonitor INA228 von Texas Instruments kann ich mit meinem aktualisierten BattLab-One Strom bis in den Nanoampere-Bereich messen.
Es gibt mehrere Programmiersprachen für SPSen, die in der Norm IEC 61131-3 standardisiert wurden.
Eine Sicherheits-SPS ist eine dedizierte Steuerung, die für die Erfüllung von Sicherheitsanforderungen gebaut und zertifiziert wurde, wie z. B. für die Richtlinien für funktionale Sicherheit gemäß IEC 62061, ISO 13849-1 oder IEC 61508.