Hochwertige USB-Kabel machen einen großen Unterschied
Das Aufladen unseres Mobiltelefons ist für die meisten von uns eine tägliche Aktivität. Wie ich, haben Sie wahrscheinlich Ihr USB-Kabel an ein Ladegerät angeschlossen. Ich habe viele USB-Kabel herumliegen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich vermehren. Jedes Mal, wenn ich ein neues wiederaufladbares Gerät kaufe, wird auch ein komplettes USB-zu-Mikro-USB-Kabel mitgeliefert.
Auf meinem Schreibtisch habe ich ein 800mA-Ladegerät mit einem hochwertigen USB-Kabel, direkt neben meiner Kaffeetasse. Der Mikro-USB-Anschluss ist rechtwinklig abgewinkelt, wie das USB-A-Stecker-zu-USB-Mikro-Kabel 3021080-10 von Qualtek Electronics. Die Innenleiter sind 24 AWG für Stromversorgung und Masse und 28 AWG verdrillte Paare für Daten. Der Durchmesser des Außenmantels beträgt 4,5 Millimeter (mm).
Eines Morgens hatte ich mein übliches Tischladekabel bereits anderweitig in Verwendung. Mein Smartphone war bei 55%, also zog ich ein Kabel aus meinem verworrenen Kabelvorrat, um mein Handy aufzuladen. Eine Stunde später war es nur von 55% auf 65% aufgeladen. Es dauerte den ganzen Nachmittag, um mein Handy aufzuladen!
Okay, Zeit zum Experimentieren. Ich habe eine App für meinen Android namens „Ampere“ gefunden, die die Stromabgabe des Akkus anzeigt, wenn er nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist, und den Ladestrom, wenn er eingesteckt ist. Ich nahm mein Lieblings-USB-Kabel und nutzte es wieder, um mein Handy aufzuladen. Der angezeigte Ladestrom betrug gesunde 720 Milliampere (mA), was fast dem Nennwert des AC-Adapters entspricht (Abbildung 1).
Abbildung 1: Hochwertige USB-Kabel mit einem guten AC-Adapter sorgen für einen gesunden Ladestrom. Der AC-Adapter hat eine Nennkapazität von 800 mA. (Bildquelle: Bill Giovino)
Während erwartet wird, dass der Ladestrom schwankt, während das Smartphone im Hintergrund mysteriöse Aufgaben ausführt, fiel der Ladestrom nie unter 560 mA.
Das billige markenfreie USB-Kabel gab mir nur einen lausigen 50 mA Ladestrom (Abbildung 2). Der Ladestrom ist nie von 50 mA abgewichen. Ich hatte zudem Verbindungsprobleme mit diesem Kabel, als ich versuchte, Daten zwischen meinem Telefon und meinem Laptop zu übertragen.
Abbildung 2: USB-Kabel von geringer Qualität mit demselben 800mA-Netzteil liefern einen traurig geringen Ladestrom, der niemals über 50 mA liegt. (Bildquelle: Bill Giovino)
Das markenlose Kabel, in Abbildung 3 zusammen mit meinem handlichen Messgerät zu sehen, wurde bei etwa 10 AWG gemessen, was den Spezifikationen gemäß einem 2,588 mm Außenmantel entspricht. Das minderwertige Kabel ist extrem flexibel, während das Qualitätskabel viel steifer ist. Das Qualitäts-USB-Kabel hat eindeutig dickere Drähte als das dünnere, weniger teure Kabel.
Abbildung 3: Das markenlose USB-Kabel mit niedriger Qualität misst 10 AWG (rot eingekreist). Das hochwertige Kabel ist deutlich dicker. (Bildquelle: Bill Giovino)
Die meisten Mobiltelefone können feststellen, ob sie an ein Ladegerät mit hoher oder niedriger Kapazität angeschlossen sind und stellen den Ladestrom entsprechend ein, von vollem Ladestrom bis hin zu sehr langsamer Erhaltungsladung. Alle meine hochwertigen USB-Kabel laden gleich, aber unter meinen weniger hochwertigen Kabeln gibt es keine zwei Kabel, die mit dem gleichen Strom laden - es handelt sich um preiswerte Kabel mit ungleichmäßiger Qualität.
Qualität plus Innovation: USB-Kabel ist wendbar!
Jeder, der diese Kabel benutzt hat, weiß, dass es lästig sein kann, sie in das Smartphone zu stecken. Das Murphy-Gesetz über USB-Anschlüsse besagt, dass der USB-Anschluss beim erstmaligen Einstecken in die Seite oder auf der Rückseite eines Laptops niemals passt. Wir haben das alle schon erlebt. Sie versuchen ihn einzustecken.. er passt nicht. Sie wenden ihn und versuchen erneut ihn einzustecken.. er passt immer noch nicht. Erst nach dem dritten oder vierten Wenden passt er endlich.
Aber es gibt eine Lösung. Das USB-A-Stecker-zu-USB-Mikro-Kabel UR050-003-24G von Tripp Lite mit wendbarem Stecker ist sehr einfach zu verwenden. Der USB-A-Stecker kann an einen Computer angeschlossen werden, ohne ihn wenden zu müssen (was für eine großartige Idee!). Es handelt sich zudem um ein hochwertiges Kabel. Ich werde mir davon zwei zulegen.
Es lohnt sich nicht, das billigste Kabel online zu kaufen, wenn ein paar zusätzliche Dollar, die für Qualitätskabel aufgewendet werden, das Leben so viel einfacher machen können.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum