Prototyping mit Lötschablonen
Lötschablonen werden am häufigsten in der automatisierten Leiterplattenbestückung (PCBA) eingesetzt. Leere Leiterplatten werden an einem Ende einer Montagelinie zugeführt, wo automatisch Lötpaste aufgetragen wird, gefolgt von präzise platzierten Bauteilen auf den richtigen Lötpads. Abschließend wird der Reflow-Lötprozess auf die gesamte Baugruppe angewendet und eine Abkühlzeit erlaubt, bevor die fertige Platine ausgegeben wird.
Um sicherzustellen, dass die resultierenden Baugruppen qualitativ hochwertige elektrische Verbindungen haben, ist die Menge und Platzierung der Lötpaste entscheidend. Wenn die Lötpaste nicht ordnungsgemäß aufgetragen wird, kann die resultierende Leiterplatte Defekte aufweisen, wie z. B. überbrückte Verbindungen, offene Verbindungen, Lotkugeln, das Abheben von Bauteilen (Tombstoning) und unzureichende Füllungen. All diese Faktoren wirken sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der endgültigen Baugruppe aus. Lötschablonen vereinfachen das Auftragen von Lötpaste, indem sie als Maske fungieren, um sicherzustellen, dass die Paste nur auf die richtigen Bereiche aufgetragen wird; dieser Prozess wird oft als Lötpastendruck bezeichnet, da er dem Siebdruck ähnelt.
Lötschablonen sind dünne Bleche aus Metall oder Polymer mit einer Reihe von Löchern, die den Bauteil-Footprints auf einer Leiterplatte entsprechen. Für SMD-Breakout-Boards sind Standard-Footprint-Schablonen erhältlich, wobei viele Leiterplattenhersteller kundenspezifische Schablonen anbieten, die dem Leiterplattendesign des Kunden entsprechen. Beim Einsatz in automatisierten PCBA-Systemen werden die Schablonen in einem Rahmen fest gehalten. Sobald die Schablone auf einer leeren Leiterplatte platziert ist, wird die Lötpaste mit automatischen Abziehern über die Schablone gezogen. Dieser Prozess sorgt für eine gleichmäßige Ablagerung von Paste auf jeder Platine und mit ein wenig Übung werden die gleichen Vorteile, die Schablonen bieten, auch bei der manuellen Erstellung von SMD-Prototypen realisiert.
Hier sind ein paar Dinge, die Sie beim Prototyping mit Lötschablonen beachten sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
· Die Lötpaste sollte vor dem Auftragen Raumtemperatur haben, damit sie optimal in alle Aussparungen fließt und nicht mit dem Abzieher weggezogen wird.
· Positionieren Sie die Leiterplatte in einem stabilen Rahmen. Stimmen Sie die Rahmendicke mit der der Leiterplatte ab, auf die das Lot aufgebracht werden soll. Dies sorgt für eine gute koplanare Ausrichtung zwischen der Schablone und der Leiterplatte und verhindert, dass überschüssiges Lot unter die Schablone sickert. Befestigen Sie eine Seite der Schablone fest mit Klebeband am Rahmen, um eine falsche Ausrichtung und Bewegung zu verhindern.
· Halten Sie den Abzieher in einem 45-Grad-Winkel zur Schablonenoberfläche. Verteilen Sie die Lötpaste in einer gleichmäßigen Bewegung über die gesamte Schablone und halten Sie dabei konstanten Druck auf die Schablone. Vermeiden Sie mehrfaches Überstreichen, das die Möglichkeit erhöht, Lot unter die Schablone zu drücken oder Lot von den Lötflächen zu ziehen.
Denken Sie daran, dass Lötpaste recht fehlerverzeihend ist und die Oberflächenspannung oft kleinere Fehler während des Reflows korrigiert. Wenn nach dem Reflow Fehler gefunden werden, können diese von Hand korrigiert werden. Wenn das Auftragen der Paste nicht wie geplant verläuft, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass der Versuch, die gesamte Paste von der Platine zu entfernen und neu zu beginnen, nicht so einfach ist, wie es klingt. Oft wird durch den Prozess Lot in Durchkontaktierungen und die Ecken von Pads gedrückt, was beim Reflow zu Defekten führen kann. Wenn Sie mit einer Schablone fertig sind, reinigen Sie sie gut mit Isopropylalkohol. Lagern Sie Schablonen zwischen ebenen Flächen, um Beschädigungen oder Verbiegungen zu vermeiden.
Sobald Sie die Verwendung einer Schablone zum Auftragen von Lötpaste für Ihre SMD-Prototypen beherrschen, werden Sie in der Lage sein, qualitativ hochwertigere Projekte in kürzerer Zeit zu erstellen, was schnellere Design-Iterationen mit weniger Post-Reflow-Fehlersuche ermöglicht.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum