Geschenkideen 2020
Wir sind fast am Ziel, das Ende des Jahres 2020 ist nahe, und die Ferienzeit steht vor der Tür. In diesem Jahr sind die langen Schlangen in der morgendlichen Einkaufsflut des Schwarzen Freitags verschwunden; wir können jetzt bequem vom Sofa aus einkaufen, während wir in aller Ruhe an einem festlichen Getränk nippen. Dies befreit uns zwar von dem Stress, nach den letzten verbleibenden „Neuheiten“ in den großen Geschäften zu stöbern, aber wir müssen auch auf die Bestell- und Versandzeiten achten. Denn was nützt es, eine Jahresgebühr für einen zweitägigen Versand für alle Ihre Bestellungen zu bezahlen, wenn der Artikel fünf Tage lang nicht versendet wird?
Habe ich schon erwähnt, dass DigiKey bei vorrätigen Produkten, die bis 20.00 Uhr zentraler US-Zeit bestellt werden, den Versand am selben Tag anbietet? Oh, und wir bieten jetzt reduzierte Versandtarife für 2-tägige Lieferungen für US-Kunden bis zum Rest des Jahres 2020 an!
Nun, da diese lästige Logistik geklärt ist, gestatten Sie mir, Ihnen einige Geschenke vorzuschlagen, die nach Vorkenntnissen aufgelistet sind und Ihnen helfen, das perfekte Geschenk für den Ingenieur, Maker oder Studenten in Ihrem Leben zu finden.
Vorkenntnisse: Beliebig
Artikel, die keine Elektronik- oder spezielle Kenntnisse erfordern, aber eine universelle Anziehungskraft ausüben.

Ferngesteuertes Spielzeugauto von Seeed mit Mecanum-Rädern
Dies ist kein normales fernbedientes Spielzeugauto! Dank der Mecanum-Räder kann sich dieses Auto in jede Richtung bewegen oder sich im Kreis drehen. Kombinieren Sie das mit den blinkenden roten und blauen Lichtern am Auto und einem speziellen Tanzmodus, der Musik abspielt, während sich das Auto im Takt bewegt, und schon haben Sie einen sicheren Gewinner!

Endoskope von Klein Tools für Android-Geräte
Ausgestattet mit einem robusten 10 Fuß langen, wasserdichten Schwanenhalskabel und einer einstellbaren Helligkeitssteuerung für die sechs eingebauten LEDs liefert dieses handliche Endoskop hochwertige 640x480-Bilder von der IP67-klassifizierten 9mm-Kamera. Perfekt für jeden Heimwerker oder Automobil-Enthusiasten.

Werkzeugsatz iFixit Pro
Bewaffnet mit den Daten von hunderten von Abrissen und tausenden von Reparaturanleitungen, hat iFixit das effektivste Werkzeugkit für Ihre praktischen Reparaturanforderungen zusammengestellt. Dieses Kit enthält 64 Schraubendreherbits, darunter sowohl Standard- als auch Sicherheitsbits, einen Stechheber, eine Vielzahl von Spateln, Öffnungshilfen, ein Sortiment von Pinzetten, einen Sauggriff und mehr. Im Wesentlichen haben Sie mit dieser Werkzeugrolle alles, was Sie brauchen, um jedes elektronische Gerät in Ihrem Haus zu öffnen, damit es auch in den kommenden Jahren optimal funktioniert.
Weitere großartige Optionen:
MEMS-Laser-Taschenprojektor Nebra AnyBeam - Der kleinste Taschenkinoprojektor der Welt
Elektronik-Steckblockkits - Zusammensteckbare Schaltungsblöcke mit Projektleitfäden zur Vermittlung grundlegender Elektronik
Vorkenntnisse: Grundlagen
Artikel, die Grundkenntnisse in praktischer Elektronik oder Codierung erfordern.

TinyTV-Kit von TinyCircuits
Dieses Kit lässt sich in weniger als fünf Minuten leicht zusammenbauen und kann mit bis zu fünf Stunden eigener Videos bestückt werden. Wie bei jedem Fernseher wird eine Fernbedienung mitgeliefert, mit der Sie die Kanäle wechseln, die Lautstärke einstellen und den Fernseher ein- und ausschalten können. Fügen Sie Ihre Lieblings-Feiertagsklassiker hinzu, schalten Sie das Video in eine Schleife und hängen Sie diesen kleinen Kerl an den Baum, um ein wirklich einzigartiges und persönliches Ornament zu erhalten.

Echte Effektivwerte messende 400A-AC/DC-Strommesszange + NCV von FLIR EXTECH
Die Messgeräteserie EXTECH MA445 misst AC/DC-Spannung, AC-Strom, DC-Strom, Widerstand, Diode, Durchgang, Kapazität, Temperatur, Frequenz und Tastverhältnis. Darüber hinaus bietet das Messgerät MA445 Display-Hold, MIN-MAX, Relativmodus, NCV (berührungslose Spannungserkennung) und automatisches Ausschalten. Ein Muss für den Werkzeugkasten oder das Labor.

GPi Case für den Raspberry Pi Zero
Dieses vom Gameboy inspirierte Pi-Zero-Gehäuse verfügt über einen Farbbildschirm, ein Batteriefach und einen Kopfhöreranschluss, damit Sie auch unterwegs Retro-Spiele spielen können. Installieren Sie einfach einen Pi Zero ohne Steckleisten in der Kassette mit Hilfe des lötfreien Pogo-Pin-Designs, laden Sie Ihre Software, legen Sie die Batterien ein oder schnappen Sie sich einen DC-Netzadapter, und schon können Sie ein klassisches Spielerlebnis geniessen. Vergessen Sie nicht, sich einen Pi Zero zu besorgen, um das Kit zu vervollständigen.

Arduino-Startkit
Das Startkit ist eine großartige Möglichkeit, mit Arduino, Codierung und Elektronik zu beginnen. Das Startkit enthält die Komponenten, die für die Erstellung von 15 verschiedenen Projekten nach den Schritt-für-Schritt-Tutorials benötigt werden, sowie ein Arduino-Uno-Board. Mit mehreren Sprachoptionen zur Auswahl ist das Arduino-Startkit ein hervorragendes Geschenk für alle, die mit der Codierung von Mikrocontrollern beginnen möchten.
Weitere großartige Optionen:
Raspberry Pi 400 - Ein in eine Tastatur eingebauter Raspberry-Pi-Computer
Pimoroni Grow Raspberry Pi pHAT - Kompaktes Pflanzenfeuchte-Messgerät mit drei Bodensonden
Adressierbare RGB-Lichterketten von SparkFun - 5 Meter lange Kette mit adressierbaren RGB-LEDs ermöglichen die Erstellung benutzerdefinierter Lichtanimationen
Flexible LED-Lichtleisten von American Bright - Dünn, einfach zu verwenden und ideal für Umgebungs- oder Akzentbeleuchtung
Vorkenntnisse: Mittleres Niveau
Benutzer dieser Produkte sollten bereits Erfahrung mit Elektronik oder Codierung haben.

Digitale 2-in-1-Heißluft-Nacharbeits- und Lötstation 888A
Ein 60-Watt-Lötkolben und eine Heißluftstation für kleine Arbeitsplätze. Die digitale Steuerung ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung und -kontrolle und verfügt über einen einstellbaren Sleep-Timer. Eine ideale Lösung für jemanden, der seinen Arbeitsplatz zu einem günstigen Einstiegspreis mit Heißluft ausstatten möchte.

IoT-Entwicklungskit FIRE von M5Stack
Ein modulares, stapelbares, skalierbares und tragbares Gerät, das von einem ESP-32-Kern angetrieben wird. Open Source, kostengünstig, voll funktionsfähig und einfach für schnelles IoT-Prototyping. Das Kit enthält drei abnehmbare Teile. Das obere Teil enthält den ESP32-Prozessor, die 2,4G-Antenne, die Energieverwaltung und den LCD-Bildschirm. Der mittlere Teil ist der M5GO-Sockel, der eine Lithiumbatterie, einen M-BUS-Sockel, eine LED-Leiste und drei GROVE-Erweiterungsanschlüsse enthält. Die Unterseite ist das Ladedock, das zum Aufladen der M5GO-Basis über POGO-Pins verwendet wird. Eine bemerkenswerte Lösung für jeden, der ein intelligentes oder vernetztes Projekt erstellen möchte.

Raspberry Pi 4 Modell B
Ein Einplatinencomputer mit zwei Displays und einem Quad-Core-Prozessor für 1,5 GHz, integriertem Wi-Fi und Bluetooth, USB 3.0 und Gigabit-Ethernet. Der 40-polige GPIO-Erweiterungsstecker ermöglicht eine einfache Softwaresteuerung und Überwachung von Erweiterungskarten oder kundenspezifischen elektronischen Schaltungen. Der Raspberry Pi 4 ist in einer 2GB-, 4GB- oder 8GB-Variante erhältlich und ein Muss für jeden Elektronik- oder Informatik-Enthusiasten!

Adafruit BrainCraft HAT – Maschinelles Lernen für den Raspberry Pi 4
Der BrainCraft HAT wurde als Ergänzung zum Raspberry Pi 4 für Anwendungen des maschinellen Lernens mit Googles TensorFlow-Plattform entwickelt und verfügt über ein 240 × 240 Pixel großes TFT-IPS-Display, Steckplätze für Kamera-Anschlusskabel für Bildverarbeitungsprojekte, einen 5-Wege-Joystick und eine Taste für den UI-Eingang, zwei Mikrofone, Stereo-Kopfhörer- und Lautsprecherausgang, drei adressierbare RGB-LEDs, zwei 3-polige STEMMA-Erweiterungsanschlüsse und einen I2C-Erweiterungsanschluss für Grove/STEMMA/Qwiic. Der BrainCraft HAT ermöglicht es, eine breite Palette von Audio/Video-KI-Projekten zu erstellen, während gleichzeitig ein einfaches Plug-in von Sensoren und Robotik möglich ist.
Weitere großartige Optionen:
Mikrocontroller-Programmierer PICkit 4 - Programmierer und Debugger für Mikrochip-Mikrocontroller der PIC-Serie
IoT-Entwicklungsboard Pycom FIPY - ein ESP32-Board mit integriertem Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox und LTE CAT M1/NB1
Laserprojektor-HAT Nebra AnyBeam - Ein kostengünstiges, hochauflösendes Laserprojektor-HAT für den Raspberry Pi
Einige Zusätzliche Optionen:
Obwohl hier viele großartige Produkte aufgeführt sind, sind dies nur einige der über 11 Millionen Produkte, die auf unserer Website angeboten werden. Um sicherzustellen, dass Sie genau das richtige Geschenk finden, finden Sie hier ein paar zusätzliche Ressourcen, die Ihnen vielleicht eine Orientierung bieten können.
- Artikel, von denen Sie nicht wussten, dass DigiKey sie führt (Blog-Post)
- Artikel, von denen Sie nicht wussten, dass DigiKey sie führt (Blog-Post)
- Frühere Leitfäden zu Geschenkideen
- DigiWish-Produktvorschläge
- Vorschläge zu Produktkategorien:
- Fragen Sie im TechForum nach Vorschlägen
- Bitten Sie per Live-Chat um technische Unterstützung
- Durchsuchen Sie alle unsere über 11 Millionen Produkte
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum