Off-the-Board-Lösungen
Was bedeutet für Sie „Off-the-Board“? In der Spielwelt bedeutet „Off-the-Board“ das Entfernen einer Schach- oder Damefigur vom Brett. Bei Sportwetten bedeutet „Off-the-Board“, dass eine Ungewissheit über das Spiel besteht, so dass das Spiel von Wettanbietern als „Off-the-Board“ betrachtet wird und keine Wetten für das Spiel angenommen werden.
Wenn man sich die Elektronik anschaut, ist das Board (d.h. der Schaltkreis) das Herz der Anwendung. Dieses Herz kann jedoch nicht ohne externe Board-Lösungen („Off-the-Board“-Lösungen) pumpen, die die Arterien der Anwendung sind. Dies kann aus vielen verschiedenen Arten von Kabelkonfektionen oder dem Steckverbinder bestehen, der in das Gerät eingesteckt werden würde.
Wenn ich mir meine Docking-Station und das Modem ansehe, die ich verwende, zusammen mit einem Laptop, den ich auseinandergenommen habe (Bilder unten), dann würden diese Geräte ohne diese externen Lösungen nicht funktionieren. Sie wären lediglich nicht funktionierende Boxen.



Hier sind einige „Off-the-Board“-Produkte, die wir anbieten, mit vielen weiteren auf unserer Website:
Zylinderbuchsen/-stecker - Audio-Kabel
Steuerungen/Regler - Kabelkonfektionen
In die Boardentwicklung fließt viel Zeit und Planung, aber leider wird den externen „Off-the-Board-Lösungen oft wenig Beachtung geschenkt. Denken Sie daran, dass das Board nur die Spitze des Eisbergs ist. Eine wichtige Funktion der Platine ist die einfache Verbindung zu verschiedenen Teilen des Geräts. Was auch immer für Ihre Lösung erforderlich ist, DigiKey hat für Sie alle möglichen „Off-the-Board“-Lösungen bereitgestellt.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum