Wichtige Begriffe zur Beschreibung der Helligkeit von LEDs
In der App-Entwicklung bin ich an Messgrößen wie Lumen und Millicandela gewöhnt. Aber ich gebe offen zu, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben etwas über Nits gelernt habe.
Technisch gesehen ist Nits die Maßeinheit dafür, wie viel Licht ein Objekt pro Quadratmeter Fläche abstrahlt. Während Lumen die ausgestrahlte Gesamtlichtmenge eines Geräts angeben, steht Nits für die Lichtintensität, die von einer bestimmten Fläche abgestrahlt wird.
Wenn Sie Formeln mögen:
- 1 Nit = 1 Candela/m2
- 1 Nit = 3,426 Lumen
Was sind typische Nit-Bereiche?
- 600 Nits und weniger – Fernseher, Monitore, Laptops
- 800 bis 1500 Nits – Verkaufsautomaten, Kiosksysteme
- 2000 bis 3000 Nits – Anzeigen an Zapfsäulen, einige tragbare Anzeigegeräte
- 5000 Nits – Displays für die Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung
- Über 10.000 Nits – einzigartige Anwendungen wie HUD, virtuelle Reflexion
Warum ist das wichtig?
Denken Sie an Situationen, in denen Sie Schwierigkeiten hatten, einen Bildschirm zu lesen... Tankstellenzapfsäulen und Infotainment-Bildschirme im Auto sind mir da spontan eingefallen. Das Display ist zwar nachts oder in Innenräumen gut lesbar, bei Sonneneinstrahlung jedoch nur noch schwer zu erkennen, was sehr frustrierend ist.
Wenn Displays anhand ihrer eigenen Helligkeit ausgewählt werden, werden die Umgebungsbedingungen, die die Sichtbarkeit beeinträchtigen können, nicht berücksichtigt. Die Messung in Nits hilft dabei, die Intensität unter Berücksichtigung dieser Umgebungen zu berechnen.
Wie finde ich passende Produkte?
Sehen Sie sich Datenblätter an, in denen Funktionen oder technische Spezifikationen von über 2000 Nits (6852 Lumen) aufgeführt sind. Beispielsweise weisen die LED-Minimodule von American Bright (Abbildung 1) eine Helligkeit von 3000 Nits auf und sind dank eines einfachen Standard-HDMI-Anschlusses leicht zu verwenden.
Abbildung 1: Die LED-Minidisplaymodule AB-MLD13-07 von American Bright sind in Ausführungen mit 3000 und 4000 Nit erhältlich. (Bildquelle: American Bright)
Fazit
Bei der Suche nach einem LED-Display, das für Ihre Anwendung geeignet ist, müssen Sie mehr als nur die Lumenleistung berücksichtigen. Sie sollten auch die Nit-Spezifikation überprüfen, um festzustellen, ob das Produkt in der für Ihr Produkt vorgesehenen Umgebung ordnungsgemäß funktioniert. Die richtige Wahl kann entscheidend dafür sein, wie gut Ihr Produkt in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Lesbarkeit in hellen oder Außenbereichen abschneidet. Wenn es um Displays geht, seien Sie wählerisch! Das ist für den Erfolg des Designs sehr zu empfehlen!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum