Verbessern Sie die Sicherheit in Ihrer gesamten Lieferkette
Sie sind nur so gut wie Ihre Lieferkette.
Die derzeitige Belastung der Lieferketten auf der ganzen Welt hat deutlich gemacht, wie sehr die Prozesse in der Lieferkette miteinander verbunden und anfällig für Schwankungen und Engpässe sind. Das ist nur einer der Gründe, warum die Endnutzer ihre Lieferketten auf den Prüfstand stellen, um die Sicherheits- und Nachhaltigkeitspraktiken zu überprüfen und gleichzeitig flexiblere und reaktionsfreudigere Partnerschaften aufzubauen.

Sicherheit
Angriffe auf die Lieferkette sind nicht neu. Bedrohungen und bösartige Akteure finden immer neue Wege, um in Netzwerke einzudringen, und sie finden dabei auch neue Möglichkeiten in der Lieferkette. Diese Angriffe schaden dem Betrieb und dem Ruf und sind für Unternehmen und ihre Zulieferer kostspielig. Angreifer, die nach dem einfachsten Weg suchen, um in das Netzwerk einzudringen, nutzen häufig Schwachstellen in der Lieferkette aus, die letztlich Zugang zum Netzwerk des ursprünglichen Ziels bieten.
Nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit der Lieferkette umfasst zwei Hauptelemente: Verfügbarkeit und Umweltverträglichkeit.
Oft ist das Produkt eines Lieferanten Teil einer größeren Lösung; in einigen Fällen ist eine Molex-Antenne eine von mehr als 200 Komponenten in einem fertigen Produkt. Eine Verzögerung in irgendeinem Teil des Prozesses kann zu massiven Unterbrechungen in der gesamten Lieferkette führen und die Fähigkeit eines Herstellers beeinträchtigen, die Vertriebsfristen einzuhalten.
Aus diesem Grund prüfen die Unternehmen ihre Zulieferer im vor- und nachgelagerten Bereich verstärkt, indem sie eine Bestandsaufnahme der einzelnen Partnerschaften vornehmen und Schwachstellen aufdecken.
Der andere Teil der Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit eines Zulieferers, neue und sich ändernde Erwartungen an die Umweltverträglichkeit, Vorschriften und Standards weltweit zu erfüllen.
So besteht beispielsweise ein neues Interesse daran, die Nachhaltigkeit bis tief in die Lieferkette hinein zu verfolgen, um sicherzustellen, dass kein handwerklicher Bergbau betrieben wird und dass keine Konfliktmaterialien oder erhebliche Kohlenstoffemissionen mit einem Bauteil verbunden sind. Unternehmen legen Wert auf Kreislaufwirtschaft und Recyclingfähigkeit und möchten sicherstellen, dass die von ihnen verwendeten Komponenten die ökologischen, sozialen und Governance-Ziele (ESG) des Herstellers erfüllen und unterstützen.
Seine Zulieferer kennen
Die Hersteller streben eine Reaktionsfähigkeit an, die in Minuten, Stunden und Tagen gemessen wird, nicht in Wochen, Monaten oder Quartalen, so dass ein aktueller Einblick für effiziente Abläufe entscheidend ist.
Dieses neue Maß an Reaktionsfähigkeit bedeutet, dass die Partner in der Lieferkette den sich ändernden Anforderungen nach mehr Transparenz, kürzeren Vorlaufzeiten, mehr Flexibilität und größerer Agilität gerecht werden müssen.
Molex hat seine Lieferkettenstrategien überdacht und nutzt Daten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Aus diesem Grund bietet Molex eine ausgefeilte Bewertung seiner Lieferkette an, um die Transparenz und das Vertrauen zu erhöhen. Die Größe, Struktur und Beziehungen des Unternehmens gewährleisten, dass die einzelnen Komponenten, aus denen sich das Ganze zusammensetzt, die Sicherheitsziele für den Endnutzer erfüllen.
Aktueller und zukünftiger Bedarf
Die Technologie zur Automatisierung und Gewährleistung der Sicherheit der Lieferkette wird ständig weiterentwickelt. Die Fähigkeiten umfassen:
- Temperaturüberwachung zur Gewährleistung der Sicherheit von Lebensmitteln und Medikamenten
- Vorausschauende Wartung (oder PdM), bei der Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) Zulieferer und Logistikunternehmen bei der Erkennung von Fehlermustern unterstützen, um zukünftige Ausfälle vorherzusagen und zu vermeiden
- Maschinelles Lernen (oder ML) kann Daten analysieren, um potenzielle Staus und Engpässe zu identifizieren und Vorschläge zur Beschleunigung der Lieferkette zu machen
- Zustandsbezogene Überwachung (oder CbM), um mögliche Fehler zu beheben, bevor sie zu Verzögerungen führen
- Bewertung der funktionalen Sicherheit (oder FuSa) , die es den Systementwicklern ermöglicht, Maßnahmen zur Minimierung von Bedrohungen zu ergreifen
- Nutzung der Blockchain, um eine schnellere und kosteneffizientere Lieferung von Produkten zu ermöglichen, die Rückverfolgbarkeit von Produkten zu verbessern, die Koordination zwischen Partnern zu verbessern und den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern
Viele, wenn nicht die meisten der neuen Technologien, die das Lieferkettenmanagement revolutionieren, basieren auf Antennen, die eine drahtlose Kommunikation ermöglichen. Das richtige Produkt funktioniert in entlegenen Gebieten und beherrscht eine Kombination aus Bluetooth/Wi-Fi-, Ultrabreitband- (UWB), Mobilfunk-IoT-, LoRa-, RFID- und NFC-Protokollen.
WiFi-Antenne von Molex (Bildquelle: Molex)
Ultrabreitband-Antenne von Molex (Bildquelle: Molex)
Sensoren und andere Überwachungsgeräte haben ein breites Spektrum an Anforderungen und möglichen Platzbeschränkungen, aber das Molex-Portfolio an Draht-zu-Board-Verbindungen bietet die notwendige Breite, um die ideale Verbindungslösung zu finden.
Mini-Fit-Steckverbinderfamilie von Molex (Bildquelle: Molex)
Auswahl leicht gemacht
Diese und weitere Molex-Lösungen sind über DigiKey erhältlich und werden in der Videoreihe Transformation der Lieferkette von DigiKey vorgestellt.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum