Wie und wann Entlötlitze verwendet wird
Wäre es nicht toll, wenn wir alle perfekt wären und nie ein Lötprojekt ruiniert hätten? Leider sieht die reale Welt etwas anders aus. Für kleine Projekte empfiehlt sich ein Lötdocht oder ein Entlötgeflecht, um die Situation zu retten.

Hierbei handelt es sich um ein Kupferdrahtgeflecht, in der Regel von 18 bis 42 AWG. Dieses ist optimal geeignet, wenn Sie so viel Lot wie möglich an einer überbrückten Lötstelle beseitigen oder eine Komponente entfernen müssen. Die Verwendung einer Entlötpumpe kann umständlich sein, wenn man beide Hände voll hat, und die Aufgabe etwas erschweren. Außerdem wird nicht so viel Lot wie bei ordnungsgemäßer Verwendung der Litze entfernt.
Bei der Verwendung von Entlötlitze legen Sie einfach das Ende der Litze auf das Lot, das Sie entfernen möchten, und halten dann die heiße Lötspitze auf die Litze. Das Geflecht wird erhitzt und nimmt das verflüssigte Lot auf. Sie können tatsächlich beobachten, wie das Lot in die Entlötlitze gezogen wird. Dies funktioniert auch gut bei kleinen, eng beieinander liegenden Verbindungen, da Sie das Ende der Litze schräg abschneiden können, sodass Sie eine kleine, präzise Spitze haben, mit der Sie arbeiten können.

Wenn die Entlötlitze vollständig mit Lot gesättigt ist (wie oben gezeigt) und Sie noch mehr entfernen müssen, schneiden Sie einfach diesen Teil ab, und fahren Sie fort. Wenn Sie das gesamte unerwünschte Lot entfernt haben, schneiden Sie den gebrauchten Teil ab, und die Litze kann erneut verwendet werden. Dies ist jedoch nicht ideal, wenn eine große Lotmenge entfernt werden muss. In diesem Fall wäre es einfacher, mit einer Entlötstation oder Entlötpumpe zu beginnen und dann Entlötlitze zu verwenden.
Entlötlitze ist mit oder ohne Flussmittel und mit verschiedenen Flussmittelarten erhältlich. Flussmittel hilft bei der Reinigung der zu erwärmenden Oberflächen, was zwangsläufig den Lotfluss fördert. Wenn die Entlötlitze unbeschichtet ist oder bereits gealtertes Flussmittel enthält, wird empfohlen, Flussmittel hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Flussmitteln und den verschiedenen Arten enthält der Blog, den Sie hier finden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Entlötlitze nicht für alle Arbeiten das richtige Werkzeug ist, aber für schnelle Reparaturen sehr gut geeignet ist.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum