Tolle Geschenkideen für den Elektronikingenieur in Ihrem Leben
Elektronikingenieure lieben ihre Gadgets. Aber wenn Ihr Elektronikingenieur so ist wie ich, hat er wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt und nur die Werkzeuge gekauft, die für die Erledigung der Arbeit unbedingt erforderlich sind. Aber woher wissen Sie, was sie brauchen und was sie gerne hätten? Hier sind ein paar Ideen, die Ihnen helfen könnten, das perfekte Geschenk für den Elektronikingenieur in Ihrem Leben zu finden.
Spezielle Werkzeuge erleichtern das Prototyping
Jeder engagierte Elektronikentwickler hat mehrere Multimeter in seinem Labor. Ich persönlich habe fünf (warum ich so viele habe, ist ein Thema für einen anderen Blog). Ein Multimeter ermöglicht, wie der Name schon sagt, die Messung vieler elektronischer Eigenschaften, einschließlich Spannung (V), Stromstärke (I), Widerstand (R), Kapazität (C) und in einigen Fällen auch Temperatur (T).
Die meisten Multimeter sind recht genau, wenn es um Spannung und Strom geht, aber bei der Messung von Kapazität und Widerstand kann es an Genauigkeit und Auflösung mangeln. Die Induktivität (L) ist eine Messung, die normalerweise nicht auf einem Multimeter zu finden ist. LCR-Messgeräte ermöglichen genaue Messungen von Induktivität, Kapazität und Widerstand, die über die der meisten Multimeter hinausgehen. Messgeräte wie das Modell 878B von B&K Precision bieten auch die Möglichkeit, Komponenten bei verschiedenen Frequenzen zu messen, was bei den meisten Multimetern nicht möglich ist (Abbildung 1). Ein gutes LCR-Messgerät kann Ihrem Ingenieur ein Werkzeug an die Hand geben, ohne das er sich ein Leben nicht mehr vorstellen kann.
Abbildung 1: Das 878B misst Induktivität, Widerstand und Kapazität bei verschiedenen Frequenzen. (Bildquelle: B&K Precision Corporation)
Wenn ich im Entwicklungsmodus bin, an Prototypen arbeite oder versuche, ein defektes Produkt zu reparieren, verbringe ich viel Zeit damit, in meinem Teilelager nach verschiedenen Widerständen und Kondensatoren zu suchen. Dank der Dekadenboxen von REED Instruments, wie der R5408 für Widerstände und der R5406 für Kapazitäten (Abbildung 2), kann ich nun eine Schaltung mit Standardwerten für Widerstand und Kapazität testen, indem ich einfach ein paar Schalter umlege. Diese Möglichkeit, schnell die für die zu prüfende Schaltung erforderlichen Werte für Widerstand und/oder Kapazität einzustellen, ist von unschätzbarem Wert.
Diese REED-Dekadenboxen verfügen auch über eine Erdungsklemme, um den Widerstand oder die Kapazität vom Stromkreis zu isolieren - ein gutes Sicherheitsmerkmal.
Abbildung 2: Die Dekaden-Widerstandsbox R5408 (links) und die Dekaden-Kapazitätsbox R5406 (rechts) bieten Standardwerte für Widerstand und Kapazität, die Sie einfach einstellen können. (Bildquelle: REED Instruments)
Vergrößerung ist ein Muss
Da die Bauteile, an denen ich arbeite, immer kleiner werden und ich älter werde, ist die optische Vergrößerung in meiner Arbeit zu einer Notwendigkeit geworden. Ich arbeite oft mit Teilen, die kleiner als ein Millimeter sind, und ich stelle fest, dass ich, sobald ich mein Labor betrete, zu meiner Kopfbandlupe greife (siehe Abbildung 3: gezeigt ist die OPTIVISOR von Aven Tools). Es gibt verschiedene Vergrößerungen und auch beleuchtete Versionen, die das Licht auf den Arbeitsbereich lenken. Wenn Ihr Ingenieur über 40 ist (oder, wie in meinem Fall, weit über 40!), wird er seine neu gewonnene Sicht zu schätzen wissen.
Abbildung 3: Die Kopfbandlupe OPTIVISOR 2-1/2X ist ein Muss, wenn Teile kleiner und die Augen älter werden. (Bildquelle: Aven Tools)
Wenn ich die Lötstellen an den Pins dieser Submillimeter-Bauteile untersuchen muss, benötige ich eine noch stärkere Vergrößerung mit einem binokularen (oder trinokularen) Mikroskop wie dem SPZV50-209-550-PCL von Aven Tools (Abbildung 4). Ohne mein Mikroskop wäre ich nie in der Lage, die von mir hergestellten Produkte und Prototypen auf Fehler zu untersuchen.
Abbildung 4: Das trinokulare Gelenkmikroskop SPZV50-209-550-PCL mit Ringlicht ermöglicht die stereoskopische Betrachtung von Bauteilen und verfügt über einen dritten Anschluss für eine Kamera, um die Arbeit auf einem nahe gelegenen Bildschirm zu betrachten oder Fotos zu machen. (Bildquelle: Aven Tools)
Binokulare Mikroskope ermöglichen die stereoskopische Betrachtung von Bauteilen, und ein trinokulares Mikroskop bietet zusätzlich einen dritten Anschluss für eine Digitalkamera zur Betrachtung der Arbeit auf einem Computer. Diese Werkzeuge sind für jeden, der sich mit der Fehlersuche bei den heutigen mikroskopisch kleinen Komponenten befasst, unerlässlich.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Möglichkeit, den Arm des Mikroskops zu bewegen, äußerst nützlich ist. So kann ich mein Oszilloskop zu meinem Projekt am Mikroskop bewegen, anstatt zu riskieren, dass Teile durch das Bewegen meines Projekts zum Oszilloskop verschoben werden. Wichtiger Hinweis am Rande: Wenn Sie ein Mikroskop kaufen, achten Sie darauf, dass Sie ein Ringlicht kaufen, um die zu betrachtende Arbeit zu beleuchten. Wenn Sie Ihren Ingenieur wirklich vor Freude springen sehen wollen, ist ein Mikroskop vielleicht genau das Richtige für Sie.
Pinzetten helfen bei der Handhabung von Miniaturteilen
Eine letzte Idee. Während Vergrößerungswerkzeuge wie die genannten das Problem der Sichtbarkeit lösen, bleibt die Herausforderung bestehen, all diese Submillimeter-Komponenten auf einer Leiterplatte zu positionieren. Ein guter Pinzettensatz wie der Blutek-Satz 18800BTK von Aven Tools kann hier von unschätzbarem Wert sein (Abbildung 5). Verschiedene Spitzengrößen und -winkel machen ihn für nahezu jede Situation geeignet.
Abbildung 5: Der Blutek-Pinzettensatz 18800BTK verfügt über eine Vielzahl von Spitzengrößen und -winkeln, um Submillimeterteile auf einer Platine zu positionieren. (Bildquelle: Aven Tools)
Fazit
Wenn es dem Elektronikingenieur in Ihrem Leben so geht wie mir, dann hat er sein Labor wahrscheinlich mit dem Nötigsten ausgestattet, aber er hat gezögert, die Lücken mit Werkzeugen zu füllen, die die Entwicklung und die Fehlersuche wirklich erleichtern können. Schenken Sie ihm etwas, von dem er sich wünschen wird, es schon vor langer Zeit erworben zu haben.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum