Sind Sie bereit, etwas zu bewegen?
Verbessern Sie Lagerlogistik und Transport mit der richtigen Antenne
(Bildquelle: Molex)
Die Welt ist in Bewegung.
Das vernetzte Fahrzeug als Teil des Internets der Dinge (IoT) ist nicht mehr die Zukunft, sondern die Gegenwart. Dienstleister in der Logistikbranche haben die Chance, zu den Ersten zu gehören, die von dieser Vernetzung profitieren, da sie die Technologie bereits in neuen Anwendungsfällen und Geschäftsmodellen einsetzen, die die Vorteile fortschrittlicher drahtloser Lösungen voll ausschöpfen.
Makroskopisch gesehen ist die Telekommunikation bereits in das tägliche Leben eingebettet. Praktisch alle modernen Fahrzeuge sind heute miteinander vernetzt und tauschen Informationen zwischen den Fahrzeugen und zwischen den Fahrzeugen und der Infrastruktur aus. Weltweite Marktdaten, darunter auch Informationen der National Platform for Electric Mobility in Deutschland, zeigen, dass die Umstellung der Fahrzeugflotten auf Elektrofahrzeuge noch schneller erfolgt als bisher angenommen. Die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung von 5G, da der neue Mobilfunkstandard die Vision des vernetzten Fahrens Wirklichkeit werden lässt.
RFID-Lösungen (Bildquelle: Molex)
Hinter dem Vorhang befindet sich eine Antenne, die es Geräteherstellern ermöglicht, auf einfache Weise drahtlose Kommunikation zu ermöglichen. Das richtige Produkt funktioniert in entlegenen Gebieten und beherrscht eine Kombination aus Bluetooth/Wi-Fi, Ultrabreitband (UWB) , Mobilfunk-IoT, LoRa, RFID und NFC-Protokollen.
Ultrabreitband-Antenne (Bildquelle: Molex)
WiFi-Antenne (Bildquelle: Molex)
Die Auswahl des richtigen Produkts
Viele Antennen sind als gebrauchsfertige Produkte erhältlich und eignen sich gut für die gängigsten Anwendungen. Für komplexere Anwendungsfälle ist es wichtig, Zugang zu Kanälen zu haben, die es Ihren Entwicklungsteams und Ingenieuren, die an Prototypen arbeiten, ermöglichen, verschiedene Antennen auszuprobieren, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Dieser Ansatz des Ausprobierens ist besonders wichtig für komplexe, verbundene und drahtlos vernetzte Umgebungen wie Lagerhallen, einschließlich der dort eingesetzten Lastwagen und Gabelstapler. Molex bietet komplette Paketlösungen an, bei denen mehrere Antennen in einem Gerät kombiniert werden, das über ein Kabel einfach mit der Telekommunikationseinheit (TCU) sowohl von Fahrzeugen als auch der Infrastruktur eines modernen Lagers verbunden werden kann.
Mobile Erfahrung differenziert Antennen
Bei der Wahl der richtigen Antenne für mobile Anwendungen sollten drei Faktoren in die Entscheidung einfließen:
- Erfahrung in der Mobilfunkbranche. Molex ist seit mehr als zwei Jahrzehnten stark in der Mobilfunkindustrie engagiert, und heute steckt in fast jedem mobilen Gerät, das den Markt beherrscht, das Know-how von Molex.
- Optionenvielfalt. Benötigen Sie einsatzbereite oder für den Einsatz vorbereitete Produkte? Im IoT gibt es keine Einheitsgröße, daher sollten Sie sich für einen Anbieter entscheiden, der Optionen bietet.
- Support. Detaillierte Produkt- und Anwendungsspezifikationen zu einer Vielzahl von Antennenoptionen machen es für Techniker aller Ebenen, von etablierten Unternehmen bis hin zu Start-ups, einfach, eine Molex Antenne in ein drahtloses Gerätedesign zu integrieren.
Software und Hardware arbeiten zusammen
Software und Hardware arbeiten bei der Routenplanung und -optimierung zusammen. Antennenkomponenten ermöglichen die drahtlose Kommunikation zur Ortung, Überwachung und Fernsteuerung von Objekten - entweder passiv, wie bei Frachtgut, oder aktiv, wie bei der Interaktion mit einem Fahrzeug. Die Software wird Daten sammeln, verarbeiten und auswerten, um Abläufe mithilfe künstlicher Intelligenz zu optimieren und Verschwendung in der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren - von der vorausschauenden Wartung bis zur Routenoptimierung und von der automatischen Umleitung von Fracht bis zur Optimierung von Ladeeinheiten.
Alle Anlagen benötigen bereits vollständige drahtlose Netzwerklösungen, die die Kommunikation mit verschiedenen Akteuren der Infrastruktur ermöglichen. Molex nutzt sein umfassendes Fachwissen und seine Erfahrung im Antennendesign, um intelligente, kompakte und leistungsstarke drahtlose Produkte zu entwickeln, die alle erforderlichen Over-the-Air-Netzwerkkomponenten in einem einzigen Paket enthalten. Weitere Informationen zu dieser Technologie finden Sie in dem Molex-Video RFID-Lösungen zur Bestandsüberwachung.
Auswahl leicht gemacht
Diese Molex-Lösungen und weitere sind bei DigiKey erhältlich und werden im folgenden Video vorgestellt.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum