Verwendung piezoelektrischer Komponenten für haptisches Feedback

Von Jeff Smoot, VP für Apps Engineering und Motion Control bei Same Sky

Der Begriff Haptik stammt aus dem Griechischen und bedeutet „zum Greifen“ oder „zum Wahrnehmen,“ und bezieht sich im technischen Kontext auf Technologien, die den Tastsinn nutzen. In elektronischen Systemen wird der Begriff Haptik üblicherweise verwendet, um Kraft- oder taktile Feedbackmechanismen zu beschreiben, die in Geräte integriert sind, um die Mensch-Maschine-Interaktion zu verbessern.

Aus technischer Sicht wird haptisches Feedback in der Regel durch mechanische Aktoren realisiert, die kontrollierte Vibrationen, Bewegungen oder Kräfte erzeugen. Diese Aktoren - von Motoren mit exzentrischer rotierender Masse (ERM) über lineare Resonanzaktoren (LRA) bis hin zu piezoelektrischen Elementen - simulieren reale physikalische Empfindungen wie Druck, Gewicht und Oberflächenbeschaffenheit. Durch die Einbeziehung der taktilen Modalität ergänzt die Haptik die visuellen und auditiven Hinweise und ermöglicht intuitivere und reaktionsschnellere digitale Schnittstellen. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die eine präzise Eingabevalidierung oder immersive Benutzererfahrungen erfordern, einschließlich der Manipulation virtueller Objekte.

Die steigende Nachfrage nach verbesserter Interaktivität hat die Einführung haptischer Technologien in verschiedenen Bereichen beschleunigt. Von Gamecontrollern und Touchscreens in der Unterhaltungselektronik bis hin zu feedbackfähigen Bedienelementen in Autoarmaturenbrettern und chirurgischen Simulationen im Gesundheitswesen wird die Haptik zu einer Schlüsselkomponente sowohl für das Benutzererlebnis als auch für die Systemfunktionalität. Dieser Artikel befasst sich näher mit haptischem Feedback, einschließlich der zugrunde liegenden Technologien und der Vorteile der Verwendung von Piezoelementen in der Haptik.

Gängige Technologien für haptische Aktoren

Haptische Aktoren sind elektromechanische Wandler, die taktile Empfindungen wie Vibration, Verschiebung oder Druck erzeugen, indem sie elektrische Energie in mechanische Bewegung umwandeln. Diese Aktoren bilden den funktionalen Kern haptischer Rückmeldesysteme und ermöglichen präzise physische Reaktionen in Benutzerschnittstellen.

In haptischen Systemen werden verschiedene Antriebstechnologien eingesetzt, die jeweils unterschiedliche Funktionsprinzipien und Leistungsmerkmale aufweisen:

  • Piezoelektrische Aktoren verwenden Piezoelemente, die sich mechanisch verformen und als Reaktion auf ein angelegtes elektrisches Feld oszillieren und so eine hochfrequente Rückmeldung mit geringer Auslenkung und geringer Latenzzeit liefern. (Siehe Same Skys Produktpalette an Piezoelementen.)
  • Motoren mit exzentrisch rotierender Masse (ERM) bestehen aus einer außermittigen Masse, die auf einer Gleichstrommotorwelle montiert ist. Wenn sie angetrieben wird, erzeugt die Rotation der unausgewogenen Last Schwingungskräfte, typischerweise bei niedrigeren Frequenzen. Diese sind in mobilen Geräten und preisgünstigen Anwendungen üblich.
  • Aktoren aus elektroaktiven Polymeren (EAP) verwenden dielektrische Polymere, die sich unter einem elektrischen Feld ausdehnen oder zusammenziehen. Diese Materialien können glatte, flexible Bewegungsprofile erzeugen, erfordern aber oft hohe Betriebsspannungen.
  • Lineare Resonanzaktoren (LRAs) arbeiten, indem sie eine magnetische Masse mit Hilfe elektromagnetischer Wechselfelder entlang einer einzigen Achse antreiben. Auf eine Resonanzfrequenz abgestimmt, liefern LRAs eine effizientere, gerichtete Rückmeldung mit kürzeren Reaktionszeiten als ERMs.
  • Schwingspulenaktuatoren (VCAs) arbeiten nach dem Lorentz-Prinzip, bei dem sich eine in einem Magnetfeld aufgehängte Spule als Reaktion auf den Strom linear bewegt. VCAs bieten eine große Bandbreite und eine präzise Steuerung von Amplitude und Frequenz.

Jeder Aktuatortyp bietet Kompromisse in Bezug auf Frequenzgang, Leistungseffizienz, Integrationskomplexität und Feedbacktreue. Die Auswahl hängt von der Zielanwendung ab - ob es sich um subtile taktile Hinweise in tragbaren Geräten, immersive Haptik in AR/VR-Schnittstellen oder robustes Feedback in Touchscreens in Fahrzeugen handelt.

Grundlagen zu piezoelektrischen Elementen in der haptischen Rückmeldung

Der piezoelektrische Effekt bezieht sich auf die Erzeugung einer elektrischen Ladung in bestimmten Materialien, wenn diese einer mechanischen Belastung ausgesetzt werden. Wichtig ist, dass dieses Phänomen reversibel ist: Wenn ein elektrisches Feld an diese Materialien angelegt wird, erfahren sie eine messbare mechanische Verformung. Diese reversible Eigenschaft ist grundlegend für den Betrieb von piezoelektrischen Aktoren, die in haptischen Feedbacksystemen verwendet werden.

In haptischen Anwendungen werden Piezoelemente hauptsächlich durch den inversen Effekt angetrieben, um als Reaktion auf eine Eingangsspannung mikroskalige Verschiebungen oder Vibrationen zu erzeugen. Aufgrund ihrer bidirektionalen Beschaffenheit können diese Elemente auch als Kraft- oder Drucksensoren konfiguriert werden, was eine Integration in berührungsempfindliche Schnittstellen oder geschlossene Systeme mit Doppelfunktion ermöglicht.

Eine gängige Aktorkonfiguration ist der Piezo-Bieger, der aus zwei Piezoschichten besteht, die mit entgegengesetzter Polarisation miteinander verbunden sind. Wenn eine Spannung angelegt wird, dehnt sich eine Schicht aus, während sich die andere zusammenzieht, wodurch sich die Struktur verbiegt. Diese Biegeverschiebung ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Präzision und örtlich begrenzte Bewegung erfordern.

Im Gegensatz dazu stapeln mehrschichtige Piezoelemente zahlreiche dünne Piezoschichten parallel, wodurch die mechanische Leistung deutlich erhöht und gleichzeitig die Betriebsspannung verringert wird. Diese Strukturen sind in Szenarien von Vorteil, in denen eine höhere Kraft oder eine größere Auslenkung erforderlich ist, wie z. B. bei größeren haptischen Oberflächen oder eingebetteten Systemen mit geringem Stromverbrauch und begrenzter Spannungsreserve.

Die Auslenkungsamplitude eines Piezoelementes ist direkt proportional zum Eingangssignal und ermöglicht eine hochauflösende Steuerung sowohl der statischen Positionierung als auch der dynamischen Schwingungsprofile. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktuatortypen unterstützen Piezoelemente eine feine Modulation von Position und Amplitude unabhängig voneinander, wodurch sie sich gut für Anwendungen eignen, bei denen Signalnuancen oder kodiertes Feedback entscheidend sind.

Bild der „Biegung“ eines piezoelektrischen ElementsAbbildung 1: Das „Verbiegen“ eines piezoelektrischen Elements. (Bildquelle: Same Sky)

Vorteile von Piezoelementen im Haptikdesign

Piezoelektrische Elemente, die in haptischen Feedbacksystemen verwendet werden, nutzen den inversen piezoelektrischen Effekt, um schnelle mechanische Verschiebungen mit hoher Kraft zu erzeugen. Ihre inhärenten Materialeigenschaften ermöglichen Reaktionszeiten von typischerweise weniger als 1 Millisekunde, was eine taktile Rückmeldung in Echtzeit mit minimaler Latenzzeit ermöglicht - ein entscheidender Faktor bei Anwendungen, die hohe Präzision und sofortige Benutzerreaktion erfordern.

Im Gegensatz zu massegetriebenen Aktoren (z. B. ERMs oder LRAs) sind Piezokomponenten nicht auf die Trägheit oder Resonanz eines aufgehängten Elements angewiesen. Dadurch weisen sie einen geringeren Stromverbrauch und schnellere Einschwingzeiten auf. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders gut für die Integration in batteriebetriebene oder tragbare Systeme, bei denen Energieeffizienz und Formfaktor stark eingeschränkt sind.

Die schlanke, flache Geometrie der Piezoelemente ermöglicht eine kompakte mechanische Integration. Dies ermöglicht es Ingenieuren, mehrere Piezoaktoren in ein einziges Design einzubetten, um die haptische Nettoausgabe zu verstärken oder räumlich aufgelöste taktile Signale über eine Benutzeroberfläche zu liefern. Solche Konfigurationen können zur Simulation von Bewegungen, Richtungshinweisen oder Druckgradienten in Anwendungen wie Touchpads, tragbaren Geräten und kapazitiven Touchscreens verwendet werden.

Piezoaktoren bieten eine hohe Konfigurierbarkeit in Bezug auf Frequenz, Amplitude und Wellenform des Steuersignals und unterstützen eine Reihe von Feedbackstrukturen und -effekten. Darüber hinaus ist die Technologie in verschiedenen mechanischen und elektrischen Formaten erhältlich - einschließlich kundenspezifischer Durchmesser, Dicken, Spannungswerte und Montagearten - und ermöglicht so maßgeschneiderte Lösungen für die Automobil-, Medizin-, Industrie- und Unterhaltungselektronik.

Überlegungen zum Design von Piezoelementen

Die Entwicklung eines piezobasierten haptischen Feedbacksystems erfordert die sorgfältige Berücksichtigung mehrerer Schlüsselfaktoren:

  • Angetriebene Masse: Stimmen Sie die Antriebskraft auf die Trägheitslast ab, um eine effektive Schwingungsübertragung zu gewährleisten.
  • Elementtyp: Wählen Sie zwischen einschichtigen oder mehrschichtigen Elementen auf der Grundlage von Spannungs-, Verschiebungs- und Größenbeschränkungen.
  • Mechanische Hülle: Stellen Sie sicher, dass der Aktuator in den verfügbaren Raum und die Montageausrichtung passt.
  • Betätigungsachse: Definieren Sie die Bewegungsrichtung, um die passende Elementgeometrie auszuwählen.
  • Stromversorgung und Treiber: Richten Sie die Stromversorgung des Systems auf die kapazitive Last des Piezos aus und wählen Sie einen kompatiblen Treiber für eine effiziente Erregung.
  • Frequenzanforderungen: Legen Sie die Resonanzfrequenz des Elements oder die gewünschte Bandbreite für ein optimales taktiles Feedback fest.
  • Thermische Bedingungen: Vergewissern Sie sich, dass der Betriebstemperaturbereich des Piezoelements mit den Umgebungsbedingungen des Systems übereinstimmt.

Zusammenfassung

Die Integration eines effektiven und benutzerfreundlichen haptischen Feedbacks in ein Produkt erfordert eine sorgfältige Bewertung der Aktuatorleistung, einschließlich Vibrationsstärke, Ansprechempfindlichkeit, Positioniergenauigkeit, Platzbedarf und Energieeffizienz. Piezoelektrische Elemente sind für diese Anforderungen gut geeignet und bieten einen präzisen, stromsparenden Betrieb über einen weiten Bereich von Bedingungen. Same Skys Portfolio an Piezoelementen unterstützt verschiedene Größen und Konfigurationen, was sie zu einer vielseitigen Lösung für taktiles Feedback und Vibrationserkennung in modernen elektronischen Systemen macht.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.

Über den Autor

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP für Apps Engineering und Motion Control bei Same Sky

Artikel bereitgestellt von Jeff Smoot von Same Sky.