I/O-Spannungsstandards und ihre Rolle bei der sicheren Kommunikation zwischen Mikrocontrollern
Die Kompatibilität der I/O-Spannungen ist bei der Entwicklung eingebetteter Systeme von entscheidender Bedeutung. Ohne eine korrekte Pegelwandlung kann eine einfache Verbindung zwischen zwei Chips zum Ausfall führen.
Was sind Roboter? Die Entwicklung und Zukunft der Robotik
Ein Roboter ist eine programmierbare Maschine, die in der Lage ist, Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und Aufgaben entweder autonom oder mit einem gewissen Maß an menschlicher Führung auszuführen.
Programmierung des XRP-Roboters über Thonny
Eine Diskussion über die Verwendung von Thonny, einer alternativen Programmiermethode, zur Programmierung der Experimental Robotic Platform (XRP).
SLAM aus algorithmischer Sicht (Teil 2)
Eine Erläuterung über die drei primären Verfahren, die in SLAM-Algorithmen zur Kartierung eines unbekannten Terrains für die Navigation von Robotern genutzt werden.
SLAM: Roboter-Navigation in unbekanntem Terrain
Das Konzept der simultanen Positionsbestimmung und Kartierung (SLAM) wird erörtert und es wird erläutert, wie es in Ihre Anwendung integriert werden kann.