Robot Beehive Mover
Learn how a team of engineering students designed and built a robot beehive mover, complete with GPS, Bluetooth, and PCB design using OrCAD.
A Guide for the ESP32 Microcontroller Series
Explore the vast ESP32 ecosystem with this overview, featuring detailed explanations of its architecture, communication interfaces, and development tools.
DigiKey und sein Partner GroupGets helfen Startups bei der Produktvermarktung
DigiKey und sein Partner GroupGets helfen Startups bei der Produktvermarktung. Diese Partnerschaft hilft denjenigen Start-ups, die eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne knapp verfehlt haben.
Arduino PLC IDE Software Overview
The Arduino PLC IDE is designed to simplify programming Arduino PLC boards, allowing users to create automation projects through a user-friendly interface.
Über eine einzige Quelle können Entwickler die Zukunft der Automatisierung, der Landwirtschaft und des Transports gestalten
Die wichtigsten Komponenten und Lösungen, die für die Zukunft der automatisierten Fertigung, der Landwirtschaft und der Elektrofahrzeuge benötigt werden, befinden sich jetzt an einem Ort.
Fünf bequeme Möglichkeiten, ein Ersatzteil auf der Website von DigiKey zu finden
Die Suche nach einem Ersatzteil für ein obsoletes Teil kann schwierig sein. Auf der DigiKey-Website finden Sie jedoch Tools, mit denen Sie schnell und einfach Ersatzteile finden können.
Lösen der Probleme der Wasserknappheit durch hochentwickelte Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft
Datum der Veröffentlichung: 2023-03-23
Die Steuerung der Bewässerung in der Landwirtschaft ist immer ausgefeilter geworden. Viele Landwirte haben traditionelle Systeme durch moderne Komponenten ersetzt.
Wie ein Kondensatorgehäuse die Zukunft der Landwirtschaft verändert
Wie Kemet dazu beiträgt, die Zukunft der Landwirtschaft zu sichern.
Hydraulische und pneumatische Aktuatoren bieten Kraft und Geschwindigkeit bei Mechanismen, die sich wiederholen. Jeder Typ bietet unterschiedliche Vorteile und Merkmale.
Nutzen Sie die Plattform und die Projekte des InnovateFPGA Design Contest 2021-22 als Inspiration dafür, wie Sie den Anschluss an eine nachhaltige Zukunft schaffen.
Fragen und Antworten mit NeuronicWorks Inc.
Eine kurze Diskussion mit dem kanadischen Ingenieurbüro NeuronicWorks und die von ihm angebotenen Dienstleistungen.
Tycon bietet ein komplettes Sortiment an einsatzbereiten Solarmodulen und Zubehörteilen an, die für die Planung, Konstruktion und Implementierung von solarbetriebenen landwirtschaftlichen Lösungen benötigt werden.
LoRaWAN ist eine gute Lösung für ein landwirtschaftliches IoT-Funkprotokoll, da es eine große Reichweite hat, wenig Strom verbraucht und sehr kostengünstig eingerichtet werden kann.
Von nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken bis hin zur Rentabilität der Landwirte - die Grand-Farm-Initiative wurde gegründet, um die größten Probleme der Landwirtschaft zu lösen.
Ein Landwirt hätte sich vor 50 Jahren nie vorstellen können, dass sein Traktor selbst fahren kann oder dass er seinen Viehbestand von seinem Wohnzimmer aus überwachen kann.
Ein Landwirt hätte sich vor 50 Jahren nie vorstellen können, dass sein Traktor selbst fahren kann oder dass er seinen Viehbestand von seinem Haus aus überwachen kann.
In sechs einfachen Schritten können Sie ein BeagleBone-Board in eine erweiterbare Umgebungsüberwachungslösung verwandeln, die sich leicht anpassen lässt, um mehrere Anwendungen zu unterstützen.
Einsatz von IMUs zur Verbesserung der Präzision in der teilflächenspezifischen Landwirtschaft durch Ergänzung der Satellitennavigationsinformationen sowie durch Ausfüllen bei fehlenden Signalen.