Raspberry Pi

- Es ist das Ziel der Raspberry-Pi-Stiftung (Raspberry Pi Foundation), den Menschen auf der ganzen Welt die Vorteile der digitalen Innovation in die Hände zu geben, so dass diese in der Lage sind, unsere zunehmend digitale Welt zu verstehen und zu gestalten, die Probleme, die ihnen wichtig sind, zu lösen und für die Arbeitsplätze der Zukunft ausgestattet sind.

Sie bieten kostengünstige, leistungsstarke Computer an, die verwendet werden können, um zu lernen, Probleme zu lösen und Spaß zu haben. Raspberry Pi bietet ein weitreichendes Programm und die Ausbildung, die mehr Menschen Zugang zu Computern und zu digitaler Entwicklung verhilft. Sie entwickeln kostenlose Ressourcen, damit jeder mehr über Computer erfahren kann und wie man damit Dinge entwickelt, und helfen bei der Ausbildung von Pädagogen, die anderen Menschen beim Lernen helfen können.

Newest Products Alle anzeigen (5)

Raspberry Pi 3 Modell A+

Das Raspberry Pi 3 Modell A+ zeichnet sich durch einen 64-Bit-Vier-Kern-Prozessor mit 1,4 GHz, 2,4-GHz- und 5-GHz-Dualband-Wireless-LAN sowie Bluetooth® 4.2/BLE aus. Erfahren Sie mehr

Raspberry Pi 3 Model B+

Raspberry Pi 3 Model B+ has enhanced processing power, faster Ethernet, dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2/BLE, POE support. Erfahren Sie mehr

Compute Module 3 Series

The Raspberry Pi Compute Module 3 series in a flexible form factor is ideal for embedded applications. Erfahren Sie mehr

ReSpeaker 2-Mics Raspberry Pi HAT

Das „ReSpeaker 2-Mics Pi HAT“ von Seeed ist ein Erweiterungsboard mit zwei Mikrofonen mit dem leistungsfähigere und flexiblere Sprachprodukte entwickelt werden können, die den Amazon-Alexa-Sprachdienst, den Google-Assistenten und so weiter integrieren. Erfahren Sie mehr

Raspberry Pi 3

Das Raspberry Pi 3 von Seed ist ein großartiges Gerät für den Einstieg sowie für die Programmierung und Erstellung Ihrer Projekte. Erfahren Sie mehr

Featured Videos Alle anzeigen (14)

Raspberry PI 4 Model B | Digi-Key Daily

The Raspberry Pi 4 Model B offers ground-breaking increases in processor speed, multimedia performance, memory, and connectivity compared to the prior generation 3 Model B+ while retaining backward compatibility and similar power consumption.

The new Raspberry Pi 4B Functional Comparison to the Pi 3B+ - Another Teaching Moment

Learn the similarities between the new Raspberry Pi 4B and Raspberry Pi 3B+ as well as the upgrades in speed, capability and overall performance.

Keep your Raspberry Pi safe - Another Geek Moment | The Resident Geeks

This time on Another Geek Moment, Kyle demonstrates how a specialized solenoid is used to latch and unlatch the lid on a plastic Pi(e) case using a Raspberry Pi, a magnetic sensor and a few custom circuits.

Raspberry Pi 3 Model A+ | Digi-Key Daily

The Raspberry Pi 3 Model A+ is the latest product in the Raspberry Pi 3 range.