Individuelle Wärmerohre

Gerillte, Maschen-, Pulver- und Hybridwärmerohre von Wakefield Thermal

Image of Wakefield Thermal's Individual Heat PipesWärmerohre von Wakefield Thermal sind ein Transportmechanismus, der Wärme von der Quelle zu einem Bereich leitet, an dem die Wärme abgeführt werden kann. Wärmerohre zerstreuen die Wärme nicht und werden daher in vielen verschiedenen Arten von Wärmesenken als Helfer eingebaut. Ein Wärmerohr ist ein Kupferrohr mit einer kleinen Menge an Wasser im Inneren und mit einer inneren Dochtstruktur, die an beiden Enden abgedichtet ist. Wenn das Rohr aufgeheizt wird, beginnt das Wasser zu kochen und wird zu Dampf. Dieser bewegt sich zum kälteren Abschnitt des Wärmerohrs, wo er wieder zu einer Flüssigkeit kondensiert. Verdampfung und Kondensation des Wassers erzeugen eine Pumpwirkung, die das Wasser (und somit die Wärme) entlang des Rohres bewegt.

Es gibt viele Arten von Dochtstrukturen, die innerhalb des Wärmerohres verwendet werden können, und sie sind im Allgemeinen als gerillt, Maschengitter, Pulver und Hybrid klassifiziert. Ein gerilltes Wärmerohr ist ein Kupferrohr mit einer Reihe von flachen Nuten um den Innenumfang des Wärmerohrs. Während das Wasser flüssig ist, wandert es in den Nuten und wenn es dampfförmig ist, wandert es im offenem Raum des Rohres. Gerillte Rohre können in horizontaler Ausrichtung verwendet werden, sind jedoch sehr beschränkt in ihrer Leistung, wenn ihre Lage sich um mehr als etwa 15° aus der Horizontalen herausbewegt.

Ein Maschenwärmerohr ist ein glattwandigen Kupferrohr mit einem gewebten Kupfergeflecht entlang des Inneren des Rohres. Das Maschengitter wurde so entworfen, dass es auch in Bereichen, wo das Rohr gebogen und abgeflacht werden muss in Kontakt mit den Wänden des Rohrs bleibt. Maschenrohre können in horizontaler Lage und bis etwa 30° aus der horizontalen Lage verwendet werden.

Das Pulverdochtwärmerohr ist auch als gesintertes Wärmerohr bekannt. Während des Herstellungsprozesses wird ein Dorn in die Mitte des Rohres eingesetzt und Kupferpulver wird in das Rohr um den Dorn geschüttet. Nachdem das Pulver ausreichend dicht gepackt ist werden die Teile in einen Sinterofen gegeben. Sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, haftet das Kupferpulver am Rohr und die Kupferteilchen aneinander, wodurch viele interne Taschen entstehen, wie in einem Schwamm. Aufgrund der geringen Taschengrößen können gesinterte Rohre das Wasser effizient bewegen und horizontal, vertikal und in allen anderen Orientierungen dazwischen verwendet werden.

Die Leistung (Menge an Wärme, die übertragen werden kann) eines Wärmerohres ist eine Funktion seiner Länge, seines Durchmessers, der Dochtstruktur und der gesamten Form. Je größer der Durchmesser, desto höher die Leistung, aber je länger das Rohr, desto geringer die Leistungsfähigkeit. Gesinterte Wärmerohre sind besser als vermaschte, die wiederum besser sind als gerillte Rohre. Wärmerohre können gebogen und abgeflacht werden, um die Wärme zu ihrem Ziel zu leiten oder um in kleinere Räume zu passen, aber diese Arten von Änderungen beeinflussen die Gesamtwärme, die transportiert werden kann. In Fällen, in denen die zu transportierende Wärmemenge für eine einzelne Rohrleitung zu groß ist, können mehrere Rohre parallel und in Serie verwendet werden, um mehr Wärme über größere Entfernungen zu bewegen.

Die Hochleistungswärmerohre von Wakefield Thermal werden in vielen Anwendungen in verschiedenen Industrien eingesetzt. Einige Anwendungsbereiche sind: Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Hochleistungshalbleiter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Merkmale

  • Rohrmaterial: Kupfer
  • Dochtstruktur: pulvergesintertes Kupfer
  • Leicht
  • Vielseitig mit hoher thermischer Leistung

Flat Heat Pipes

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungThermischer WiderstandDochttypLängeVerfügbare MengePreis
HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM121721HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM-Gesintert5,906" (150,00mm)100 - Sofort$7.92Details anzeigen
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MM121725HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MMGesintert3,937" (100,00mm)0,410" (10,41mm)75 - Sofort$8.29Details anzeigen
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM121726HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM-Gesintert5,906" (150,00mm)126 - Sofort$9.57Details anzeigen

Round Heat Pipes

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungDochttypHöheVerfügbare MengePreisDetails anzeigen
HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MM110578HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MMGesintert-224 - Sofort$12.78Details anzeigen
HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM121687HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM--0 - Sofort$9.78Details anzeigen
HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM110580HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM--6635 - Sofort$13.45Details anzeigen
Veröffentlicht: 2015-03-05