Berührungslose digitale Hall-Schaltsensoren

Hochpräzise berührungslose Hall-Digitalschaltsensoren von Standex Electronics mit hoher Empfindlichkeit eignen sich für die Erfassung von Magnetfeldern in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Abbildung: Berührungslose digitale Hall-Schaltsensoren von Standex-Meder Electronics Die digitalen Hall-Sensoren von Standex Electronics bieten eine zuverlässige, hochpräzise Magnetfelderfassung über größere Abstände und halten den rauen Umgebungen industrieller Anwendungen stand. Die Hall-Effekt-Schaltsensoren nutzen die bewährte, langfristig zuverlässige Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie, die einen prellfreien Betrieb über eine große Temperaturspanne ermöglicht. Ein weiteres Schlüsselelement für die Langlebigkeit der Sensoren ist, dass Standex Electronics seine Sensoren in einem vollständig abgedichteten, langlebigen Gehäuse unterbringt.

Beide Hall-Schaltsensoren, HS1 und DHS1, erlauben die Messung von Geschwindigkeit, Position und Annäherung oder die Zählung mit einem Arbeitsschaltpunkt von 55 Gauss. Die Hall-Schaltsensoren HS1 verwenden einen einzelnen digitalen Rechteck-Ausgangsimpuls, der südpolempfindlich ist. Dieser unipolare Sensor reagiert nicht auf Nordpol-Magnetfelder, sondern schaltet sich nur bei Anwesenheit oder Fehlen eines Südpol-Magnetfelds ein bzw. aus. Wenn das Südpol-Magnetfeld anwesend ist, schaltet ein Sensor HS1 mit NPN-Ausgang ein und meldet einen niedrigen Ausgangspegel. Im Gegensatz dazu nimmt ein PNP-Ausgang einen hohen Pegel an, wenn der Sensor einschaltet.

Die Hall-Schaltsensoren DHS1 sind omnipolar und fungieren als Richtungsendschalter mit zwei digitalen Impulsausgängen, einem Süd- und einem Nordpol. In diesem Fall können Magnete an beiden Enden des Bewegungsbereichs angebracht werden. Wenn der magnetische Südpol erkannt wird, schaltet der Ausgang von Kanal A der Sensoren ein und nimmt einen niedrigen Pegel an, während der Ausgang von Kanal B ausschaltet und einen hohen Pegel annimmt. Umgekehrt schaltet sich der Ausgang von Kanal B der Sensoren aus und nimmt einen hohen Pegel an, wenn sich der magnetische Südpol entfernt, während der Ausgang von Kanal B einschaltet und einen niedrigen Pegel annimmt. Es gilt zu beachten, dass sich das Südpol-Element näher an der Sensorfläche befindet und bei einem etwas größeren Betriebsabstand erkannt wird.

Die Hall-Schaltsensoren können beliebig ausgerichtet werden. Die Sensoren von Standex Electronics sind in Gehäuse mit Gewinde eingedichtet und werden mit Sicherungsmuttern geliefert, die zur Einstellung des Luftspalts dienen. Alternativ bieten die einfach zu montierenden Gehäuse mit Flansch einen festen Luftspalt zwischen dem Zielobjekt und der Sensorfläche. Der Erfassungsabstand hängt von der Form, der Größe und dem Eisengehalt des Zielobjekts ab.

Außerdem bietet Standex Electronics die Anpassung seiner Hall-Schaltsensoren an spezifische Anwendungen an, einschließlich der selektiven unipolaren oder omnipolaren Erkennung. Alle Sensoren können mit einer großen Auswahl an Gehäusen und Anschlüssen bedarfsgerecht angepasst, aktualisiert oder optimiert werden. Zu den Sensorgehäuseoptionen gehören zum Beispiel Spritzguss, Aluminium und Edelstahl zur Gewinde- oder Flanschmontage sowie kundenspezifische Gehäuse. Als Anschlussoptionen werden integrierte Steckverbinder von Deutsch und Amphenol, Anschlusslitzen und beliebig lange Drähte mit freiem Ende angeboten. Typische Anwendungen sind unter anderem die Messung von Geschwindigkeit, Position und Annäherung oder die Zählung mithilfe von Seltenerdmagneten oder Magnetfeldern in Automobiltechnik, schweren und landwirtschaftlichen Maschinen sowie Fertigungs- und Industrieanlagen.

Merkmale/Funktionen
  • Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Vollständig abgedichtetes, robustes Gehäuse
  • Größerer Erkennungsabstand im Vergleich zu Standard-Hall-Sensoren
  • Betrieb mit geringerer Magnetfeldstärke im Vergleich zu Standard-Hall-Sensoren
  • Erkennung von Seltenerdmagneten oder Magnetfeldern
  • Kompakte Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Steckverbinder
  • Temperaturstabilität über einen weiten Bereich
  • Berührungslos, Halbleiter (verschleißfrei)
  • Kurzschlussschutz
  • Echte Stillstanderkennung
  • Interne Hysterese
  • Langlebig für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Keine Ausrichtung erforderlich
  • Kundenspezifische Programmierung der Schaltpunkte
Anwendungen/Zielmärkte
  • Bestätigung der Ausrichtung oder Position von Behältern/Wagen/Trägern in Fertigungsstraßen
  • Drehzahlmessung an Wellen und Zahnrädern in Landwirtschaftsmaschinen
  • Geschwindigkeitsüberwachung in Förderbandsystemen und Fertigungslinien
  • Nocken- und Kurbelwellensteuerung
  • Geschwindigkeitsauflösung in Automatisierungsanlagen
  • Zählerrückkopplung zu Komponenten in Fertigung und Prüfung
  • Geschwindigkeitsauflösung an industriellen und landwirtschaftlichen Anbaugeräten
  • Messung der Vorschubgeschwindigkeit von Kränen und Winden
  • Auflösung der Motordrehzahl
  • Messung der Fahrzeuggeschwindigkeit/Raddrehzahl
  • Riemenscheibensysteme in der Fertigung
  • Zahnradüberwachung in Getrieben

Contactless Digital Hall Switch Sensors

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungVerfügbare MengePreisDetails anzeigen
HALL SWITCH - CYLINDER, THREADEDS38-HS1-5KP21HALL SWITCH - CYLINDER, THREADED12 - Sofort$56.08Details anzeigen
HALL SWITCH - CYLINDER, THREADEDM12-HS1-5KCB2HALL SWITCH - CYLINDER, THREADED10 - Sofort$49.43Details anzeigen
HALL SWITCH - CYLINDER, THREADEDA47-HS1-P5P21HALL SWITCH - CYLINDER, THREADED4 - Sofort$49.00Details anzeigen
HALL SWITCH - CYLINDER, THREADEDA47-HS1-5KP21HALL SWITCH - CYLINDER, THREADED13 - Sofort$46.83Details anzeigen
DUAL HALL SWITCH - CYLINDER, THRS12-DHS1-5KSA5DUAL HALL SWITCH - CYLINDER, THR40 - Sofort$72.65Details anzeigen
DUAL HALL SWITCH - FLANGE MOUNTMFM7-DHS1-5KCD4DUAL HALL SWITCH - FLANGE MOUNT16 - Sofort$49.46Details anzeigen
DUAL HALL SWITCH - CYLINDER, 5/8S63B-DHS1-5KCB2ADUAL HALL SWITCH - CYLINDER, 5/88 - Sofort$102.05Details anzeigen
Veröffentlicht: 2022-12-12