Wer ist Eigentümer der Aufnahmen von Heimüberwachungsvideos?

Intelligente Sicherheitskameras erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, weil sie uns helfen, uns sicherer zu fühlen, und es uns ermöglichen, unser Zuhause von überall aus zu überwachen.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Videotürklingel oder ein ganzes Netzwerk von Kameras rund um Ihr Grundstück haben, diese Systeme basieren auf Cloud-Speicher. Und genau da beginnt das Problem. Wir gehen davon aus, dass unser Videomaterial privat bleibt und dass wir die volle Kontrolle darüber haben.

Leider ist das nicht so einfach. Wenn wir diese Systeme einrichten, geben wir oft mehr Macht an Drittunternehmen ab, als uns bewusst ist. Dieser Mangel an Transparenz ist auf die undurchsichtige Natur der Dienstleistungsvereinbarungen zurückzuführen, denen wir implizit zustimmen, ohne sie zu verstehen.

Doch immer wieder gibt es Berichte über Datenschutzverletzungen und den unbefugten Zugriff auf Überwachungsdaten zu Hause. Dies führt dazu, dass viele von uns von Annahmen ausgehen, die einfach nicht zutreffen, und so möglicherweise unsere Privatsphäre gefährden, ohne es zu merken.

Abbildung 1: Das Modul IMX477 von Leopard Imaging bietet verbesserte Bildschärfe und hohe Empfindlichkeit bei geringer Beleuchtung für Heimüberwachungszentralen. (Bildquelle: Leopard Imaging)

Speicherung und Verarbeitung in der Cloud für die Heimüberwachung

Bei der cloudbasierten Videoüberwachung werden die Videodaten von den Kameras vor Ort erfasst und dann über das Internet übertragen und auf entfernten Servern gespeichert. Diese Server werden von einem Drittanbieter verwaltet, der die Verantwortung für das Hosting, die Verwaltung und die Sicherung der Daten übernimmt. Diese Architektur bündelt von Natur aus Risiken.

Eine einzige Sicherheitslücke, Fehlkonfiguration oder böswillige Handlung auf Seiten des Cloud-Anbieters kann dazu führen, dass unsere Daten offengelegt werden. Das bedeutet, dass die betriebliche Effizienz, die wir durch die Zentralisierung von Daten gewinnen, ein größeres Ziel für Cyberkriminelle darstellt. Die Nachbearbeitung erfolgt häufig in der Cloud unter Verwendung von KI und maschinellem Lernen für intelligente Suche, Echtzeitüberwachung und automatische Erkennung von Vorfällen.

Die Verlagerung der Datenverwahrung hat zu Unsicherheiten in Bezug auf Datenschutz und bei der Einhaltung von Vorschriften geführt. Der Vergleich zwischen Cloud- und lokaler Speicherung zeigt deutlich, dass die Verlagerung in die Cloud durch Vorteile wie Fernzugriff und automatische Backups vorangetrieben wird. Diese Bequemlichkeit hat jedoch den direkten Preis, dass wir die physische und direkte digitale Kontrolle über unsere Daten verlieren.

Aufbau einer verantwortungsvollen Heimüberwachung

Um die Komplexität der Heimüberwachung effektiv zu bewältigen, müssen wir einen mehrschichtigen Ansatz wählen. Es gibt eine Reihe von Optionen, die jeweils einen Kompromiss zwischen Komfort, Kosten und Benutzerkontrolle darstellen. Zu den wichtigsten Aspekten gehören der Ort der Datenspeicherung und die Verarbeitung dieser Daten.

Lokale Speicher wie SD-Karten und physische Speichergeräte können eine sicherere Alternative zu Cloud-Speichern sein, da sie uns die vollständige physische und logische Kontrolle über unsere Daten bieten. Dieses System ist zwar anfällig für Hardware-Diebstahl oder -Beschädigung, erfordert aber unter Umständen einen höheren manuellen Verwaltungsaufwand.

Abbildung 2: Die OAK-D-Pro W von Arducam unterstützt die geräteinterne KI-Verarbeitung, ideal für die Edge-basierte Gesichtserkennung in hybriden Überwachungssystemen. (Bildquelle: Arducam)

Ein moderner und ausgewogenerer Ansatz umfasst hybride Cloud-Sicherheitssysteme. Diese Systeme nutzen Verarbeitungsfunktionen am Netzwerkrand (Edge), die vorausschauende Analyse, eine genaue Erkennung von Bedrohungen und moderne Funktionen wie Gesichtserkennung und Objektunterscheidung an unserem Standort ermöglichen. Sie laden nur relevante, vorab analysierte Teile des Filmmaterials zur tieferen Analyse in die Cloud hoch.

Diese hybriden Cloud-Systeme mit Edge-Verarbeitung setzen auf durchgehende Verschlüsselung und Privacy-by-Design-Prinzipien. Diese Technologien zielen darauf ab, den Schutz der Privatsphäre von Anfang an direkt in die Systemarchitektur und -funktionalität einzubetten, anstatt sich auf nachträgliche Sicherheitsmaßnahmen zu verlassen.

Gleichzeitig können Cloud-Anbieter Überwachungsmaterial im Einklang mit den GDPR- und CCPA-Richtlinien speichern. Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften gehören die Beschränkung der Datenerfassung auf das absolut Notwendige und die Festlegung angemessener Grenzen für die Datenaufbewahrung, z. B. die automatische Löschung von Filmmaterial nach 30 Tagen.

Fazit

Die Vorteile von Cloud-basierten Sicherheitssystemen für den Heimbereich haben den Nachteil, dass die Kontrolle über sensible persönliche Daten an Drittanbieter abgegeben wird. Bei der Auswahl eines Hausüberwachungssystems müssen wir eine gründliche Sorgfaltsprüfung durchführen, von der Prüfung verschiedener Speicherlösungen bis hin zu KI-Verarbeitungsoptionen, wie lokalen oder hybriden Modellen.

Über den Autor

More posts by Abhishek Jadhav
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum