Die überraschenden Innovationen von Stahlkabelbindern für raue Umgebungen
Kann der einfache Kabelbinder als technisches Wunderwerk betrachtet werden? Meiner Erfahrung nach ja - vor allem, wenn es sich um Stahlkabelbinder handelt. Diese Binder sind mit innovativen Merkmalen erhältlich, die die Langlebigkeit auf über 30 Jahre erhöhen können, selbst bei extremen Temperaturen, korrosiven Chemikalien, starken Vibrationen oder intensiver UV-Strahlung.
Der Verriegelungsmechanismus ist ein wichtiges Beispiel. Stahlbänder sind zwar extrem haltbar, aber ein unsachgemäß konstruierter Verschlussmechanismus kann aufgrund von Faktoren wie Wärmeausdehnung und Eindringen von Flüssigkeiten verrutschen. Ein Verrutschen kann vor allem an schwer zu inspizierenden Stellen problematisch sein, wie sie in Raffinerien, Schiffen und anderen rauen Umgebungen üblich sind.
Eine Möglichkeit, diese Probleme zu vermeiden, ist ein Kugelsperrmechanismus, wie er in Abbildung 1 dargestellt ist. Sobald der Kabelbinder durch den Kopf gefädelt ist, verkeilt sich die Metallkugel im Verriegelungskopf und sorgt so für einen festen Halt, der sich mit der Zeit nicht mehr lockert. Die mit Sternchen gekennzeichneten Merkmale sind von Panduit patentiert (*).
Abbildung 1: Ein Sperrkugelmechanismus hält einen Stahlkabelbinder durch Verkeilen im Verriegelungskopf fest. (Bildquelle: Panduit)
Alle Kugelverschlussmechanismen funktionieren nach dem gleichen Prinzip, aber einige Stahlkabelbinder haben ein einzigartiges Design, das ihre Performance verbessert. Die MLTC-Serie Pan-Steel von Panduit umfasst beispielsweise mehrere patentierte und zum Patent angemeldete Merkmale, die die Installation vereinfachen, die Verriegelungsfestigkeit erhöhen und die Konformität der Bündel verbessern.
Auswahl des Materials
Natürlich sind auch die Edelstahlbänder nicht vor Beschädigungen gefeit. In Abbildung 2 sind einige der gängigen Optionen für Metallkabelbinder und ihre Eignung für verschiedene Umgebungen aufgeführt. Beachten Sie, dass Kabelbinder aus Stahl mit einer Beschichtung aus Nylon oder Polyester versehen werden können, um sie für bestimmte Anwendungen besser geeignet zu machen, z. B. für den Kontakt mit Aluminiumkabelträgern. Diese Beschichtungen haben jedoch auch Nachteile, wie z. B. eine geringere Zugfestigkeit und eine größere Anfälligkeit für Umweltgefahren.
Abbildung 2: Hier sind einige der zu berücksichtigenden Umweltgefahren und die Eignung verschiedener Materialien für diese Bedingungen dargestellt. (Bildquelle: Panduit)
Einer der wichtigsten Faktoren bei der Materialauswahl ist die Temperaturbeständigkeit. Als ich anfing, Ausrüstungen für Raffinerien zu entwerfen, war ich schockiert über die extreme Hitze, der ich begegnete. In vielen Bereichen des Werks herrschten Betriebstemperaturen von mehreren hundert Grad Celsius.
Aus diesem Grund ist Stahl ein hervorragendes Material für Kabelbinder unter extremen Umweltbedingungen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, können die beiden gängigen Stahlsorten Temperaturen von -80°C (112°F) bis 538°C (1000°F) vertragen. Beschichtete Stahlkabelbinder haben einen wesentlich engeren Betriebstemperaturbereich, eignen sich aber dennoch für viele robuste Anwendungen wie Ölplattformen, Eisenbahnen oder Versorgungsinfrastruktur.
Abbildung 3: Edelstahl ist für Temperaturen bis zu 1000° Fahrenheit ausgelegt, aber wenn Beschichtungen verwendet werden, müssen auch deren Temperaturwerte berücksichtigt werden. Alle Temperaturen sind in Grad Fahrenheit angegeben. (Bildquelle: Panduit)
Sicherheit der Arbeitnehmer und Produktivität
Es ist auch wichtig, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Ich hatte das Pech, unsichere Bedingungen auf der Baustelle zu erleben, so dass ich die Gefahren, denen die Arbeiter ausgesetzt sind, aus erster Hand einschätzen kann.
Zum Schutz der Arbeiter empfehle ich, Kabelbinder aus Stahl mit abgerundeten Kanten und einem bündigen Schnitt zu wählen. Diese Kabelbinder verringern das Risiko von Schnittverletzungen, was nicht nur den Techniker, sondern auch den Gewinn schützt. Die OSHA (Occupational Safety and Health Administration) schätzt, dass ein Unternehmen pro Schnittwunde fast 10.000 Dollar verlieren kann.
Denken Sie auch an den Aufwand, der für die Installation der Kabelbinder erforderlich ist. Die Ausstattung der Arbeitnehmer mit dem richtigen Werkzeug führt nicht nur zu einer höheren Produktivität, sondern kann auch Belastungen und Verletzungen verringern. Zu den gängigsten Werkzeugen gehören:
- Manuelle Spannwerkzeuge, um einen Kabelbinder zu spannen, bis er die gewünschte Spannung erreicht
- Automatische Schneidevorrichtung zum Abschneiden des überschüssigen Bandes nach dem Festziehen des Kabelbinders
- Batteriebetriebenes Werkzeug zum schnellen und einfachen Spannen und Schneiden von Edelstahlkabelbindern
- Kabelbinderpistolen zum Spannen und Schneiden von Kabelbindern in einem einfachen Schritt
Abbildung 4 zeigt eine beliebte Option, das Kabelbinder-Handgerät GTS-E. Dieses ergonomische Werkzeug zeichnet sich durch seinen Komfort, seine Leistung und seine Langlebigkeit aus.
Abbildung 4: Das Kabelbinder-Handgerät GTS-E ist für die Verwendung mit Pan-Steel-Kabelbindern der MLTC-Serie vorgesehen. (Bildquelle: Panduit)
Fazit
Stahlkabelbinder werden oft als einfache Befestigungsmittel übersehen. In Wirklichkeit sind sie entscheidend für die Langlebigkeit der Geräte und die Sicherheit der Mitarbeiter in rauen Umgebungen, dank Konstruktionsmerkmalen wie Verriegelungsmechanismen und abgerundeten Kanten der Kabelbinder sowie der Entwicklung ergonomischer Werkzeuge. Deshalb sind Stahlkabelbinder bei genauer Betrachtung wahre Wunderwerke der Technik.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum