Sinkers Eisfischerhütte - Schalter-Upgrade

Hallo und willkommen zu einem weiteren Upgrade von Sinkers Eisfischerhütte!

Ich habe vor der Eisangelsaison 2025 einige zusätzliche Verbesserungen an meiner Eisfischerhütte vorgenommen und dachte, ich würde sie mit Ihnen teilen.

Mein erstes Projekt war dieses Mal der Einbau eines Hauptschalters in mein Radio. Es handelt sich um ein Standard-Autoradio/CD-Spieler, aber ich habe keine Fernbedienung dafür, so dass ich es nie dazu bringen konnte, sich vollständig abzuschalten, was zu einer langsamen Entladung der Batterien führte. Das war kein großes Problem, als ich meine Hütte am Ende jedes Wochenendes vom See nach Hause brachte und es an die Steckdose anschloss, aber ich wollte es am See lassen können und das Benzin sparen, das ich brauchte, um meine Hütte die Straße hinunter zu ziehen, ohne das Wochenende mit leeren Batterien zu beginnen.

Ich entschied mich für einen beleuchteten, vandalismusgeschützten Druckknopfschalter von TE Connectivity (Abbildung 1).  Warum? Weil er die blaue Beleuchtung hatte, die ich liebe, und ich ein Musterexemplar zur Verfügung hatte!

Abbildung 1: Vandalismussicherer Druckschalter von TE Connectivity, der die Stromzufuhr zum Radio unterbricht, wenn es nicht benutzt wird. (Bildquelle: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Ja... es war übertrieben, aber es sieht toll aus! Wenn ich mein Radio anlasse, um Hintergrundgeräusche zum Einschlafen zu haben, ist es außerdem ein tolles Nachtlicht! Dies ist ein sehr schöner, robuster Schalter, den ich jedem empfehlen würde, der einen robusten und zuverlässigen abgedichteten Druckschalter benötigt. Dieses Modell ist aus der AV22-Serie von TE. Das Unternehmen bietet in seiner AV-Familie verschiedene Optionen und Größen zur Auswahl an.

Außerdem befindet sich in der Radiokonsole eine Ladestation mit einer Zigarettenanzünderbuchse und zwei USB-A-Buchsen.   Auch sie wurde immer mit Strom versorgt und hatte ein kleines LED-Licht, das immer leuchtete. Ich hatte einen SPDT-Kippschalter der grünen MTA-Serie zur Hand, mit dem ich die Stromzufuhr zur Ladebuchse unterbrechen konnte (Abbildung 2). Eine weitere ständige Belastung meiner Batterien war somit unter Kontrolle.

Abbildung 2: Der Kippschalter der grünen MTA-Serie von TE Connectivity unter der Ladestation wird verwendet, um die Stromversorgung zu unterbrechen, wenn die Ladestation nicht benutzt wird. (Bildquelle: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Und da ich gerade dabei war, fand ich in meinem Fundus ein altes Spannungsmessgerät für die Schalttafelmontage und beschloss, dass es eine gute Möglichkeit wäre, den Batteriestatus im Auge zu behalten. Um den Batterieverbrauch zu minimieren, habe ich beschlossen, dass ein weiterer Kippschalter ausreichen würde. Ich wollte jedoch die Möglichkeit haben, die Batteriespannung vor Ort zu überprüfen und sie über einen längeren Zeitraum zu überwachen, um zu sehen, wie stark mein Umluftofen im Wohnmobil oder mein Wechselrichter die Batterien entlädt. So fand ich diesen SPDT-Kippschalter der Gemini-A-Serie (Abbildung 3, rechts) von TE Connectivity mit einer Ein-Aus-Tastfunktion. Auf diese Weise kann ich den Spannungspegel mit dem Schalter über die „Ein“-Tastfunktion kurz überprüfen oder ihn komplett auf die „Ein“-Seite umschalten, wenn ich die Spannung überwachen möchte, ohne den Schalter gedrückt zu halten.

Abbildung 3: Der Ein-Aus-Tastschalter der Gemini-A-Serie (rechts) wird verwendet, um ein Voltmeter zur Überwachung des Energieverbrauchs der Batterie zu aktivieren. (Bildquelle: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Wie in meinem ersten Blog über das LED-Upgrade stellt sich natürlich die Frage: Musste ich das tun??? Nein, natürlich nicht. Ich hätte mich auch mit den Lichtschaltern von Menards oder Lowes für 0,99 USD zufrieden geben können, aber die hätten ziemlich klobig ausgesehen und wären bei weitem nicht so cool gewesen... und cool ist wichtig! Vor allem, wenn Opa seinen speziellen Angelkumpel dabei hat (Abbildung 4).

Abbildung 4: Opa und sein Angelkumpel zeigen einen Fisch, der in der „coolen“ Eisfischerhütte gefangen wurde (Bildquelle: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

Wenn Sie das nächste Mal einen Schalter benötigen, sehen Sie sich die Auswahl an Schaltern von TE Connectivity an, die wir bei DigiKey auf Lager haben.

Bis zu meinem nächsten Upgrade...

Mit freundlichen Grüßen,

Sinker Bakke

Über den Autor

Image of Jerome Bakke

Jerome  Bakke, Senior Product Manager  at DigiKey and has been with the company since 1999 (with a 3-year break). He worked in Tech support with the last 16 years being in Product Management. Prior to that he was an Electronic Technician in the US Air Force for 9 years. He holds an associate degree in both Electronics and Business Management. Outside of work, he is currently the commander of his local American Legion and enjoys ice fishing, motorcycling, gardening and spending time with family and friends.

More posts by Jerome Bakke
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum