Die DL-Serie von ITT Cannon bietet Hunderte von ZIF-Anschlussoptionen
Stellen Sie sich vor, ein Servicetechniker versucht, eine kritische Platine in einer kostspieligen medizinischen oder kommerziellen Anwendung auszutauschen: Der Stecker widersteht, der Techniker zieht fester, und dann kommt ein steifes, hörbares Schnappen; die gesamte Platine muss ausgetauscht oder, schlimmer noch, teuer an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Dieses Tauziehen könnte durch ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) verhindert werden, die die Montage, Prüfung und Wartung von Systemen ohne Leistungseinbußen erleichtern.
Da die Konstruktionen immer komplexer werden, wird das Zusammenstecken von Steckern immer wichtiger. Dennoch sind Steckverbinder oft der am wenigsten beachtete Teil einer Konstruktion, bis, wie im Fall des Servicetechnikers, etwas kaputt geht. Oder wenn beim Versuch, ein Kabel auszutauschen, die zum Einsetzen des Steckers erforderliche Kraft dazu führt, dass ein oder mehrere Stifte verbogen werden, was zu einem fatalen Fehler führt.
Mit ZIF-Steckverbindern können Konstrukteure diese Probleme vermeiden. Mit diesen Komponenten können sie das Risiko von Fehlern im Feld verringern, den Schulungsaufwand für die Monteure reduzieren und von einer einfacheren Erstellung von Prototypen und Tests profitieren.
Obwohl es sich bei ZIF-Steckverbindern um eine ausgereifte Technologie handelt, die bis in die 1970er Jahre zurückreicht, sind sie für viele Konstrukteure, die an Standardsteckverbinder gewöhnt sind, einfach noch nicht in den Vordergrund gerückt. Möglicherweise sind sie weniger besorgt über nachgelagerte Ausfälle, sind nicht bereit, zusätzliche Materialkosten zu übernehmen, oder zögern, den nockenbetätigten Verriegelungsmechanismus, der in vielen dieser Steckverbinder verwendet werden kann, zu integrieren.
Herkömmliche Einpress-Steckverbinder können fast überall auf einer Platine platziert werden, während der ZIF-Steckverbinder Freiraum für die Nockenwelle und den Betätigungsgriff benötigt, um ein korrektes Einstecken zu gewährleisten und ihn zu verriegeln. Dies könnte bei wartungsarmen Anwendungen ein entscheidender Faktor sein.
Das Festhalten an Steckverbindern mit hoher Einsteckkraft aufgrund von Kostensensibilität und Platzbeschränkungen kann sinnvoll sein, wenn ein Design eine geringe Pin-Anzahl verwendet und der Steckverbinder statisch ist. Bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte, hoher Anzahl an Steckzyklen oder kritischen Anwendungen können die Zuverlässigkeit, die einfache Montage und die niedrigeren langfristigen Servicekosten eines robusten ZIF-Steckverbinders jedoch den höheren Stückpreis bei weitem aufwiegen. Da der ZIF-Steckverbinder eine größere Anzahl von Kontakten aufnehmen kann, kann er sogar einen kleineren Footprint aufweisen.
Vorteile von ZIF
Die Möglichkeit, Hunderte von Kontakten auf kleinstem Raum unterzubringen, ohne dass die Pins verbogen werden, ist der Grund, warum ZIF-Steckverbinder in der medizinischen Bildgebung, bei Testgeräten und in der Luft- und Raumfahrt so beliebt sind, wo Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist.
ITT Cannon leistete Pionierarbeit bei hochzuverlässigen Verbindungslösungen für anspruchsvolle Umgebungen und verfügt über jahrzehntelanges technisches Know-how, um sicherzustellen, dass jedes Produkt Präzision, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint.
Die DL-Serie des Unternehmens mit hoher Pindichte kann Vibrationen, Temperaturschwankungen und Tausende von Steckzyklen aushalten und kostet pro gesteckter Leitung weniger als einzelne Rack-und-Panel-Steckverbinder mit hoher Pindichte. Alle Steckverbinder der DL-Serie verfügen über einen ZIF-Mechanismus mit Nockenbetätigung, der ein müheloses Stecken und Lösen ohne Belastung der Kontakte (Pins) gewährleistet.
Einige bemerkenswerte Optionen sind:
- Für allgemeine Anwendungen ist das Steckergehäuse DL1-156P mit 156 hermaphroditischen Kontakten (Abbildung 1) eine Option für Standardanschlüsse mit hoher Dichte, bei denen ausreichend Platz vorhanden ist. Das Gehäuse ist mit einem drehbaren Kupplungsmechanismus ausgestattet und besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast, der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Abbildung 1: Der DLP-156P ist für universelle Anwendungen konzipiert. (Bildquelle: ITT Cannon)
- Der DL1-156PW4A bietet hermaphroditische Kontakte, die es Ingenieuren ermöglichen, vielseitige Board-zu-Board- oder Kabel-zu-Board-Verbindungen herzustellen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Seite männlich oder weiblich ist.
- Das 96-polige DL2-96P-Anschlussgehäuse unterstützt kleinere Formfaktoren (Abbildung 2).
Abbildung 2: Der Steckverbinder DL2-96 von ITT Cannon eignet sich für kompaktere Anwendungen. (Bildquelle: ITT Cannon)
- Der DL5-260P (Abbildung 3) bietet Platz für bis zu 260 hermaphroditische Kontakte und unterstützt damit u. a. höherwertige Industrieanlagen und medizinische Geräte.
Abbildung 3: Mit einer Kapazität von bis zu 260 Kontakten ist der DL5-260P für komplexere Anwendungen geeignet. (Bildquelle: ITT Cannon)
Während die Serien DL1, DL2 und DL3 im Allgemeinen für interne Standardverbindungen ungeschirmt sind, bietet die DL5-Serie kompakte Lösungen mit hoher Pin-Anzahl, und die DLM-Serie verfügt über eine integrierte Abschirmung und eine robuste Konstruktion für EMI-empfindliche oder raue Umgebungen.
Fazit
Mit Dutzenden von Konfigurationen in Bezug auf Pinanzahl, Geschlecht, Kontakttyp und Abschirmung umfasst die DL-Serie von ITT Canon Hunderte von Varianten für nahezu jede Anwendung. Konstrukteure können zwischen Steckern, Buchsen oder hermaphroditischen Kontakten wählen, was flexible Steckkonfigurationen ermöglicht und die Komplexität der Lagerhaltung reduziert. Die Serie unterstützt Crimp-, Platinenstift- und Drahtwickelkontakte, um verschiedene Montage- und Zuverlässigkeitsanforderungen zu erfüllen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum