Funktionsweise von Glasfaserkabeln

Glasfasern werden auf verschiedene Weise eingesetzt; die meisten Menschen denken dabei wahrscheinlich an künstlerische Beleuchtung oder Internetverbindungen. Unabhängig davon, ob sie für die Beleuchtung oder die Datenübertragung eingesetzt werden, ist das Prinzip dasselbe: Licht leuchtet auf einen Strang aus Glas oder Kunststoff.

Im Gegensatz zu den meisten „Lightshow“-Glasfasern sind die für die Datenübertragung verwendeten Litzen von Schutzschichten umgeben, die jeweils einen eigenen Zweck erfüllen. In der Mitte eines typischen Kabels befindet sich zunächst ein reiner Glas- oder Kunststoffkern. Danach folgt eine Verkleidung, die häufig aus weniger reinem Glas oder Kunststoff besteht. Dann eine Beschichtung, ein Verstärkungselement zum Schutz des Kerns und zuletzt eine äußere Umhüllung.

Die Verkleidung wirkt als Barriere, um das Licht im Kern zu halten. Die anderen Schichten dienen alle einem Zweck: dem Schutz.

Der Kern und die Ummantelung sind meiner Meinung nach der interessanteste Aspekt eines Glasfaserkabels. Der Kern ist so rein, dass er Licht über weite Entfernungen übertragen kann, ohne dass die Intensität zu sehr abnimmt, um nützlich zu sein. Dies wird unter anderem durch die Verkleidung erreicht, die so beschaffen ist, dass sie das gesamte Licht im Kern zurückhält und verhindert, dass es nach außen dringt.

Es gibt zwei Haupttypen von Glasfaserkabeln: Singlemode und Multimode. Singlemode hat einen kleineren Kern mit einer dicken Ummantelung, um das Licht in einen einzelnen Strahl zu bündeln. Wie Sie sich vorstellen können, liefert dies ein stärkeres Signal, so dass Singlemode die bessere Wahl für Langstreckenübertragungen ist.

Multimode-Kabel haben einen größeren Kern und eine dünne Ummantelung. Dieser größere Kern ermöglicht mehr Übertragungen. Dies funktioniert dadurch, dass jede Übertragung in einem anderen Winkel erfolgt, so dass sie sich ungehindert ihren Weg durch den Kern bahnen kann. Es können zwar mehr Daten gleichzeitig übertragen werden, aber die Winkel beeinträchtigen die Lichtstärke, so dass Multimode besser für kurze Entfernungen geeignet ist.

In früheren Jahren hatten alle Multimode-Kabelsignale ein Zickzackmuster, den so genannten Stufenindex. In jüngster Zeit hat sich die Technologie zu einem abgestuften Index weiterentwickelt, bei dem die Signale eher ein Sinusmuster aufweisen, was sie zuverlässiger macht.

Die Glasfasertechnik ist eine sehr interessante Form der Datenübertragung, über die es noch viel mehr zu lernen gibt als das, was hier behandelt wird. Ich hoffe jedoch, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, die Grundlagen zu lernen, und dass Sie dadurch ermutigt werden, mehr zu lernen und möglicherweise Glasfasertechnik in Ihr nächstes Design integrieren.

Über den Autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt ist eine Anwendungstechnikerin, die seit 2011 bei DigiKey tätig ist. Sie hat ihren Abschluss als Associate of Applied Science im Bereich Elektronik-Technologie und automatisierte Systeme vom Northland Community & Technical College im Rahmen des DigiKey-Stipendienprogramms erworben. Ihre derzeitige Aufgabe ist es, bei der Erstellung einzigartiger technischer Projekte behilflich zu sein, den Prozess zu dokumentieren und letztendlich an der Produktion von Video-Medienberichten für die Projekte mitzuwirken. In ihrer Freizeit mag Ashley es - oh, warte, gibt es so etwas wie Freizeit, wenn man eine Mutter ist?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum