Stolperfrei mit flachen Ethernet-Kabeln in Büro oder Fabrikhalle
Wi-Fi ist großartig, und es ist überall verfügbar, aber manchmal muss man einfach ein Ethernet-Kabel zum Router verlegen. Das ist die schnellste und zuverlässigste Verbindung, insbesondere für große Datenübertragungen. Also habe ich genau das gemacht, als ich Gigabytes an technischen Daten von meinem Arbeitslaptop hochladen musste. Leider wird mit dem kabelgebundenen Ethernet einer der Vorteile von Wi-Fi umgangen, nämlich das Fehlen von Kabeln, über die man stolpern kann.
Kabelgebundenes Ethernet ist aus vielen Gründen die bevorzugte Netzwerklösung in großen Büro- oder Industrieumgebungen. Erstens ist es schneller als Wi-Fi und zuverlässiger. Als ehemaliger Spezialist für technischen Support kann ich außerdem sagen, dass es viel einfacher ist, Verbindungsprobleme bei kabelgebundenen Netzwerken am Telefon zu diagnostizieren als bei drahtlosen.
Die Verlegung von Ethernet-Kabeln ist so wichtig, dass sie bereits zu Beginn der Planung der Büroetage festgelegt wird, ebenso wie der Standort der Kaffeetassen. Aber manchmal kann etwas Ungeplantes passieren. Ich habe einmal in einem Büro gearbeitet, in dem eine isolierte Kabine eine zusätzliche dedizierte Ethernet-Verbindung benötigte, um viele Gigabytes an Konstruktionsdateien zu übertragen, und wie es der Zufall wollte, war keine Verbindung verfügbar.
Also haben wir ein schönes hellblaues CAT5e-Kabel auf dem Boden verlegt und es mit Klebeband gesichert. Das hielt die Leute aber nicht davon ab, über das Kabel zu stolpern, so dass später leuchtende Verkehrsleitkegel um das Kabel herum aufgestellt wurden. So beliebt das Standard-Ethernet-Kabel auch ist, wir haben festgestellt, dass sich seine Form nicht für die Bodenverlegung eignet.
Eine praktische Weiterentwicklung des kabelgebundenen Ethernet wäre ein flaches Ethernet-Kabel. Klingt das unvernünftig? Cicoil, ein Hersteller von Flachkabeln, sieht das nicht so und stellt deshalb das Ethernet-Flachkabel DC-500-CA012 her, das sowohl im Büro als auch in der Fabrikhalle eine Menge aushält (Abbildung 1).
Abbildung 1: Das DC-500-CA012 ist ein 3,6 m langes flaches CAT5e-Ethernet-Kabel. Es verfügt über vier verdrillte Kabelpaare und unterstützt PoE bis zu 3 A für jedes Paar. (Bildquelle: Cicoil)
Er ist nur 11,5 mm breit und 3,6 mm hoch (Abbildung 2), so dass Sie auf dem Weg zur Toilette oder zum Arbeitsplatz nicht mehr stolpern. Das Kabel ist ca. 3,6 m lang und an beiden Enden mit einem Standard-RJ45-Stecker abgeschlossen. Es verfügt sogar über vier verdrillte Kabelpaare mit AWG 30 und unterstützt Power-over-Ethernet (PoE) mit bis zu 3 Ampere (A) für jedes verdrillte Kabelpaar.
Abbildung 2: Das DC-500-CA012 besitzt eine Höhe von 3,6 mm Zoll über dem Boden, so dass es keine Stolperfalle mehr darstellt. Es enthält vier verdrillte Kabelpaare mit AWG 30 und kann extremen Temperaturen von -65 °C bis +165 °C standhalten. (Bildquelle: Cicoil)
Der Kabelmantel ist transparent, so dass jeder die Abschirmung und die vier verdrillten Paare sehen kann. Das kann die Zweifel von Skeptikern zerstreuen, die ein flaches CAT5e-Kabel betrachten und sich fragen: „Wie machen die das?“ Die Neugierde auf ein transparentes, flaches Ethernet-Kabel kann jedoch viele Minuten lang für anregende Diskussionen sorgen, bevor alle wieder an die Arbeit gehen müssen.
Obwohl es flacher als ein Pfannkuchen ist, ist das DC-500-CA012 von Cicoil in jeder Hinsicht ein vollständig konformes geschirmtes CAT5e-Ethernet-Kabel, das Datenraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbits/s) unterstützt. Der Kabelmantel mit verzinnten, verdrillten Kupferpaaren ist als ultra-flexibel spezifiziert. Er wurde für raue Umgebungen entwickelt und kann Temperaturen von -65 °C bis +165 °C standhalten.
Sonnenlicht und Flüssigkeiten sind ein Problem für Verbraucherkabel, da sie Risse und Schrumpfungen verursachen können. Das Flachkabel DC-500-CA012 von Cicoil ist unempfindlich gegenüber Sonnenlicht, ultraviolettem (UV) Licht, Alkohol, Salzwasser und vielen korrosiven Chemikalien. Obwohl im Datenblatt nicht angegeben, nehme ich an, dass es auch kaffeefest ist.
In industriellen Automatisierungsumgebungen kann ein ungeplanter Ausfall dazu führen, dass ein Ethernet-Kabel so schnell wie möglich verlegt und angeschlossen werden muss, um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. In diesen eiligen Situationen werden die Feinheiten der hindernisfreien Kabelverlegung oft zugunsten des Wunsches, es sofort zu verlegen, zurückgestellt. Hier kann ein flach auf dem Boden verlegtes Kabel von Cicoil teure Ausfallzeiten vermeiden und gleichzeitig für die Sicherheit aller Beteiligten sorgen.
Fazit
Es ist interessant festzustellen, dass die Fortschritte in der Materialtechnologie zu Fortschritten bei Netzwerkkabeln geführt haben, die sich scheinbar über das hinwegsetzen, was wir für praktisch halten. Ein flaches, CAT5e-kompatibles Ethernet-Kabel, das bis zu 3 A PoE bereitstellen kann und gleichzeitig Datenraten von 1 Gbit/s unterstützt, scheint etwas aus der Science-Fiction zu sein, aber dennoch existiert es. Wie beim autonomen Fahren ist dies jedoch keine Entschuldigung dafür, dass man nicht aufpasst, wohin man geht, wenn man einen Spaziergang macht, um sich einen Kaffee zu holen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum