Steckertests und ihre Bedeutung für die Sicherheit der Benutzer und die Endnutzung
Das Testen von Steckverbindern ist die wichtigste Phase zur Gewährleistung der Sicherheit von elektrischen Steckverbindern für die Benutzer. Die Überprüfung der sachgerechten Konstruktion und Fertigung erfolgt in akkreditierten Prüflaboren.
Tests und Zertifizierungen
In der Testphase wird ein Steckverbinder Belastungen ausgesetzt, die die Nennwerte überschreiten. Der Steckverbinder muss auch Temperaturen standhalten, die über denen des normalen Gebrauchs liegen. Crimpverbinder werden zusätzlich auf ihre Zugfestigkeit geprüft. Die der Zertifizierung vorausgehende Testphase ist für die Produktsicherheit und -zuverlässigkeit unerlässlich.
Vor den Tests simulieren wir bei Ouneva verschiedene mechanische Kräfte, denen die Steckverbinder standhalten müssen. Mit unseren OTL-Universalsteckverbindern simulieren wir die Wirkung von Spannung und Dehnung auf den Steckverbinderkörper aufgrund der Kräfte, die beim Anziehen der Steckverbinderschrauben entstehen. Die Simulationsphase macht unsere Produktentwicklung reibungsloser und effizienter, und wir können die Funktionalität des Steckverbinders schon vor dem Test überprüfen. Das bedeutet weniger Überraschungen im Prüflabor.
Abbildung 1: Testmodelle für Steckverbinder. (Bildquelle: Ouneva)
Die Prüfung der von Ouneva hergestellten Steckverbinder wird in akkreditierten Labors gemäß den Prüfnormen durchgeführt. Die Prüfungen sind in mehrere Teile unterteilt, darunter mechanische und elektrische Prüfungen. Bei den elektrischen Prüfungen werden mehrere Parameter des Produkts gemessen, und die Ergebnisse bestätigen die elektrische Sicherheit und Qualität des Produkts.
Abbildung 2: Ergebnisse der Kurzschlusstests für Steckverbinder. (Bildquelle: Ouneva)
In Abbildung 2 zeigen die Steckverbinder eine leichte Reaktion auf die Kurzschlussereignisse im Zyklus 200, aber die Abweichung ist aufgrund der minimalen Abweichung unbedeutend. Die Steckverbinder haben den Test bestanden.
Abbildung 3: Zusätzliche Testergebnisse für kurzgeschlossene Steckverbinder. (Bildquelle: Ouneva)
Abbildung 3 zeigt keine Veränderung der Temperaturen nach den Kurzschlussereignissen. Die Steckverbinder haben den Test bestanden.
Nur hochwertige und sichere Steckverbinder bestehen die in der Norm festgelegten Prüfungen. Nach der genehmigten Prüfphase erstellt das Prüflabor einen Prüfbericht und ein Zertifikat, deren Gültigkeit und Gleichwertigkeit vom Labor überwacht wird.
Die Familie der OTL-Universalsteckverbinder wird zum Beispiel nach folgenden Normen geprüft:
- EN 61238-1:2003 Klasse A
- EN 60947-7-1:2009
- EN 60947-7-2:2009
- UL 1059, CAN/CSA C22.2 Nr. 158-10, Anschlussklemmen.
OTL-Universalverbinder sind für die Verwendung mit Kupfer- und Aluminiumleitern zertifiziert. Die Verwendung von Aluminiumleitern hat im Laufe der Jahre erheblich zugenommen. Dadurch sind die OTL-Universalsteckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherheit liegt.
Was ist der Unterschied zwischen einem Klasse-A- und einem Klasse-B-Stecker?
Steckverbinder können in zwei verschiedene Klassen eingeteilt werden, A und B. Der Unterschied zwischen Steckverbindern der Klasse A und der Klasse B besteht darin, dass Steckverbinder der Klasse A auch kurzschlussgeprüft sind. Dies bedeutet, dass Steckverbinder der Klasse A im Vergleich zu Steckverbindern der Klasse B einen viel größeren Anwendungsbereich haben. Steckverbinder der Klasse A sind auch kosteneffizienter, da sie dank der Kurzschlussprüfung keine separaten flinken Schutzschalter benötigen. Diese Schutzschalter sind oft teuer in der Anschaffung und Installation.
Welche anderen Sicherheitsaspekte sollten Sie bei der Auswahl eines Steckverbinders berücksichtigen?
Die Wahl der Materialien sollte bereits in der Entwurfsphase berücksichtigt werden. Die richtige Materialwahl beeinflusst den Preis, die Qualität und die Wiederverwertbarkeit des Endprodukts. Sie haben auch einen erheblichen Einfluss auf die Produktsicherheit, insbesondere auf den Brandschutz.
Die Familie der OTL-Universalsteckverbinder wird aus Kunststoffen hergestellt, deren Brandverhalten die Anforderungen der Prüfnorm UL 94 V-0 erfüllt. Nach V-0 eingestufte Materialien sind selbstverlöschend und nicht brandfördernd. Die klassifizierten Materialien werden von UL geprüft und ein Materialzertifikat, die „gelbe Karte“, kann eingesehen werden. Die Brandklassifizierung wurde ohne Halogene erreicht, was bedeutet, dass die Materialien der OTL-Universalsteckverbinderfamilie vollständig halogenfrei sind.
Quelle: https://www.ul.com/services/combustion-fire-tests-plastics
Fazit
Bei der Auswahl eines elektrischen Steckverbinders sollten Sie auf die Zertifizierung des Produkts achten. Wir empfehlen dringend, einen Stecker der Klasse A zu wählen, um die Sicherheit des Steckers zu gewährleisten. Die Familie der OTL-Universalsteckverbinder besteht aus hochwertigen, geprüften und zertifizierten Produkten, die Ihnen die besten Installations- und Benutzereigenschaften bieten. Wenn Sie an zertifizierten Herstellern interessiert sind, finden Sie hier einen Link zu einem Verzeichnis von Herstellern, die von SGS zertifiziert sind, so dass Sie sich der Qualität und Sicherheit des von Ihnen gewählten Produkts sicher sein können:
https://www.sgs.com/en-fi/certified-clients-and-products/certified-client-directory
Nachhaltige Lösungen für die Zukunft
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum