Grundlegende Reparatur von Oszilloskoptastköpfen: Ersetzen von beschädigten Tastkopfspitzen
Wie viele beschädigte Oszilloskop-Tastköpfe haben Sie in Ihrem Labor? Wie viele dieser Sonden haben gebrochene oder beschädigte Spitzen? Ich wette, es ist ein hoher Prozentsatz. Beschädigte Spitzen sind die häufigste Ursache für Ausfälle von Oszilloskop-Tastköpfen. Es ist leicht zu verstehen, warum. Man kann viel Druck auf die Spitzen ausüben, wenn man versucht, eine Lötmaske zu durchbrechen oder den Kontakt auf der Leiterplatte zu halten, während man mit den Bedienelementen des Oszilloskops jongliert und dabei vergisst, wie viel Druck man tatsächlich ausübt. Ganz zu schweigen von dem Klassiker: Tastköpfe, die am Oszilloskop hängen und mit der Spitze nach unten auf dem Boden liegen - nur darauf wartend, dass jemand auf sie tritt. Puff, kaputter Tastkopf.
Glücklicherweise können die meisten Oszilloskop-Tastköpfe mit gebrochenen oder verbogenen Tastspitzen leicht repariert werden. Die Tastkopflieferanten liefern im Allgemeinen eine Ersatzspitze im Zubehörsatz mit. Wenn Sie mehr als eine benötigen, sind sie auch über DigiKey für eine breite Palette von Tastkopfmodellen erhältlich.
Es gibt zwei Arten von Tastkopfspitzen, die üblicherweise verwendet werden: Einpressstifte und Spitzen mit Gewindekörper. Einpressstifte sind entweder in starrer oder in federbelasteter Form erhältlich. Schauen wir uns einige gängige Tastköpfe an, die verwendeten Spitzen und wie sie ersetzt werden.
Beginnen wir mit einem gängigen Ersatztastkopf eines Drittanbieters, dem CT2674A von Cal Test Electronics. Es handelt sich um einen umschaltbaren 1:1- oder 10:1-Passivtastkopf mit einer Bandbreite von 100 Megahertz (MHz) (Abbildung 1).
Abbildung 1: Der Tastkopf CT2674A wird mit dem mitgelieferten Zubehör, einschließlich einer Ersatz-Gewindespitze, gezeigt. (Bildquelle: Cal Test Electronics)
Die Spitze hat einen schwarzen Kunststoffkörper mit Gewinde und ist als CT2711A-0 von Cal Test Electronics erhältlich (Abbildung 2).
Abbildung 2: Gezeigt ist eine schwarze Ersatzspitze mit Gewinde für den Tastkopf CT2674A. Sie ist auch in Grau erhältlich. (Bildquelle: Cal Test Electronics)
Die Tastkopfspitzen mit Gewindekörper sind am einfachsten zu ersetzen; die alte Spitze wird vom Tastkopf entfernt, indem man den Spitzenkörper mit dem Finger ergreift und gegen den Uhrzeigersinn dreht, um den Spitzenkörper mit Rechtsgewinde zu entfernen. Die Ersatzspitze wird durch Drehen im Uhrzeigersinn in den Tastkopf geschraubt (Abbildung 3).
Abbildung 3: Spitzen mit Gewindekörper werden durch Drehen der beschädigten Spitze gegen den Uhrzeigersinn entfernt. Die Ersatzspitzen werden eingesetzt und durch Drehen im Uhrzeigersinn festgezogen. (Bildquelle: Art Pini)
Denken Sie daran, dass es sich um Kunststoffteile handelt, die von Hand angezogen werden müssen. Verwenden Sie keine Zangen oder andere Werkzeuge, da sonst die Gefahr besteht, dass das Kunststoffgewinde beschädigt wird.
Der PP007-WR-1 von Teledyne LeCroy ist ein passiver 500MHz-Tastkopf mit einem Verhältnis von 10:1, der aufsteckbare Spitzen verwendet. Wie bereits erwähnt, sind die Spitzen in zwei Ausführungen erhältlich. Die PP007-004 ist eine starre Spitze, während die PP007-005 eine federbelastete Spitze ist (Abbildung 4).
Abbildung 4: Beispiele für starre und federbelastete Tastkopfspitzen. (Bildquelle: Teledyne LeCroy)
Beide Stifte haben einen Durchmesser von 0,5 Millimetern (0,0197 Zoll) und passen in den Sockel des Tastkopfkörpers.
Eine beschädigte Tastkopfspitze kann entfernt werden, indem man den Stift an der breitesten Stelle mit einer Spitzzange fasst und vorsichtig entlang der Längsachse des Stifts zieht, bis er sich aus der Fassung löst (Abbildung 5).
Abbildung 5: Entfernen der Spitze des Tastkopfs PP007-WR-1 durch Ziehen entlang der Längsachse. (Bildquelle: Art Pini)
Setzen Sie die Ersatzspitze ein, indem Sie die Stiftschulter mit einer Spitzzange greifen und ihn vorsichtig bis zum Anschlag in den Tastkopfsockel drücken.
Sobald die Spitze ausgetauscht ist, sollten Sie überprüfen, ob der Tastkopf funktioniert, und eine Niederfrequenzkompensation gemäß dem Benutzerhandbuch des Tastkopfs oder Oszilloskops durchführen. Und das war es schon.
Fazit
Eine Unze Prävention ist mehr wert als ein Pfund Sorgfalt, wenn es um Tastkopfspitzen für Oszilloskope geht. Wenn jedoch das Unvermeidliche passiert, sei es durch übereifriges Sondieren oder versehentliches Drücken mit dem Fuß, lassen sich die Tastkopfspitzen leicht ersetzen. Eine kurze Überprüfung der Kompensierung und Sie können wieder loslegen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum