Automotive Ethernet: Das Rückgrat der modernen Kommunikation im Fahrzeug

Das moderne Kraftfahrzeug hat sich weit über ein einfaches Transportmittel hinaus entwickelt, es ist heute eine intelligente, vernetzte und softwaregesteuerte Plattform. Da Fahrzeuge immer autonomer und datenzentrierter werden, ist der Bedarf an einem schnellen, skalierbaren und zuverlässigen Kommunikations-Backbone im Fahrzeug größer denn je. An der Spitze dieser Entwicklung steht Automotive Ethernet, die Eckpfeilertechnologie, die eine nahtlose Echtzeitkommunikation zwischen modernen Fahrzeugsubsystemen ermöglicht.

Von Infotainment und ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) bis hin zu V2X-Konnektivität und Over-the-Air-Updates (OTA) hat sich Single-Pair-Ethernet (SPE) schnell zum bevorzugten Kommunikationsstandard für Fahrzeuge der nächsten Generation entwickelt (Abbildung 1). Mit leichter Verkabelung, überragender Bandbreite und Kosteneffizienz definiert Automotive Ethernet den Datenfluss in Fahrzeugen neu und macht sie intelligenter, schneller und besser vernetzt als je zuvor.

Abbildung 1: Die technischen Vorteile von Single-Pair-Ethernet in Fahrzeugen. (Bildquelle: iWave Global)

Grundlagen zu Automotive Ethernet

Automotive Ethernet (basierend auf den Standards 100BASE-T1 und 1000BASE-T1) passt das herkömmliche Ethernet für die Kommunikation im Fahrzeug an, indem es Daten über ein einziges Paar ungeschirmter, verdrillter Leitungen überträgt und empfängt.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Ethernet (10BASE-T oder 100BASE-TX), das mehrere Adernpaare erfordert, erreicht Automotive Ethernet eine Vollduplex-Kommunikation auf einem einzigen verdrillten Adernpaar, was die Komplexität der Verkabelung, das Gewicht und die Kosten reduziert.

Im Mittelpunkt dieser Innovation steht OABR (Open Alliance BroadR-Reach), ein von 100BASE-T1 abgeleiteter Standard für die Bitübertragungsschicht, der die gleichzeitige Kommunikation mehrerer elektronischer Steuergeräte (ECUs) über dieselbe leichte Verkabelung ermöglicht. Das Ergebnis ist eine Gewichtsreduzierung der Verkabelung um 30% und eine Senkung der Installationskosten um bis zu 80%, was sowohl die Effizienz als auch die Leistung des Fahrzeugs verbessert.

  • 100BASE-T1 (100 Mbit/s) verwendet 4B3B- und PAM3-Modulation, um EMI zu minimieren und Vollduplexbetrieb zu ermöglichen.
  • 1000BASE-T1 (1 Gbit/s) verwendet PAM8-Modulation mit Echounterdrückung und -entzerrung und gewährleistet so eine zuverlässige Datenübertragung über für Kfz-geeignete Verbindungen.

Beide Standards beruhen auf einer robusten Kodierung und Dekodierung auf der PHY-Ebene, die Signalintegrität und niedrige Latenzzeiten gewährleistet, die für datengesteuerte Kfz-Systeme unerlässlich sind.

Präzise Synchronisierung: Master-Slave-Architektur

Die Automotive-Ethernet-Kommunikation folgt einem Master-Slave-Modell, um eine präzise Synchronisierung zu gewährleisten, die für den Echtzeitbetrieb im Fahrzeug unerlässlich ist. Der Master-Knoten (in der Regel der Domänencontroller oder das Gateway) erzeugt das Taktsignal, während die Slave-Knoten (Sensoren, Kameras, Steuergeräte) sich mit gPTP (Generalized Precision Time Protocol) abstimmen.

Diese Taktsynchronisation minimiert Latenz und Jitter und gewährleistet eine genaue, deterministische Kommunikation - ein entscheidender Faktor in Systemen wie ADAS, autonome Steuerung und Echtzeitdiagnose (Abbildung 2).

Abbildung 2: Automotive Ethernet ist eine Schlüsselkomponente in vielen Systemen. (Bildquelle: iWave Global)

Warum Automotive Ethernet in Telematikgeräten wichtig ist

Telematik-Gateways dienen als Kommunikationszentrale für vernetzte Fahrzeuge, indem sie Daten von Steuergeräten sammeln, die Cloud-Vernetzung verwalten und Echtzeit-Updates ermöglichen. Da das Datenvolumen und die Anforderungen an die Bandbreite steigen, reichen herkömmliche Fahrzeugprotokolle wie CAN, LIN oder FlexRay nicht mehr aus.

Automotive Ethernet bietet die hohe Bandbreite, niedrige Latenz und Skalierbarkeit, die moderne Telematikanwendungen erfordern. Es ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch für V2X-Kommunikation, GPS-Tracking, OTA-Updates und Cloud-Analysen und gewährleistet gleichzeitig robuste Sicherheit durch Verschlüsselung, sicheres Booten und Time-Sensitive Networking (TSN).

Kurz gesagt: Automotive Ethernet bildet die Grundlage für eine intelligente, vernetzte und sichere Mobilität und ist damit unverzichtbar für die Entwicklung der nächsten Generation von Telematiksystemen.

Telematik-Lösungen von iWave mit Automotive-Ethernet-Unterstützung

iWave Global hat ein umfassendes Portfolio an Telematiklösungen für die Automobilindustrie entwickelt, die mit moderner drahtgebundener und drahtloser Vernetzung ausgestattet sind.

Telematik-Gateway - iW-RainboW-G41G

  • Prozessor: i.MX-MPU 8XLite von NXP
  • Anschlussmöglichkeiten: 5 CAN-FD-Ports, 2 Automotive-Ethernet-Ports
  • Drahtlose Vernetzung: LTE-Cat-4- und 5G-Mobilfunk, Wi-Fi 6, Bluetooth
  • Positionsbestimmung: Hochpräzises GNSS-Modul
  • I/O-Unterstützung: RS232, RS485, analoge und digitale I/Os
  • Sicherheit: Integriertes Hardware-Sicherheitselement
  • Gehäuse: IP67-zertifiziert mit Support für externe Antenne

Das Telematik-Gateway von iWave (Abbildung 3) wurde für robuste Automobilumgebungen entwickelt und kombiniert Ethernet-, 5G- und Edge-Computing-Funktionen, die eine Echtzeit-Aggregation von Fahrzeugdaten, Analysen und Remote-Updates mit kompromissloser Zuverlässigkeit ermöglichen.

Abbildung 3: Das Telematik-Gateway von iWave Global - iW-RainboW-G41G. (Bildquelle: iWave Global)

Durch den Einsatz von Automotive Ethernet bieten die Telematik-Plattformen von iWave eine höhere Bandbreite, Standardisierung und IP-basierte Vernetzung und unterstützen Funktionen wie:

  • 360°-Kamerasysteme
  • Vorausschauende Wartung und Diagnose
  • V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything)
  • Sichere funkübertragene Updates (OTA)

Fazit

Die Konvergenz von Performance, Effizienz und Skalierbarkeit macht iWave zu einem Schlüssel für die Entwicklung zukunftsorientierter vernetzter Fahrzeuge.

iWave Global ist ein zuverlässiger Anbieter von Embedded-Systemen und ODM-Entwicklungsdiensten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Automotive, Industrie und IoT. Das Unternehmen hat sich auf Telematik-Steuergeräte (TCUs), Gateways und Vernetzungsplattformen spezialisiert, die OEMs und Tier-1-Zulieferer in die Lage versetzen, robuste, sichere und leistungsstarke Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln.

Mit seiner langfristigen Produktverfügbarkeit, seinen Entwicklungsdiensten und globalen Partnerschaften treibt iWave die Innovation im Ökosystem der vernetzten Mobilität weiter voran.

Für weitere Informationen oder um individuelle Telematiklösungen zu erkunden, besuchen Sie www.iwave-global.com oder kontaktieren Sie mktg@iwave-global.com.

Über den Autor

Image of Tawfeeq Ahmad

A strong interest in product marketing coupled with a passion for IoT and Wireless Solutions, Tawfeeq specializes in building connected mobility solutions and Industrial IoT Solutions. With data being the new money, there is a dependency for rugged gateways and innovative hardware. Tawfeeq likes to help companies in their transformation journeys.

More posts by Tawfeeq Ahmad
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum