„Antenna Builder“ - Passen Sie die Antenne an Ihr Projekt an
Antennen sind eine der wichtigsten Komponenten in jedem drahtlosen Produkt. In der Regel werden sie jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung des Produkts ausgewählt. In der Konzeptions- und frühen Entwicklungsphase eines Entwurfs müssen die Antennen lediglich die erforderlichen drahtlosen Frequenz- und Leistungsanforderungen erfüllen. Größe und Art der Antenne sind bei den ersten Tests im Allgemeinen nicht so wichtig, da die endgültige Auswahl der Antenne in der Regel erst dann feststeht, wenn der Formfaktor und die physische Größe des Endprodukts festgelegt sind.
Ein weiteres Merkmal drahtloser Produkte ist, dass die Antenne, sobald die Auswahl abgeschlossen ist und das Produkt in Produktion geht, selten geändert wird. Das liegt vor allem an den kostspieligen Tests, der drahtlosen Zertifizierung, den Zulassungen und der Qualifizierung des Endprodukts. Sofern die Antenne nicht veraltet oder nicht mehr verfügbar ist, ändert sie sich im Lebenszyklus eines Produkts normalerweise nicht. Das Risiko, die Zeit und die Kosten, die mit der Qualifizierung einer neuen Antenne verbunden sind, sind den Aufwand in der Regel nicht wert.
Kann keine Antenne für das Projekt finden
Nicht alles läuft nach Plan. Die Anforderungen eines Projekts an die Antenne können sich ändern, oder die ursprünglich ausgewählte Antenne ist nicht mehr verfügbar. In beiden Fällen muss der Antennenteil des Projekts überarbeitet werden. In der Annahme, dass eine alternative Antenne gefunden werden kann, wird die neue Antenne getestet und qualifiziert, und das Projekt verzögert sich, schreitet aber voran.
Aber was passiert, wenn keine Standardantenne von der Stange gefunden werden kann? Man könnte viel Zeit und Mühe darauf verwenden, das Produkt so umzugestalten, dass es eine verfügbare Antenne verwendet. Ein möglicherweise schnellerer Ansatz wäre, eine Standardantenne zu finden, die die Anforderungen an die drahtlose Leistung erfüllt, und sie vom Hersteller an die Produktanforderungen anpassen zu lassen. Der Vorteil einer maßgefertigten Antenne ist, dass Sie genau das haben, was Sie brauchen. Der Nachteil ist die Zeitverzögerung und die Kosten, die für den Empfang und die Auswertung der maßgefertigten Antenne erforderlich sind. Selbst ein scheinbar unbedeutender Antrag auf Änderung des Steckertyps oder der Kabellänge kann viel Zeit und Kosten verursachen.

Wie wäre es, wenn Sie eine kundenspezifische Antenne innerhalb von Tagen, nicht Wochen, ohne NRE-Kosten, Werkzeugkosten oder Mindestbestellmengen an Sie liefern lassen könnten? Sie brauchen nicht zu warten, der Antenna Builder ist ab sofort bei DigiKey verfügbar.
Der „Antenna Builder“
„Antenna Builder“ ist ein Konfigurationstool, mit dem Taoglas-Antennen mit verschiedenen Anschlüssen und Kabellängen angepasst werden können. Es erstellt dann eine Teilenummer und einen Preis und ermöglicht es den Kunden, das Teil sofort in ihren DigiKey-Warenkorb zu legen und zu bestellen. Maßgefertigte Antennen werden direkt von Taoglas an den Kunden versandt.
- Sie brauchen sich nicht auf eine Mindestbestellmenge festzulegen - bestellen Sie eine Antenne und testen Sie sie in Ihrer Anwendung
- Es fallen keine NRE- oder Werkzeugkosten an
- Sobald Sie Ihre Antennenspezifikationen festgelegt haben, können Sie einen Massenpreis anfordern
Wie in Abbildung 1 dargestellt, können die Antennen nach Montageart, Frequenz/Technologie, externem/internen Typ, Anzahl der Antennen im Inneren und Farbe ausgewählt werden. Alternativ können Sie auch einfach die Taoglas-Antenne auswählen, die Sie interessiert.
Abbildung 1: Auswahlseite des „Antenna Builder“. (Bildquelle: DigiKey)
Sobald eine Antenne ausgewählt wurde, kann sie hinsichtlich Kabellänge und Steckertyp angepasst werden, wie im Beispiel der GPS-Antenne in Abbildung 2 dargestellt. Der Preis wird angezeigt, nachdem Kabellänge und Steckertyp in das Formular eingegeben wurden. Die Antenne kann dann zum Warenkorb von DigiKey hinzugefügt und bestellt werden. Nach der Bestellung wird die kundenspezifische Antenne von Taoglas gefertigt und direkt an den Kunden versandt.
Abbildung 2: Konfigurationsseite des „Antenna Builder“. (Bildquelle: DigiKey)
Fazit
Der „Antenna Builder“ kann von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, eine Antenne zu finden, die Ihren Projektanforderungen entspricht, und diese dann schnell für Tests und Evaluierung zu erwerben. Selbst wenn die Antennenkonfiguration geändert werden muss, kann eine geänderte Version problemlos bestellt und innerhalb weniger Tage geliefert werden.
Taoglas
Taoglas ist ein führender Anbieter von M2M-Antennen und bietet eine breite Palette von Antennenlösungen für die Bereiche Automotive, Tracking, Energiemessung und Fernüberwachung. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Antennen, die individuell angepasst werden können, einschließlich Mobilfunk-, WiFi-, Bluetooth-, GNSS- und Sub-GHz-Technologien.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum