Komponenten mit großer Bandlücke für Luft- und Raumfahrt- sowie Satellitenanwendungen

Halbleiter mit großem Bandabstand (Wide Band Gap, WBG) sind eine Klasse von Materialien mit Bandabständen, die größer sind als die von herkömmlichen Halbleitern wie Silizium und Galliumarsenid. Diese Materialien, wie z. B. Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN), haben in den letzten Jahren aufgrund ihres Potenzials, bedeutende Fortschritte in der Leistungs- und Optoelektronik zu ermöglichen, zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Vor allem die Luft- und Raumfahrt- sowie die Satellitenindustrie erforschen den Einsatz von WBG-Halbleitern in verschiedenen Anwendungen, um die Systemleistung zu verbessern und Größe, Gewicht und Stromverbrauch zu reduzieren. In diesem Blog erörtern wir die Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von WBG-Halbleitern in der Luft- und Raumfahrt sowie bei Satellitenanwendungen.

Satelliten können von der Verwendung von WBG-Komponenten in vielen Systemanwendungen profitieren. (Bildquelle: NanoSatisfi LLC)

Vorteile von WBG-Halbleitern in der Luft- und Raumfahrt und bei Satellitenanwendungen

Einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von WBG-Komponenten in der Luft- und Raumfahrt- sowie in der Satellitenindustrie sind im Folgenden aufgeführt:

  1. Höhere Betriebstemperaturen: Einer der Hauptvorteile von WBG-Halbleitern ist ihre Fähigkeit, bei höheren Temperaturen funktionsfähig zu bleiben als herkömmliche Halbleiter. Diese Fähigkeit ermöglicht die Entwicklung von Leistungselektronik, die in rauen Umgebungen ohne zusätzliche Kühlsysteme betrieben werden kann, wodurch sich das Gewicht und die Komplexität der Systeme erheblich reduzieren lassen.
  2. Höherer Wirkungsgrad: WBG-Halbleiter haben eine höhere Elektronenbeweglichkeit und einen geringeren Durchlasswiderstand als herkömmliche Halbleiter, was sich in einer höheren Effizienz bei der Energieumwandlung niederschlägt. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei Anwendungen wie elektrischen Antrieben, bei denen ein hoher Wirkungsgrad entscheidend für die Senkung der Betriebskosten ist.
  3. Höhere Leistungsdichte: Die hohe Durchbruchspannung von WBG-Halbleitern ermöglicht die Entwicklung kompakter und leichter Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und bei Satelliten, wo der Platz begrenzt und die Gewichtsreduzierung entscheidend ist.
  4. Verbesserte Zuverlässigkeit: WBG-Halbleiter haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Strahlung als herkömmliche Halbleiter. Diese Eigenschaft macht sie in rauen Umgebungen zuverlässiger und verringert das Risiko von Ausfällen aufgrund von Temperatur- oder Strahlungseinflüssen.

Herausforderungen von WBG-Halbleitern in der Luft- und Raumfahrt und bei Satellitenanwendungen

Wie bei allen Dingen gibt es auch hier Kompromisse, die mit den Vorteilen einhergehen. Hier sind einige dieser Kompromisse:

  1. Höhere Kosten: Die Kosten von WBG-Halbleitern sind derzeit höher als die von herkömmlichen Halbleitern. Da jedoch die Nachfrage nach WBG-Halbleitern steigt, dürften die Kosten sinken, wodurch sie für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Satellitenindustrie leichter zugänglich werden.
  2. Begrenzte Verfügbarkeit: WBG-Halbleiter befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, und ihre Verfügbarkeit ist begrenzt. Viele Unternehmen investieren jedoch in die Entwicklung von WBG-Halbleitern, was deren Verfügbarkeit in den kommenden Jahren erhöhen dürfte.
  3. Probleme mit der Verlässlichkeit: Obwohl WBG-Halbleiter in vielerlei Hinsicht zuverlässiger sind als herkömmliche Halbleiter, sind sie nicht vor Ausfällen gefeit. Einige Studien haben gezeigt, dass WBG-Halbleiter aufgrund lokaler Defekte oder Materialmängel katastrophale Ausfälle erleiden können.

Anwendungen von WBG-Halbleitern in der Luft- und Raumfahrt und bei Satelliten

Es gibt viele Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und bei Satelliten, die von der WBG-Technologie profitieren können, von denen einige hier vorgestellt werden:

  1. Leistungselektronik: Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads, ihrer Leistungsdichte und ihrer Zuverlässigkeit eignen sich WBG-Halbleiter hervorragend für Leistungselektronik-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie in Satellitensystemen. WBG-Halbleiter können zum Beispiel in Motorantrieben, Stromrichtern und Spannungsreglern eingesetzt werden.
  2. Beleuchtung: WBG-Halbleiter können in Beleuchtungssystemen für Raumfahrzeuge und Satelliten eingesetzt werden. WBG-Halbleiter können zum Beispiel zur Entwicklung hocheffizienter, kompakter und leichter LEDs verwendet werden.
  3. Sensorik und Bildgebung: WBG-Halbleiter können in Sensor- und Bildgebungssystemen für Luft- und Raumfahrt und Satellitenanwendungen eingesetzt werden. So können WBG-Halbleiter beispielsweise zur Entwicklung hochempfindlicher, hochauflösender Fotodetektoren und Kameras verwendet werden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass WBG-Halbleiter das Potenzial haben, die Luft- und Raumfahrt- sowie die Satellitenindustrie zu revolutionieren, indem sie die Entwicklung hocheffizienter, kompakter und leichter Leistungselektronik, Beleuchtungs-, Sensorik- und Bilderfassungssysteme ermöglichen.

Über den Autor

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum