Ein unüberschaubares Gewirr, oder doch nicht?
Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Netzwerkserverraum und stehen vor einem fürchterlichen Kabelgewirr. Und jetzt müssen Sie das rote, blaue oder gelbe Kabel verfolgen. Ach ja, und Sie müssen schnell sein, da Ihr Chef überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass das Unternehmen gerade offline ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schaudere bei dem Gedanken, die Weihnachtsbeleuchtung zu entwirren, eine Niederlage zuzugeben und neue Leuchten zu kaufen. Das geht aber nicht, wenn Kabel höchste Priorität haben, damit Ihr System ohne Ausfallzeiten läuft. Die durchschnittlichen Kosten eines Netzwerkausfalls belaufen sich auf 5600 USD pro Minute. Dies entspricht 300.000 USD pro Stunde. Oh Gott! (Quelle: https://www.itondemand.com/2018/05/29/costs-of-downtime/)
(Bildquelle: Fedora Soup)
Deshalb denke ich, dass das optisch verfolgbare LumaLink-Kabel („LumaLink Optical Trace Cable“) von Molex eine geniale Entwicklung ist! LumaLink ist ein durchgängig leuchtendes Kabel (wenn es eingeschaltet ist), sodass das Zuordnen von Kabeln ein Kinderspiel ist. Wenn der Manager eines Rechenzentrums Kabel erneuern muss und nicht sagen kann, wie lang das Kabel sein muss, kann sich die Sache hinziehen. Die Leuchtfunktion der LumaLink-Kabel ermöglicht es Managern von Rechenzentren, die Länge eines Kabels zu bestimmen und die beste Methode zur Verwaltung von Upgrades zu ermitteln. Wenn unnötiges Verfolgen, Identifizieren und Etikettieren entfällt, wirkt sich dies positiv auf Ihre Rendite aus.
Optisch verfolgbare LumaLink-Kabel – Unbeleuchtet (Bildquelle: Molex)
Optisch verfolgbare LumaLink-Kabel – Beleuchtet (Bildquelle: Molex)
Denken Sie daran, dass es nach der ursprünglichen Installation nicht mit dem Verkabeln getan ist. Wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst auch Ihr Netzwerk und es ist unvermeidlich, dass sich Dinge ändern. Veränderungen sind gut, aber sorgen Sie dafür, dass die Verkabelung Ihres Netzwerks genauso gut ist!
Produktinformationen:
Produktempfehlung: LumaLink Tracer-Kabel
Video: Kabelkonfektionen von optisch verfolgbaren LumaLink-Kabeln
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum