Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Anwendung einer Steckdosenleiste

Von Art Pini

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

Von Heimarbeitsplätzen und Unternehmensnetzwerken bis hin zu Labors und intelligenten Fabriken nimmt die Zahl der netzbetriebenen Geräte weiter zu, so dass leicht zugängliche und sichere Steckdosen eine wichtige Voraussetzung sind. In vielen Fällen konkurrieren sperrige Verbrauchergeräte wie Ladegeräte für Handys und Laptops mit Hochleistungssägen, Netzwerk-Switches und -Zugangspunkten, medizinischen und elektronischen Messsystemen sowie industriellen Prozessgeräten um Platz und Strom.

Gleichzeitig müssen alle Geräte vor Sicherheitsproblemen aufgrund von Überstrom und Kurzschluss geschützt sein und gleichzeitig den Benutzer selbst in den rauesten und physisch anspruchsvollsten Umgebungen schützen.

Um eine zuverlässige und sichere Stromversorgung für ein möglichst breites Spektrum an Geräten, Anwendungen und Umgebungen zu gewährleisten, können Entwickler auf Verteilerleisten zurückgreifen, bei deren Entwicklung Sicherheit, Robustheit und Flexibilität bei der Stromverteilung im Vordergrund standen.

In diesem Artikel werden die Anforderungen an die Energieverteilung und die Sicherheit in den sich ständig verändernden Umgebungen zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Fabrik sowie die damit verbundenen Sicherheitsstandards kurz erläutert. Anschließend werden geeignete Stromverteilerleisten von Tripp Lite vorgestellt, die diese Anforderungen erfüllen, einschließlich Boden-, Rack- oder Tischmontage mit langen Stromkabeln und Sicherheitsmerkmalen wie integrierten Schutzschaltern und beleuchteten, abgedeckten Netzschaltern, die den Strom sicher und zuverlässig dorthin bringen, wo er am meisten benötigt wird.

Der wachsende Bedarf an Steckdosenleisten

Ein typisches Heimcomputer-Setup besteht aus einem Computer, einem Monitor, einem Modem/Router und einem Drucker, also insgesamt vier Stromkabeln. Die nächstgelegene Wandsteckdose verfügt wahrscheinlich über zwei Ausgänge, so dass eine Mehrfachsteckdosenleiste erforderlich ist.

Die Auswahl einer Steckdosenleiste beginnt mit der Bestimmung der Anzahl der benötigten Steckdosen. Dies kann dadurch erschwert werden, dass wandmontierte modulare Stromversorgungen mit Stromanschlüssen, die größer sind als die Standard-Steckdosenabstände, angeschlossen werden müssen. Die zweite Überlegung betrifft die Länge des Netzkabels der Steckdosenleiste. Das Netzkabel muss lang genug sein, um die Steckdose zu erreichen und sicher verlegt zu werden. Aus Sicherheitsgründen sollte die Steckdosenleiste über einen Schutzschalter verfügen, es sei denn, sie wird über einen separaten Schutzschalter vor der Wandsteckdose angeschlossen.

Die Gehäuse von Steckdosenleisten sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Aluminium ist das am häufigsten verwendete Material. Es ist robust und langlebig und rostet nicht in feuchten Umgebungen. Stahl ist ebenfalls erhältlich, wird aber nicht häufig verwendet. Kunststoffgehäuse sind preiswerter, aber nicht so haltbar wie Metallgehäuse.

Optionen für Steckdosenleisten

In Anbetracht der zuvor besprochenen grundlegenden Computerkonfiguration mit einem Bedarf an vier Steckdosen ist die PS120406 von Tripp Lite mit einem 15-Ampere-Unterbrecher und einem 6-Fuß-Netzkabel (ca. 1,8 Meter) eine geeignete Wahl (Abbildung 1).

Bild der Steckdosenleiste PS120406 von Tripp Lite mit vier AusgängenAbbildung 1: Die Steckdosenleiste PS120406 von Tripp Lite mit vier Ausgängen verfügt über ein 6 Fuß (ca. 1,8 m) langes Netzkabel, einen abgedeckten Schalter und einen 15A-Schutzschalter. (Bildquelle: Tripp Lite)

Die PS120406 verfügt über vier dreipolige NEMA-5-15R-Steckdosen, die mit allen gängigen 120-Volt-Steckern kompatibel sind. Das 12 Zoll (ca. 30,5 cm) lange, robuste Vollaluminiumgehäuse verfügt über Steckdosen, die im Abstand von 1,77 Zoll (ca. 4,5 cm) von Mitte zu Mitte angeordnet sind und somit genügend Platz für die meisten Netzteile und Transformatoren bieten. Diese Steckdosenleiste von Tripp Lite kann horizontal oder vertikal montiert werden und eignet sich für Heimbüros und Arbeitstische. Sie verfügt über einen beleuchteten Ein/Aus-Schalter mit einer durchsichtigen Abdeckung, die den Betriebsstatus der Steckdosenleiste anzeigt und ein versehentliches Ausschalten verhindert. Die Steckdosenleiste ist durch einen eingebauten 15A-Schutzschalter vor Überstrom geschützt, so dass die Leiste für Lasten von insgesamt bis zu 1800 Watt verwendet werden kann.

Die PS120406 kann mit den im Lieferumfang der Steckdosenleiste enthaltenen Clips befestigt werden (siehe Abbildung 2).

Diagramm der im Lieferumfang der Steckdosenleiste PS120406 von Tripp Lite enthaltenen Clips zur einfachen MontageAbbildung 2: Die mit der Steckdosenleiste PS120406 gelieferten Clips (links) halten die Steckdosenleiste sicher, können aber zur Reinigung oder Wartung leicht entfernt werden (rechts). (Bildquelle: Tripp Lite)

Die Clips werden in einer Linie in die Montagefläche geschraubt. Die Steckdoseneinheit wird so gekippt, dass sie in die unteren Lippen der Befestigungsclips eingehängt werden kann, dann bis an die oberen Lippen der Befestigungsclips gedreht und dann eingedrückt, bis die Steckdoseneinheit einrastet. Um die Steckdosenleiste aus den Clips zu entfernen, muss der Benutzer die Oberseite der Leiste in der Nähe der Vorderseite nach unten drücken, bis die Clips die Oberkante freigeben, und dann die Steckdosenleiste von der Unterkante der Clips abheben.

Wenn ein längeres Netzkabel erforderlich ist, sollte die PS120420 von Tripp Lite gewählt werden. Es handelt sich um eine Steckdosenleiste mit vier Ausgängen und einem 15 Fuß (ca. 4,5 m) langen Netzkabel. Außerdem verfügt sie über einen 20A-Schutzschalter, zwei NEMA-5-15R- und zwei NEMA-5-20R-Steckdosen und ein 12-Zoll-Aluminiumgehäuse (ca. 30,5 cm).

Wenn Sie mehr Steckdosen und ein längeres Netzkabel benötigen, bietet Tripp Lite eine große Auswahl an Steckdosenleistenkonfigurationen. Die PS2408 bietet beispielsweise acht NEMA-5-15P-Steckdosen in einem 24-Zoll-Aluminiumgehäuse (ca. 61 cm) mit einem 15 Fuß (ca. 4,5 m) langen Netzkabel (Abbildung 3).

Bild der Steckdosenleiste PS2408 von Tripp LiteAbbildung 3: Die Steckdosenleiste PS2408 von Tripp Lite bietet acht Steckdosen in einem 24-Zoll-Aluminiumgehäuse (ca. 61 cm) mit einem 15 Fuß (ca. 4,5 m) langen Netzkabel. (Bildquelle: Tripp Lite)

Durch die größere Anzahl von Steckdosen eignet sich diese Steckdosenleiste auch für die industrielle Arbeitstisch- oder Rackmontage. Die Steckdosen sind im Abstand von 2,48 Zoll (ca. 6,3 cm) angeordnet und bieten so noch mehr Platz für große Wandtransformatoren oder Netzteile. Wie die Steckdosenleiste PS120406 verfügt sie über einen beleuchteten Netzschalter mit Abdeckung und einen 15A-Schutzschalter. Befestigungsklammern werden ebenfalls mitgeliefert.

Der Einbau einer Steckdosenleiste mit acht Ausgängen in einen Schrank oder ein anderes Gehäuse könnte problematisch sein, aber Tripp Lite bietet mit der faltbaren Steckdosenleiste PSF2408 (Abbildung 4) eine einfache Lösung.

Die PSF2408 von Tripp Lite bietet acht Steckdosen in einer faltbaren 24 Zoll (ca. 61 cm) langen Steckdosenleiste mit einem 15 Fuß (ca. 4,5 m) langen NetzkabelAbbildung 4: Die PSF2408 bietet acht Ausgänge in einer faltbaren 24 Zoll (ca. 61 cm) langen Steckdosenleiste mit einem 15 Fuß (ca. 4,5 m) langen Netzkabel. (Bildquelle: Tripp Lite)

Die PSF2408 bietet eine Drehachse, um die Leiste zu falten. Dies ist ideal in engen Räumen oder um die Dosen um Ecken herum mit anderen Nutzern zu teilen. Das robuste Aluminiumgehäuse hat einen Dosenabstand von 1,18 Zoll (ca. 3 cm) im ersten Segment (für herkömmliche Steckdosen) und 2,25 Zoll (ca. 5,7 cm) im zweiten Segment (z. B. für übergroße Transformatoren). Die Leiste bietet ein 15 Fuß (ca. 4,5 m) langes Netzkabel und ist mit einem Schutzschalter von 12 A für 1200 Watt ausgelegt. Wie bei den zuvor besprochenen Steckdosenleisten verfügt auch diese über einen beleuchteten Netzschalter mit einer transparenten Abdeckung.

Ein letztes Beispiel ist die PS6020 von Tripp Lite (Abbildung 5). Es handelt sich um eine Steckdosenleiste mit 20 Ausgängen, die sich perfekt für die horizontale oder vertikale Stromverteilung in Büros, an Arbeitstischen, in Industrieanlagen und für die Rackmontage in Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen eignet.

Bild der Steckdosenleiste PS6020 von Tripp Lite mit 20 Steckdosen für die horizontale oder vertikale PlatzierungAbbildung 5: Die PS6020 bietet 20 Ausgänge zur horizontalen oder vertikalen Platzierung an Werkbänken und anderen industriellen Anwendungen. (Bildquelle: Tripp Lite)

Das Aluminiumgehäuse PS6020 bietet Platz für 20 NEMA-5-15-Steckdosen auf einer Länge von 60 Zoll (ca. 1,5 m). Die Steckdosen sind in einem Abstand von 2,795 Zoll (ca. 7,1 cm) angeordnet, so dass keine Störungen durch benachbarte Transformatoren oder Netzteile auftreten sollten. Die Leiste bietet ein 15 Fuß (ca. 4,5 m) langes Netzkabel, was in einer industriellen Umgebung nützlich ist, wo Steckdosen weiter entfernt sein können. Außerdem verfügt sie über einen verdeckten Netzschalter und einen 15A-Schutzschalter. Sie wird mit Clip-Halterungen geliefert und kann sowohl horizontal an Werkbänken als auch vertikal in Regalen montiert werden.

Alle besprochenen Steckdosenleisten entsprechen den nordamerikanischen Sicherheitsstandards, einschließlich CSA-, cUL- und UL-Normen.

Fazit

Die zunehmende Nutzung verschiedener elektronischer Geräte hat zu einem Bedarf an mehreren Steckdosen an bestimmten Orten geführt, die nicht ohne weiteres durch Wandsteckdosen versorgt werden können. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet Tripp Lite eine Vielzahl von Steckdosenleisten mit verschiedenen Formfaktoren, in Längen von 12 Zoll (ca. 30,5 cm) bis 72 Zoll (ca. 1,83 m) und mit verschiedenen Kabellängen bis zu 15 Fuß (ca. 4,5 m) an. Sie verfügen über vier bis 24 Steckdosen, eingebaute Schutzschalter und maximale Stromkapazitäten von bis zu 20 A. Wie auch immer die Anforderungen an die Stromverteilung aussehen, es gibt mit Sicherheit eine passende Konfiguration.

DigiKey logo

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.

Über den Autor

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini ist ein aktiver Autor bei DigiKey. Seine Abschlüsse umfassen einen Bachelor of Electrical Engineering vom City College of New York und einen Master of Electrical Engineering von der City University of New York. Er verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Elektronikbranche und war in leitenden Positionen in den Bereichen Technik und Marketing bei Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek und Nicolet Scientific tätig. Er hat Interesse an der Messtechnik und umfangreiche Erfahrung mit Oszilloskopen, Spektrumanalysatoren, Generatoren für beliebige Wellenformen, Digitalisierern und Leistungsmessern.

Über den Verlag

Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey