Installieren Sie eine leicht einsehbare Industrieturm-Beleuchtung, um die Bediener in der Nähe auf Änderungen des Maschinenstatus aufmerksam zu machen
Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey
2020-07-09
Eine industrielle Fabrikhalle kann eine geschäftige, lärmende und stark frequentierte Umgebung sein. Der Klang manueller und automatisierter Maschinen und Fahrzeuge kann verwirrend sein. Deshalb ist es unerlässlich, eine Industrieanlage so einzurichten, dass kritische Maschinenstatusinformationen in der gesamten Anlage deutlich sichtbar sind. Viele der Maschinen in einer industriellen Automatisierungsanlage müssen Bedienungspersonal in der Nähe über den aktuellen Status der Maschine informieren. Wird das Bedienpersonal in der Nähe nicht über den Maschinenstatus informiert, kann dies zu Sicherheitsproblemen, verminderter Effizienz oder sogar zu Schäden an der Anlage führen, wenn das Bedienpersonal nicht sofort auf die erforderliche Wartung hingewiesen wird.
Zwar gibt es viele elektronische und drahtlose Methoden zur Alarmierung der Betreiber, doch manchmal genügt eine einfache sichtbare Warnung. Eine Tafelanzeigeleuchte ist einfach zu implementieren, hat aber den Nachteil, dass sie nur Bediener alarmiert, die sich direkt neben der Maschine befinden. Was wir brauchen, ist ein sichtbarer Indikator, der eindeutig und aus vielen Metern Entfernung auf dem gesamten Fabrikgelände gut sichtbar ist.
In diesem Artikel wird erklärt, wie man gestapelte Turmbeleuchtungen in industriellen Automatisierungseinrichtungen als eine gut sichtbare Methode zur Benachrichtigung von in der Nähe befindlichen menschlichen Bedienern über den Status der Ausrüstung implementiert. Der Artikel untersucht die Vorteile einer gestapelten Turmbeleuchtung in einer lauten, stark frequentierten Industrieautomatisierungsanlage und wie sie an jede Industriemaschine angepasst werden kann. Anschließend werden mehrere Beispiele für gestapelte Mastbeleuchtungen von Mallory Sonalert Products, Banner Engineering und IndustrialeMart betrachtet und es wird gezeigt, wie sie leicht an bestehende Industrieanlagen angepasst werden können.
Meldung des Ausrüstungsstatus in stark frequentierten Industrieanlagen
Automatisierte Maschinen in einer industriellen Umgebung erfordern eine periodische Überwachung und müssen eine Statusanzeige liefern. Es sollte leicht zu bestimmen sein, ob eine Maschine voll funktionsfähig ist und innerhalb der normalen Parameter arbeitet. Es ist auch wichtig zu bestimmen, ob eine Maschine gewartet werden muss und ob diese Wartung präventiv oder sofort erfolgt. Die vorbeugende Wartung wird oft durch spezialisierte Sensoren bestimmt und kann vorbeugende Ausfälle von Geräten, das Nachfüllen von Kühlmittel mit niedrigem Kühlmittelstand oder einen Lageraustausch umfassen. Die vorbeugende Wartung ist zwar nicht kritisch, erhöht aber die Maschinenverfügbarkeit, was durch die Verbesserung der Effizienz Kosten spart.
Zu den grundlegenden Maschinenstatusindikatoren gehört die Anzeige des normalen Betriebs, ob das Gerät gewartet werden muss oder ob das Gerät aufgrund einer Fehlfunktion oder Wartung angehalten wurde. Sowohl automatisierte als auch nicht-automatisierte Industrieanlagen verfügen über Anzeigetafeln, die die Bediener über den Status einer Maschine informieren. Dadurch kann ein Bediener benachrichtigt werden, dass eine bestimmte Aktion durchgeführt werden muss, wie z.B. eine Umstellung oder ein Wartungsereignis. Diese Panel-Indikatoren sind jedoch in der Regel auf die Sichtbarkeit durch Bediener beschränkt, die sich sehr nahe am Panel befinden. Benötigt wird eine Methode, mit der die umliegenden Bediener schnell und einfach aus der Ferne über den Zustand der Maschine informiert werden können, ohne dass die Bediener zur Maschine gehen oder einen Computer oder ein mobiles Gerät suchen müssen.
Die gestapelte Turmbeleuchtung mit hochintensiven Lichtern bietet eine gut sichtbare Methode, um alle in der Nähe befindlichen Personen über den Maschinenstatus auf dem Laufenden zu halten. Die Turmbeleuchtung bietet eine universelle 360-Grad-Sichtbarkeit und kann aus Hunderten von Metern Entfernung über eine Fabrikhalle hinweg gesehen werden. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht nur das Bedienpersonal in der Umgebung über den Wartungsstatus einer Maschine informiert, sondern kann auch ein gut sichtbares Mittel sein, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wartung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, wenn eine Warnleuchte über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war.
Schornsteinfeuer werden auch als Signalturmleuchten, Schornsteinfeuer, Industriesignalleuchten und Auflichtleuchten bezeichnet. Sie sind so konstruiert, dass sie leicht auf Industrieanlagen montiert werden können und sich auf jede Höhe ausdehnen lassen, die für jeden in der Umgebung gut sichtbar ist. Die gestapelte Turmbeleuchtung unterstützt viele verschiedene Farben und kann auch akustische Statuswarnungen liefern, wodurch ein leicht zu erkennendes Warnsystem entsteht, das alle Personen in einer lauten, geschäftigen Industrieumgebung über den aktuellen Status der Maschine informiert. Dies kann auch dann wichtig sein, wenn die Maschine ferngesteuert oder fernkonfiguriert wird, wenn vor Ort kein menschliches Bedienungspersonal zur Verfügung steht, das andere über die ausgeführte Maschinenbedienung informiert.
Ein Beispiel für eine gestapelte Turmleuchte, die für industrielle Umgebungen ausgelegt ist, ist die JT028-RYG-CSL grüne, gelbe, rote LED-Turmleuchte von Mallory Sonalert Products (Abbildung 1). Hierbei handelt es sich um eine gestapelte Mastmontageleuchte, bei der hochintensive LEDs hinter farbigen Linsen verwendet werden, um den Maschinenstatus darzustellen. Er kann auch einen durchdringenden 2 Kilohertz (kHz) stationären oder pulsierenden Ton (klicken Sie hier, um JT028-RYG-CSL-Ton zu hören) erzeugen, der einen Schallpegel von 80 bis 85 Dezibel (dB) aus einem Meter Entfernung projiziert.
Abbildung 1: Die Mallory Sonalert-Produkte JT028-RYG-CSL-Stapelturmleuchte verwendet Hochleistungs-LEDs, um grüne, gelbe und rote Alarme zu erzeugen. Es kann auch einen 2 kHz-Ton erzeugen, der entweder stetig oder gepulst ist. (Bildquelle: Mallory Sonalert Products)
Die gesamte Einheit wiegt nur 1,5 Pfund (lb). Seine Stromversorgung ist eine flexible 20 bis 28 Volt, entweder AC oder DC. Jede Leuchte verfügt über einen individuellen Stromanschluss und kann durch Anschluss an eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder den Steuercomputer der Maschine gesteuert werden.
Bedeutung der farbigen Anzeigeleuchten
Die JT028-RYG-CSL hat eine Höhe von 20 Zoll und verwendet die standardmäßige konstante oder blinkende grüne, gelbe und rote Beleuchtung zur Statusanzeige. Diese sind in der Regel vollständig automatisiert und erfordern kein Eingreifen des Bedieners. Obwohl es keinen offiziellen Standard gibt, gilt in der Branche für diese drei Leuchten die folgende anerkannte Praxis
- Grün: Dies wird automatisch angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Betrieb normal verläuft. Grün blinkend kann auch automatisch angezeigt werden, wenn die Maschine hochfährt und bald betriebsbereit sein wird.
- Gelb: Solange die Maschine eingeschaltet und betriebsbereit ist, zeigt dies eine automatische Warnung an, dass die Maschine gewartet oder gewartet werden muss. Es könnte eine Warnung vor hohen Temperaturen oder eine Aufforderung zur Wartung sein. Ein blinkendes Gelb könnte eine automatisierte dringende Serviceanfrage sein oder dass das Gerät gerade einen Selbsttest durchführt.
- Rot: Die Maschine ist entweder gestoppt oder befindet sich in einem Notzustand, der zu einer bevorstehenden Abschaltung führen könnte. Ein rotes Blinken bedeutet in der Regel, dass die Maschine nicht mehr in Betrieb ist und sofort von einem Bediener gewartet werden muss. Sowohl dauerhaftes als auch rot blinkendes Rot kann automatisch erzeugt werden, wenn sich die Maschine von selbst abschaltet oder wenn ein Bediener sie manuell stoppt.
Es ist Sache des Systemingenieurs, die Ausrüstung zu konfigurieren, um die Bedeutung für jede Leuchte zu bestimmen. Zum Beispiel könnte gelb oder rot blinkend für jede Maschine eine andere Bedeutung haben; es ist jedoch wichtig, nicht zu weit von der akzeptierten Praxis abzuweichen, um neue Bediener nicht zu verwirren.
Eine kompaktere Einheit von Banner Engineering ist die TL30BBGYRXAXC1 blaue, grüne, gelbe und rote Turmleuchte (Abbildung 2). Dieses Gerät ist 7,9 Zoll groß und arbeitet über einen weiten Bereich von 12 bis 30 Volt Gleichstrom. Das TL30BBGYRXAXC1 zeigt jedes inaktive Licht auf dem Turm als grau an. Dies ist für kritische Geräte nützlich, da es jede Möglichkeit einer falschen Anzeige ausschließt und verhindert, dass Bediener den Status in einer hell erleuchteten Industrieanlage falsch interpretieren.
<Abbildung 2: Die Banner Engineering TL30BBGYRXAXC1-Sendemastleuchte verfügt standardmäßig über die roten, gelben und grünen Leuchtanzeigen sowie ein blaues Licht. Wie hier zu sehen ist, werden inaktive Lichter grau dargestellt, um Fehlanzeigen in einer hell erleuchteten Umgebung zu vermeiden. (Bildquelle: Banner Engineering)
Die TL30BBGYRXAXC1 hat auch ein blaues Licht. Dies wird häufig verwendet, um einen nicht dringenden Maschinenservice anzuzeigen, der von einem Bediener manuell angefordert wird und nicht mit einem automatisierten Ereignis zusammenhängt. Blau blinkend ist maschinenspezifisch, wird aber oft manuell ausgewählt, um einen dringenden Dienst oder die Anfrage eines Bedieners nach einem Supervisor anzuzeigen. Wenn Blau im Stack verwendet wird, wird Gelb nur für Anfragen nach Dienstleistungen, die automatisch erkannt werden, zurückgestellt.
Ein praktischer Nutzen der blauen Anzeigeleuchte kann darin bestehen, die Bediener darauf hinzuweisen, dass die Maschine ferngesteuert konfiguriert wird. Wenn ein entfernter Bediener über das interne Netzwerk auf die Maschine zugreift und den Status der Maschine ändert, kann das blaue Licht in einem bestimmten Muster blinken, um eine laufende Fernkonfiguration anzuzeigen. Dies kann gleichzeitig mit dem Einschalten des grünen Lichts verwendet werden, um anzuzeigen, ob die Maschine während des Betriebs konfiguriert wird, oder gleichzeitig mit dem Einschalten des roten Lichts, um anzuzeigen, dass die Maschine aufgrund der Fernkonfiguration gestoppt ist. Dadurch werden die Bediener auf dem Laufenden gehalten und unnötige Fehlerbehebungen vermieden.
Das TL30BBGYRXAXC1 unterstützt auch einen akustischen Warnton, der auf 2,8 kHz mit einer Schwingung von ±500 Hz zentriert ist, mit einer maximalen Intensität von 90 dB in einem Meter. In einer industriellen Automatisierungsanlage, die sowohl das trällernde Banner Engineering TL30BBGYRXAXC1 als auch den gleichmäßigen Ton der Mallory Sonalert Products JT028-RYG-CSL aufweist, können beide Maschinenalarme ohne Verwirrung erkannt werden. Dies ist wichtig in stark frequentierten Einrichtungen mit vielen Maschinen, wenn die Quelle eines akustischen Alarms schnell ermittelt werden muss.
Manuelle Steuerung aller Anzeigeleuchten
Bei einigen Geräten ist es nicht möglich, den Maschinenstatus zu automatisieren. Dies kann auf die Verwendung älterer Altgeräte oder vollständig mechanischer Geräte, die keinen Strom verbrauchen, zurückzuführen sein. Für diese Situationen kann die IndustrialeMart ATEP-RYGBC Drucktastenstapelleuchte anwendbar sein (Abbildung 3). Für jede Leuchte auf dem Turm gibt es einen einzigen Druckknopf, der durch Einstecken in eine gemeinsame 110 Volt AC (VAC) Steckdose mit Strom versorgt wird.
<Abbildung 3: Die IndustrialeMart ATEP-RYGBC Drucktasten-Stapelleuchte wird manuell bedient. Er unterstützt rote, gelbe, grüne, blaue und klare Lichter auf dem Stapel und wird durch Einstecken in eine 110 VAC Steckdose mit Strom versorgt. (Bildquelle: IndustrialeMart)
Der ATEP-RYGBC wird bei Maschinen, die keine automatischen Warnmeldungen unterstützen können, manuell bedient. Der Maschinenbediener muss jede Taste drücken, um ein entsprechendes Licht zu erzeugen. Da Gelb nicht automatisch generiert werden kann, ist es Sache des Systemingenieurs, der die Ausrüstung einrichtet, über die Bedeutung jeder Leuchte zu entscheiden und sicherzustellen, dass sich die Anzeigen für Gelb und Blau nicht überschneiden. Beispielsweise kann der Bediener nur dann gelb drücken, wenn eine Maschinenwartung erforderlich ist, und blau nur dann, wenn ein Supervisor angefordert wird oder wenn der Bediener vorübergehend entlassen werden muss.
Der ATEP-RYGBC hat auch ein klares Licht an der Basis des Turms. Clear ist maschinenspezifisch und es ist Sache der Fabrikbetreiber zu entscheiden, was das klare Licht anzeigen soll.
Um die Bedienung zu erleichtern und Verwechslungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, in der Nähe der Drucktastentafel ein Schild anzubringen, das anzeigt, welches Ereignis jede Lichttaste darstellt.
Fazit
Die Turmbeleuchtung ist eine einfache und praktische Methode, um die Bediener in der Nähe über den Status einer Maschine zu informieren. Es ist vielleicht nicht so hochtechnologisch wie Computerwarnungen oder Textnachrichten, aber für eine geschäftige, stark frequentierte Industrieautomatisierungsanlage mit hohem Verkehrsaufkommen bietet es ein gut sichtbares Warnsystem, um Bediener in der Umgebung über die Sicherheit und den Status der Maschine zu informieren. Wie beschrieben, kann die Turmbeleuchtung schnell an eine bestimmte Maschine angepasst werden und ist leicht verständlich, solange die branchenüblichen Praktiken für die einzelnen Farben befolgt werden. Der richtige Einsatz kann die Produktivität durch Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit erhöhen und die Kosten durch Effizienzsteigerung senken.
Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.