Verwendung kleiner modularer DC/DC-Wandler zur Minimierung des Rauschens auf Stromschienen

Von Bill Schweber

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

Rauschen ist ein inhärenter und in der Regel unvermeidbarer Faktor in fast allen Systemdesigns. Während ein Teil des Rauschens von externen Quellen stammt und nicht direkt unter der Kontrolle des Schaltungsentwicklers steht, wird es auch von der Schaltung selbst erzeugt. In vielen Fällen ist es entscheidend, dass der Entwickler Rauschquellen minimiert, insbesondere Rauschen auf den Stromschienen, da es empfindliche analoge und digitale Schaltungen beeinträchtigen kann.

Das Ergebnis kann im günstigsten Fall eine unregelmäßige Schaltungsleistung, eine reduzierte Auflösung und Genauigkeit und eine höhere Bitfehlerrate (BER) sein. Schlimmstenfalls kann es zu einer totalen Fehlfunktion des Systems oder zu häufigen oder intermittierenden Leistungsproblemen führen, die beide schwer zu beheben sind.

Bei DC/DC-Schaltreglern und ihren Ausgangsschienen gibt es zwei wesentliche Rauschprobleme: Restwelligkeit und abgestrahltes Rauschen. Das in einem Schaltkreis erzeugte Rauschen unterliegt den Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und muss in den verschiedenen Frequenzbändern unter den spezifizierten Werten liegen.

Die Herausforderung für Entwickler besteht darin, internes Rauschen und dessen Ursprung zu verstehen und es entweder durch entsprechendes Schaltungsdesign zu entfernen oder anderweitig zu entschärfen. In diesem Artikel werden anhand von DC/DC-Reglern von Monolithic Power Systems, Inc. die Möglichkeiten zur Minimierung von Reglerrauschen diskutiert.

Beginnen Sie mit der Quelle und der Art des Rauschens

Das am einfachsten zu beobachtende Rauschen, das sich direkt auf die Schaltungsleistung auswirkt, ist die Restwelligkeit bei der Schaltfrequenz. Diese Restwelligkeit liegt typischerweise in der Größenordnung von 10 bis 20 Millivolt (mV) (Abbildung 1). Obwohl sie nicht zufälliger Natur ist, handelt es sich dennoch um eine Manifestation von Rauschen mit Auswirkungen auf die Systemleistung. Der Millivolt-Pegel einer solchen Welligkeit ist im Allgemeinen kein Problem für digitale ICs mit höherer Spannung, die mit Schienen bei 5 Volt und darüber arbeiten, aber er kann ein Problem bei digitalen Schaltungen mit niedrigerer Spannung sein, die unter 3 Volt arbeiten. Die Restwelligkeit auf den Versorgungsschienen ist ebenfalls ein großes Problem bei analogen Präzisionsschaltungen und -komponenten, weshalb die Spezifikation des Versorgungsspannungsdurchgriffs (PSRR) für solche Geräte entscheidend ist.

Graph der Restwelligkeit auf der DC-SchieneAbbildung 1: Die Restwelligkeit auf der Gleichstromschiene, eine Folge des Schaltvorgangs des Reglers, kann die grundsätzliche Leistung oder die Genauigkeit einer Schaltung beeinträchtigen. (Bildquelle: Monolithic Power Systems, Inc.)

Der Schaltvorgang eines DC/DC-Reglers kann auch Hochfrequenzrauschen (HF) abstrahlen. Selbst wenn die Millivolt-Restwelligkeit auf der DC-Schiene tolerierbar ist, gibt es auch das Problem der elektromagnetischen Emissionen, die die EMV beeinträchtigen. Dieses Rauschen hat eine bekannte Grundfrequenz zwischen einigen Kilohertz bis zu mehreren Megahertz (MHz), je nach Schaltwandler, und es hat auch viele Oberwellen.

Zu den am häufigsten zitierten EMV-bezogenen Normen gehören CISPR 22 und CISPR 32, „Information Technology Equipment-Radio Disturbance Characteristics - Limits and Methods of Measurement“ (CISPR steht für „Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques“). Zudem gibt es noch die europäische Norm EN 55022, die im Wesentlichen von der Produktnorm CISPR 22 abgeleitet ist, wobei die Tests unter sorgfältig definierten Bedingungen durchgeführt werden.

CISPR 22 wurde von den meisten Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft zur Verwendung übernommen. Obwohl FCC Abschnitt 15 in den USA und CISPR 22 relativ harmonisch gestaltet wurden, gibt es einige Unterschiede. CISPR 22/EN 55022 wurde von CISPR 32/EN 55032 „absorbiert“, einer neuen Produktfamiliennorm für Multimedia-Geräte (MME), die als harmonisierte Norm in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie gilt.

Geräte, die in erster Linie für den Einsatz im Wohnbereich vorgesehen sind, müssen die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, alle anderen Geräte entsprechen der Klasse A (Abbildung 2). Produkte, die für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurden, müssen die in Abschnitt 15.109 der Federal Communications Commission (FCC), Teil 15, Unterabschnitt B, festgelegten Grenzwerte für unbeabsichtigte Strahlung einhalten. Selbst wenn das von einem Gleichstromregler abgestrahlte elektrische Rauschen das Produkt selbst nicht beeinträchtigt, kann dieses Rauschen im Hinblick auf die Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Vorschriften dennoch unzulässig hoch sein.

Diagramm der CISPR 32/EN 55032 zur Definition der Emissionsgrenzwerte in Abhängigkeit von der FrequenzAbbildung 2: Dies ist eines der vielen Diagramme der CISPR 32/EN 55032, die Emissionsgrenzwerte in Abhängigkeit von der Frequenz für verschiedene Klassen von Verbraucherprodukten definiert. (Bildquelle: Academy of EMV, „EMV-Normen“)

Der Umgang mit EMV-Problemen ist ein kompliziertes Thema und hat keine einfache Lösung. Die Messung und die zulässigen Grenzwerte dieser Emissionen sind unter anderem abhängig von der Betriebsfrequenz des Schaltkreises, der Entfernung, dem Leistungspegel und der Anwendungsklasse. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die vielen technischen Ressourcen und vielleicht sogar Berater zu involvieren, die Anleitung und Expertise bieten können.

Dennoch gibt es für Entwickler drei grundlegende Strategien zur Minimierung des Rauschens, um Probleme mit der Schaltungsleistung zu vermeiden und gleichzeitig das entsprechende Rauschmandat zu erfüllen:

  • Verwenden Sie einen Regler mit geringem Spannungseinbruch (LDO).
  • Fügen Sie einem Schaltregler eine externe Filterung hinzu, um das von der Last auf den DC-Schienen wahrgenommene Rauschen zu reduzieren.
  • Wählen Sie ein Schaltreglermodul, das Komponenten einbettet, die sonst außerhalb des Regler-ICs liegen, wie z. B. Induktivitäten oder Kondensatoren. Das resultierende Modul ist so konzipiert und garantiert, dass es rauscharme Schienen liefert und daher nur minimale oder keine externe Filterung benötigt.

Beginnen Sie mit dem LDO

Da die LDO-Architektur weder taktet noch schaltet, zeichnet sie sich durch ein inhärent geringes EMV-Rauschen und keine Ausgangsspannungswelligkeit aus; jedes Jahr werden Hunderte von Millionen LDOs eingesetzt. Bei einem geeigneten Design kann es eine effektive Lösung sein.

Der LDO MP20075 von Monolithic Power Systems zielt beispielsweise speziell auf aktive Busabschlüsse für SDRAMs (Synchronous Dynamic Random Access Memory) mit DDR2/3/3L/4 (Double Data Rate, doppelte Datenrate) ab (Abbildung 3). Dieser LDO ist in einem 8-Pin-MSOP-Gehäuse untergebracht und kann als Senke oder Quelle für bis zu 3 Ampere (A) bei einer vom Benutzer einstellbaren Spannung zwischen 1,05 und 3,6 Volt dienen und verfügt über eine präzise VREF/2-Tracking-Spannung für eine präzise Terminierung.

Bild: Der LDO MP20075 von Monolithic Power Systems kann als Senke oder Quelle für bis zu 3 A dienen (zum Vergrößern klicken)Abbildung 3: Der LDO MP20075 kann bis zu 3 A aufnehmen (Senke) oder ausgeben (Quelle) und ist für die Terminierungsanforderungen verschiedener Klassen von DDR-SRAM optimiert. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Der integrierte Teiler des MP20075 verfolgt die Referenzspannung (REF), um genaue VTT- und VTTREF-Ausgangsspannungen zu gewährleisten, während die Kelvin-Abtastung ihm zu einer Genauigkeit von ±30 mV für VTT und ±18 mV für VTTREF verhilft. Wie bei den meisten LDOs ermöglicht die rein analoge Topologie mit geschlossenem Regelkreis ein sehr schnelles Ansprechen auf Lasttransienten am Ausgang in der Größenordnung von nur wenigen Mikrosekunden (Abbildung 4). Ein solches Einschwingverhalten ist oft kritisch in Hochgeschwindigkeitsschaltungen wie den DDR-SRAM-Abschlüssen, für die dieser LDO entwickelt wurde.

Diagramm des analogen Designs des LDO mit geschlossener Regelschleife (zum Vergrößern anklicken)Abbildung 4: Das analoge Design des LDO mit geschlossener Regelschleife trägt dazu bei, dass er sehr schnell auf transiente Anforderungen der Last reagiert; eine solche Leistung ist für Anwendungen wie die DDR-SRAM-Terminierung erforderlich. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Trotz seiner inhärent rauscharmen und benutzerfreundlichen Eigenschaften hat der LDO Einschränkungen. Erstens ist er weit weniger effizient als ein Schaltregler, was wiederum zwei offensichtliche Probleme mit sich bringt: Die Wärme, die er abgibt, trägt zur thermischen Belastung des Systems bei, und der geringere Wirkungsgrad wirkt sich auf die Laufzeit von batteriebetriebenen tragbaren Geräten aus. Aus diesen Gründen werden LDOs meist für Ausgangsströme bis etwa 1 bis 3 A (wie beim MP20075) verwendet, da der Wirkungsgrad-„Nachteil“ oberhalb dieses Wertes oft zu groß wird.

Es gibt eine weitere inhärente Einschränkung von LDOs: Sie können nur eine Abwärtsregelung (Buck) bieten und können eine ungeregelte Eingangs-Gleichstromversorgung nicht über ihren Nennwert anheben. Wenn eine Aufwärtsregelung (Boost) benötigt wird, scheidet der LDO als DC/DC-Regleroption automatisch aus.

Feinabstimmung des Layouts, hinzufügen von Filtern

Bei der Verwendung eines Schaltreglers, sei es für den Betrieb als Aufwärts- oder Abwärtsregler, ist sein Schaltvorgang eine inhärente und unvermeidliche Rauschquelle. Das Hinzufügen einer zusätzlichen Ausgangsfilterung ist einfacher, wenn der Regler mit einer festen Frequenz arbeitet. Betrachten wir den MP2145, einen synchronen 5,5V/6A-Abwärtsschaltregler in einem 12-poligen, 2 × 3 Millimeter (mm) großen QFN-Gehäuse mit integrierten 20 Milliohm (mΩ) und 12 mΩ MOSFETs (Abbildung 5).

Diagramm: Synchroner 5,5V/6A-Abwärtsschaltregler MP2145 von Monolithic Power SystemsAbbildung 5: Der MP2145, ein synchroner 5,5V/6A-Abwärtsschaltregler, enthält integrierte 20 mΩ und 12 mΩ MOSFETs in seinem 2 × 3 mm QFN-Gehäuse. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Ein synchroner Abwärtswandler wie der MP2145 besteht aus einem Eingangskondensator CIN, zwei Schaltern (S1 und S2) mit ihren Substratdioden, einer Energiespeicher-Leistungsinduktivität (L) und Ausgangskondensatoren (COUT). Die Ausgangskondensatoren (COUT) werden am Ausgang platziert, um die Ausgangsspannung im eingeschwungenen Zustand zu glätten. Diese bilden einen Filter der ersten Stufe und reduzieren die Ausgangsspannungswelligkeit, indem sie einen niederohmigen Pfad für die hochfrequenten Spannungskomponenten bereitstellen, um zur Masse zurückzukehren.Typischerweise kann ein solcher Shunt-Ausgangskondensator die Welligkeit der Ausgangsspannung effektiv auf 1 mV reduzieren.

Um die Ausgangsspannungswelligkeit weiter zu reduzieren, ist ein Ausgangsfilter der zweiten Stufe erforderlich, wobei den Ausgangskondensatoren der ersten Stufe ein Induktivität-Kondensator-Filter (LC-Filter) nachgeschaltet wird (Abbildung 6). Die Filterdrossel (Lf) ist im vorgesehenen Hochfrequenzbereich resistiv und führt die Rauschenergie in Form von Wärme ab. Die Induktivität bildet zusammen mit zusätzlichen Shunt-Kondensatoren ein Tiefpass-LC-Filternetzwerk.

Diagramm des Schaltreglers MP2145 von Monolithic Power SystemsAbbildung 6: Das Hinzufügen eines LC-Filters der zweiten Stufe zum Ausgang eines Schaltreglers wie dem MP2145 kann die Ausgangswelligkeit reduzieren. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

In den Datenblättern und Anwendungshinweisen der Hersteller finden Sie Gleichungen und Richtlinien für die Dimensionierung der induktiven, kapazitiven und Dämpfungswiderstandskomponenten dieses Filters. Sie identifizieren auch kritische Sekundärparameter wie den maximalen Gleichstromwiderstand der Induktivität (DCR) und Sättigungsstrom sowie den maximalen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) des Kondensators. Typische Induktivitätswerte liegen zwischen 0,22 Mikrohenry (µH) und 1 µH.

Die Anordnung dieser Komponenten ist ebenfalls entscheidend für das Erreichen der höchstmöglichen Leistung. Ein schlecht durchdachtes Layout kann zu einer schlechten Netz- oder Lastregelung, erhöhter Restwelligkeit und anderen Stabilitätsproblemen führen. Der Eingangskondensator (Cin) für den MP2145 sollte so nah wie möglich an den IC-Pins platziert werden (Abbildung 7).

Diagramm des Eingangskondensators des MP2145 von Monolithic Power Systems (zum Vergrößern anklicken)Abbildung 7: Der Eingangskondensator des MP2145 (hier Cin, unten rechts; und C1 im Schaltplan von Abbildung 5) sollte so nah wie möglich an Pin 8 (dem Power-Eingangspin) und an den Pins 10/11/12 (den Power-GND-Pins) liegen. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Module bieten Leistungssicherheit

Module führen die Implementierung von DC/DC-Reglern auf die nächste Stufe der Systemintegration. Mit ihrer Hilfe minimieren oder eliminieren sie Bedenken bezüglich der Auswahl und Platzierung externer Komponenten und bieten garantierte Spezifikationen. Die Module enthalten zusätzliche Komponenten, vor allem die traditionelle, etwas problematische externe Induktivität. Damit reduzieren sie die Herausforderungen, die mit der Dimensionierung, Platzierung und Ausrichtung von passiven Komponenten verbunden sind, die sich alle auf die EMV und die Welligkeit auswirken.

Das MPM3833C ist beispielsweise ein abwärtswandelndes Modul mit eingebauten Leistungs-MOSFETs und einer Induktivität, das einen Dauerausgangsstrom von bis zu 3 A aus einer Eingangsspannung zwischen 2,75 und 6 Volt liefert, zusammen mit einer hervorragenden Last- und Netzregelung (Abbildung 8). Zur Vervollständigung des Designs werden nur Rückkopplungswiderstände, Eingangskondensatoren und Ausgangskondensatoren benötigt. Die Induktivität, die in der Regel das am schwierigsten zu spezifizierende und zu platzierende externe Bauteil ist, befindet sich im Inneren des Moduls und stellt somit kein Problem in Bezug auf die richtige Platzierung dar, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) und Restwelligkeit zu minimieren.

Diagramm des DC/DC-Moduls MPM3833C von Monolithic Power SystemsAbbildung 8: Das DC/DC-Modul MPM3833C berücksichtigt die potenziell störende Induktivität in seinen Design- und Leistungsspezifikationen. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Dieses Modul ist in einem ultrakleinen QFN-18-Gehäuse (2,5 mm × 3,5 mm × 1,6 mm) untergebracht und hat eine Restwelligkeitsspannung von 5 mV (typisch). Seine geringen Störemissionen (EMI) entsprechen der Norm EN55022 Klasse B, dargestellt in Abbildung 9 für die Bedingungen VIN = 5 Volt, VOUT = 1,2 Volt, IOUT = 3 A, CO = 22 Pikofarad (pF), bei 25 °C.

Graph für das DC/DC-Modul MPM3833C von Monolithic Power Systems (zum Vergrößern klicken)Abbildung 9: Das Datenblatt des DC/DC-Moduls MPM3833C zeigt, dass es die Norm EN55022 Klasse B für abgestrahlte Emissionen problemlos erfüllt. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Mit modernen Mikrogehäusen ist die Gesamtgröße eines Moduls nur geringfügig größer oder höher als der interne Chip; ein niedriges Profil ist ein zunehmend wichtiger Parameter. Betrachten wir das MPM3650, ein voll integriertes, synchrones, gleichgerichtetes 1,2-MHz-Abwärtsleistungsmodul mit einer internen Induktivität (Abbildung 10). Es liefert bis zu 6 A Dauerausgangsstrom für Ausgänge von 0,6 bis 1,8 Volt und bis zu 5 A für Ausgänge über 1,8 Volt, über einen weiten Eingangsbereich von 2,75 bis 17 Volt, mit ausgezeichneter Last- und Netzregelung. Mit seinen internen MOSFETs und der eingebetteten Induktivität misst das QFN-24-Gehäuse nur 4 mm × 6 mm × 1,6 mm.

Diagramm des Moduls MPM3650 von Monolithic Power Systems mit integrierter InduktivitätAbbildung 10: Das Modul MPM3650 mit integrierter Induktivität liefert bis zu 6 A bei bis zu 1,8 Volt und 5 A über 1,8 Volt, in einem Gehäuse mit den Abmessungen 4 mm × 6 mm × 1,6 mm. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Ein weiterer Vorteil des modularen Ansatzes ist, dass die Restwelligkeit bei ca. 20 mV ohne Last gut unter Kontrolle ist und bei einer vollen 6A-Last auf ca. 5 mV abfällt (Abbildung 11). Dies bedeutet, dass in vielen Fällen keine zusätzliche externe Filterung erforderlich ist, was das Design vereinfacht, den Platzbedarf reduziert und die Stückliste verringert.

Graphen der Restwelligkeit für das monolithische Modul MPM3650 (zum Vergrößern anklicken)Abbildung 11: Die Restwelligkeit für das Modul MPM3650 ist mit ca. 20 mV bei Nulllast und ca. 5 mV bei Volllast angegeben. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Es ist oft sinnvoll, DC/DC-Reglermodule in der Praxis auszuprobieren, um zu beurteilen, ob ihre statische und dynamische Leistung den Systemanforderungen entspricht, auch über das hinaus, was auf dem Datenblatt angegeben ist. Um diesen Prozess zu beschleunigen, bietet Monolithic Power Systems das EVM3650-QW-00A an, ein 63,5 mm × 63,5 mm × 1,6 mm großes, vierlagiges Evaluierungsboard für das MPM3650 (Abbildung 12).

Bild des Evaluierungsboards EVM3650-QW-00A von Monolithic Power SystemsAbbildung 12: Mit der Evaluierungsplatine EVM3650-QW-00A können potenzielle Anwender des DC/DC-Moduls MPM3650 dessen Leistung in ihrer Anwendung schnell bewerten. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Das Evaluierungsboard mitsamt seinem Datenblatt dient mehreren Zwecken. Erstens ermöglicht es dem Benutzer eine einfache Beurteilung der vielen Leistungsmerkmale des MPS3650 unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen, von denen einige vielleicht nicht offensichtlich sind oder im Datenblatt genannt werden. Zweitens enthält das Datenblatt des Evaluierungsboards den vollständigen Schaltplan, die Stückliste und die Details zum Platinenlayout, so dass Anwender des MPS3650 diese für ihr eigenes Design verwenden können, um das Risiko zu reduzieren und die Unsicherheit zu minimieren (Abbildung 13).

Diagramm des Evaluierungsboards EVM3650-QW-00A von Monolithic Power Systems (zum Vergrößern anklicken)Abbildung 13: Das Paket des Evaluierungsboards EVM3650-QW-00A enthält einen vollständigen Schaltplan, eine Stückliste und Details zum Platinenlayout, um Risiken und Unsicherheiten zu reduzieren. (Bildquelle: Monolithic Power Systems)

Das Evaluierungsboard bietet Entwicklern die Möglichkeit, die Leistung des Moduls besser zu verstehen, was zu einem hohen Maß an Vertrauen in die Implementierung und einer minimalen Markteinführungszeit führt.

Es gibt noch eine weitere Art von Rauschen

Wenn Entwickler von „Rauschen“ sprechen, beziehen sie sich fast immer auf irgendeine Erscheinungsform von elektronischem Rauschen in der Schaltung, wie z. B. Restwelligkeit oder EMI. Bei Schaltreglern gibt es jedoch noch eine weitere mögliche Art von Rauschen: akustisches Rauschen. Für Regler, die oberhalb des Bereichs des menschlichen Gehörs arbeiten - in der Regel 20 kHz - sind solche Störungen kein Problem. Einige Schaltregler arbeiten jedoch im Audiobereich, während andere, die mit viel höheren Frequenzen arbeiten, während der Leerlauf- oder Standby-Phasen in den Audiobereich zurückfallen, um den Stromverbrauch zu minimieren.

Dieses hörbare Rauschen ist auf eines oder beide der beiden bekannten physikalischen Phänomene zurückzuführen: den piezoelektrischen Effekt und den magnetostriktiven Effekt. Beim piezoelektrischen Effekt bewirken die taktgesteuerten elektrischen Schwingungen der Schaltung, dass Bauteile wie Keramikkondensatoren synchron mit dem Schalttakt schwingen, da elektrische Energie durch die kristallinen Materialien des Kondensators in mechanische Bewegung umgewandelt wird. Beim magnetostriktiven Effekt, der in gewisser Weise parallel zum piezoelektrischen Effekt verläuft, ändern magnetische Materialien, wie z. B. Drossel- oder Transformatorkerne, während der taktgesteuerten Zyklen der Magnetisierung ihre Form und Abmessungen. Der betroffene Kondensator oder Drossel/Transformator wirkt dann als mechanischer „Treiber“ und versetzt die gesamte Leiterplatte in Resonanz, wodurch die hörbaren Schwingungen verstärkt und übertragen werden.

Aufgrund eines oder beider dieser Effekte klagen Menschen mit gutem Gehör oft darüber, dass sie in der Nähe elektronischer Geräte ein konstantes, leises Brummen hören. Beachten Sie, dass dieses akustische Rauschen manchmal auch von Komponenten niederfrequenter 50/60-Hz-Stromkreise erzeugt wird, so dass auch Personen ohne gutes Gehör für höhere Frequenzen ein Brummen hören können.

Der Umgang mit akustischem Rauschen erfordert andere Ansätze und Techniken als bei der Dämpfung von elektronischem Rauschen.

Fazit

LDOs bieten eine rauschfreie oder rauscharme Lösung für das Problem des Gleichstromrauschens und der EMI, sind aber im Allgemeinen keine brauchbare Regleroption oberhalb einiger Ampere. Eine Alternative sind Schaltregler mit entsprechender Filterung oder solche, die speziell für rauscharmes Verhalten ausgelegt sind.

Komplette DC/DC-Reglermodule, die Komponenten wie die Induktivität in ihrem winzigen Gehäuse enthalten, bieten eine weitere Lösungsmöglichkeit. Sie reduzieren die Design-Unsicherheiten in Bezug auf Layout und Komponentenauswahl und bieten gleichzeitig eine vollständig getestete und quantifizierte Subsystemleistung.

Empfohlene Lektüre

  1. Grundlagen zu elektromagnetischen Verträglichkeitsstandards für Schaltnetzteile
DigiKey logo

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.

Über den Autor

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber ist ein Elektronikingenieur, der drei Lehrbücher über elektronische Kommunikationssysteme sowie Hunderte von Fachartikeln, Stellungnahmen und Produktbeschreibungen geschrieben hat. In früheren Funktionen arbeitete er als technischer Website-Manager für mehrere themenspezifische Websites für EE Times sowie als Executive Editor und Analog Editor bei EDN.

Bei Analog Devices, Inc. (einem führenden Anbieter von Analog- und Mischsignal-ICs) arbeitete Bill in der Marketingkommunikation (Öffentlichkeitsarbeit). Somit war er auf beiden Seiten des technischen PR-Bereichs tätig. Einerseits präsentierte er den Medien Produkte, Geschichten und Meldungen von Unternehmen und andererseits fungierte er als Empfänger derselben Art von Informationen.

Vor seinem Posten in der Marketingkommunikation bei Analog war Bill Mitherausgeber der renommierten Fachzeitschrift des Unternehmens und arbeitete auch in den Bereichen Produktmarketing und Anwendungstechnik. Zuvor arbeitete Bill bei Instron Corp. als Designer von Analog- und Leistungsschaltungen sowie von integrierten Steuerungen für Materialprüfmaschinen.

Er verfügt über einen MSEE (University of Massachusetts) und einen BSEE (Columbia University), ist ein registrierter Fachingenieur und hat eine Amateurfunklizenz für Fortgeschrittene. Darüber hinaus hat Bill Online-Kurse zu verschiedenen Themen geplant, verfasst und abgehalten, etwa zu MOSFET-Grundlagen, zur Auswahl von Analog/Digital-Wandlern und zur Ansteuerung von LEDs.

Über den Verlag

Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey