Design für optimale LED-Performance in der Architekturbeleuchtung
Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey
2021-10-12
Herkömmliche Beleuchtungsquellen für die Architekturbeleuchtung, z.B. Glühbirnen, Halogenlampen und Leuchtstoffröhren, werden sowohl in bestehenden als auch in neuen Entwürfen zunehmend durch Leuchtdioden (LEDs) ersetzt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften verspricht die LED-Beleuchtung eine viel höhere Effizienz, niedrigere Betriebskosten, eine geringere thermische Belastung, eine viel längere Lebensdauer (und damit geringere Wartungskosten) und einen Weg zu einem intelligenteren Management der Gebäudefunktionen.
Die Verwendung von LEDs in einer Glühbirne, die diese alteingesessenen Lampen direkt ersetzt, ist jedoch nicht trivial. Es werden neue Ansteuerschaltungen benötigt, die einen geregelten Strom (nicht Spannung) liefern, oft mit Dimmfunktion. Außerdem sind Glühbirnen Widerstandslasten und können direkt mit dem Wechselstromnetz betrieben werden, während dies bei LEDs anders ist. Sie weisen keinen einheitlichen Leistungsfaktor auf, d. h. Strom und Spannung sind phasengleich, und ihr Schaltregler-Antriebsschaltkreis ist eine potenzielle Quelle elektromagnetischer Störungen (EMI). Stattdessen muss die Ansteuerungsschaltung den erforderlichen Ansteuerungsstrom auf eine Weise bereitstellen und steuern, die für die Eigenschaften der LED-Last optimiert ist. Der Treiber muss unter Umständen auch eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Dimmfähigkeit und EMI-Unterdrückung bieten.
Dieser Artikel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Architekturbeleuchtung und den ICs, die eine LED-basierte Architekturbeleuchtung ermöglichen. Anschließend werden ICs von Diodes Incorporated anhand von Beispielen für ihre Verwendung in aktuellen Schaltungen vorgestellt.
Die Ziele der Architekturbeleuchtung (AL) und die Herausforderungen von LEDs
Architekturbeleuchtung ist das Design und die Verwendung von Beleuchtungssystemen, die innerhalb und außerhalb eines kommerziellen Gebäudes (nicht Wohngebäude), wie z. B. einem Einzelhandelsgeschäft, einem Büro oder einer Lagerhalle, eingebaut sind. Ziel der architektonischen Beleuchtungsplanung ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Kunst und der Wissenschaft der Beleuchtung zu schaffen, um Stimmungen und visuelles Interesse zu erzeugen und das Erlebnis eines Raumes oder Ortes zu verbessern, während gleichzeitig die technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt werden. Dazu gehören keine improvisierten Leuchten, die die Leute mitbringen oder neu anordnen, wie z. B. ihre Lieblings-Schreibtischlampe; stattdessen ist es die Beleuchtung, die „mit dem Gebäude kommt“, obwohl sie oft eine gewisse Flexibilität und sogar eine Neuanordnung zulässt, wenn sich die kurz- und langfristigen Bedürfnisse ändern.
In den letzten Jahren hat sich die Architekturbeleuchtung zu einem größeren und technologiegesteuerten Bereich mit zusätzlichen Herausforderungen entwickelt, vor allem aufgrund der Notwendigkeit, Energie zu sparen und die mit der Beleuchtung verbundenen Funktionen und Merkmale zu verwalten. Da die LED-Beleuchtung zu einem dominierenden Faktor bei der Modernisierung der Architekturbeleuchtung geworden ist, haben die Techniken, Schaltungen und Komponenten, die die LEDs in den Architekturbeleuchtungen effizient ansteuern können, zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Ein großer Teil des Anstoßes für den Übergang zu LED-basierten Architekturbeleuchtungen kommt von den zahlreichen gesetzlichen Vorschriften und Normen, die verschiedene Gesichtspunkte der Effizienz definieren, einschließlich Dimmbarkeit, PFC und EMI-Erzeugung, neben anderen Faktoren. Die Einzelheiten dieser äußerst komplizierten und langwierigen Anforderungen unterscheiden sich von Region zu Region, von Land zu Land und sogar von Bundesland zu Bundesland innerhalb der Vereinigten Staaten.
Zu den wichtigsten Vorschriften in den USA gehören die bundesstaatlichen Energy-Star-Normen und die kalifornische Bauvorschrift Title 24, die strenger ist als Energy Star. Neben vielen anderen Überlegungen verlangt Titel 24:
- Anwesenheitssensoren zum automatischen Ein- und Ausschalten von Beleuchtungslasten
- LED-Treiber mit Dimmfunktion
- Höhere Effizienz, gemessen an der nutzbaren Lumenleistung pro Watt Eingangsleistung
- SCL (Smart Connected Lighting, intelligente vernetzte Beleuchtung) unterstützt die drahtlose Steuerung einzelner und gruppierter Lampen über Bluetooth, Zigbee oder DALI/IEC 62386, mit einer Standby-Leistung des Systems unter 200 Milliwatt (mW)
- LED-Ausgangsstromwelligkeit unter 30 % zur Vermeidung von störendem und ablenkendem Flimmern
- PFC von 0,9 oder höher bei definierter höherer Leistung
- Gesamte harmonische Verzerrung (THD) unter 20 % zur Minimierung der Leistungsverschwendung durch nicht resistive Lasten
Ein Hinweis zu Dimmrate und Flimmern: Obwohl das menschliche Auge im Allgemeinen unempfindlich gegenüber Flimmern oberhalb von 100 Hz ist, gibt es ein damit verbundenes Phänomen, das manchmal als „E-Flimmern“ bezeichnet wird und auftritt, wenn Pulsweitenmodulation (PWM) zum Dimmen der LEDs verwendet wird, entweder zur Helligkeits- oder Farbsteuerung. Bei PWM wird die LED für kurze Zeit (Hunderte von Mikrosekunden) mit einer hohen Rate ausgeschaltet. Diese Dimmrate kann mit den Abtast- und Aktualisierungsraten von einfachen LED-Anzeigen, Bildschirmen, Sicherheitskameras und anderen optischen Abbildungsgeräten interagieren. Aus diesem Grund sollte die LED-Bildwiederholfrequenz viel höher sein als die Empfindlichkeit des Auges selbst, was bei den Komponenten von Diodes Incorporated der Fall ist.
Von Chips zu Chipsätzen
Die Erfüllung der vielfältigen energiebezogenen Anforderungen ist eine gestalterische Herausforderung, die ein Jonglieren mit gegensätzlichen Ansätzen erfordert, da es unvermeidlich zu Wechselwirkungen und Kompromissen zwischen den „besten“ Lösungen für jedes Ziel kommt. Es gibt zwar einzelne ICs, die für bestimmte Aspekte des Problems optimiert sind, aber für eine vollständige Lösung muss sichergestellt werden, dass diese ICs harmonisch zusammenarbeiten und sich gegenseitig verstärken, anstatt sich zu widersprechen.
Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, ICs eines einzigen Anbieters und alle zugehörigen Chipsatz-verifizierten Schaltungen, die diese ICs gruppieren, zu betrachten, die der Anbieter zusammengestellt hat. Dies bietet Designern eine geprüfte Topologie und ist ein guter Ausgangspunkt. Für LED-basierte Architekturbeleuchtungen bietet Diodes Incorporated vorgeschlagene Chipsätze in zwei Gruppen an, eine für Situationen mit geringerer Leistung (unter 30 W) und eine für Installationen mit höherer Leistung (über 30 Watt), wobei erstere typischerweise in Innenräumen und letztere im Freien verwendet werden.
Das Blockdiagramm in Abbildung 1 zeigt, wie die drei Basis-ICs, aus denen der Chipsatz für <30-Watt-Leistungsanwendungen besteht (ein dimmbarer LED-Controller, eine Brummstromunterdrückung und ein Dimmsignal-Schnittstellencontroller), miteinander interagieren und die erforderlichen Kernfunktionen bereitstellen.
Abbildung 1: Hochentwickelte ICs (ein dimmbarer LED-Controller, eine Brummstromunterdrückung und ein Dimmsignal-Schnittstellencontroller) bilden das Herzstück eines Designs für <30-Watt-Architekturbeleuchtung. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Betrachtet man die drei ICs einzeln, so arbeitet der dimmbare Hochleistungs-LED-Controller AL1666S-13 mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 85 Volt AC (VAC) bis 305 VAC und bietet dabei eine PFC von mehr als 0,9 und einen Klirrfaktor von unter 10 %. Er unterstützt analoges Dimmen von 0 bis 10 Volt über eine Spanne von 5 % bis 100 % und funktioniert mit allen ANSI-Standard-Dimmern; für das nicht-analoge PWM-Dimmen beträgt der Bereich 1 % bis 100 % bei 1 Kilohertz (kHz). Um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten, bietet er eine enge LED-Stromregelung von besser als ±2 % und eine LED-Lastregelung von besser als ±2 % von der Volllast bis zur Halblast.
Der AL5822W6-7 ist ein adaptiver 100/120Hz-LED-Brummstromunterdrücker in einem SOT-23-6-Gehäuse. Es stellt sich der schwierigen Herausforderung, die Stromwelligkeit zu minimieren, um die immer strengeren Normen zu erfüllen. Da es sich um die Komponente handelt, die die Schnittstelle zu den LEDs bildet, muss sie außerdem über einen Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur verfügen und den Hot-Bulb-Betrieb unterstützen, wenn der Schaltkreis und die Glühbirne in eine „stromführende“ Fassung eingesetzt werden. Sie kann eine drastische Verringerung der Welligkeit (Brummen) bewirken, und zwar auf nur wenige Prozent des ursprünglichen Wertes, wie anhand einiger einfacher Zahlen gezeigt wird. In Verbindung mit dem dimmbaren Hochleistungs-LED-Controller AL1665S-13 - einem engen Verwandten des AL1666S-13 - beträgt die Stromwelligkeit beispielsweise 520 Milliampere (mA) Spitze-Spitze, während sie in Verbindung mit dem AL5822 auf nur 17 mA sinkt (Abbildung 2).
Abbildung 2: Durch die Integration des dimmbaren Hochleistungs-LED-Controllers AL1665S-13 in das Design wird das Brummen von 520 mA Spitze-Spitze auf nur 17 mA reduziert. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Schließlich gibt es noch den AL8116W6-7, einen flexiblen 0-auf-10-Volt-Dimmsignal-Schnittstellencontroller. Er arbeitet mit einem breiten VCC-Bereich von 10 bis 56 Volt, der von der Ausgangsspannung einer Hilfswicklung, einer Stromschiene oder der LED-Kettenspannung abgeleitet werden kann. Er unterstützt PWM-Dimmen über einen Bereich von 0,2 kHz bis 10 kHz mit einer Steuerung von 0 bis 10 Volt und Potentiometer-Dimmen (0 bis 100 kΩ). Er wandelt die Dimmsteuerung in den vom System benötigten PWM-Ausgang um und bietet gleichzeitig eine einfache Dimmlösung mit Cross-Isolation und Barriere. Außerdem bietet er ein PWM-Ausgangstastverhältnis von ±2,5 % für eine genaue Dimmkurve, was bei Installationen mit mehreren LEDs von entscheidender Bedeutung ist.
Natürlich können High-Level-Blockdiagramme in Bezug auf die Darstellung der gesamten Stückliste (BOM), einschließlich passiver Komponenten, diskreter aktiver Komponenten und anderer ICs, trügerisch sein. Daher ist es wichtig, sich den tatsächlichen Schaltplan anzusehen, um zu verstehen, was die komplette Schaltung erfordert, da dies Auswirkungen auf die Verpackung, die Produktion und die Kosten hat.
Für den <30-Watt-Chipsatz aus Abbildung 1 zeigt der Schaltplan in Abbildung 3 unten, wie wenige Komponenten tatsächlich benötigt werden. (Der Transformator T1 und der Optokoppler werden für die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite benötigt)
Abbildung 3: Die Details, die ein Schaltplan des in Abbildung 1 gezeigten High-Level-Blockdiagramms liefert, zeigen, dass nur wenige zusätzliche Komponenten für den vollständigen Entwurf erforderlich sind. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Da alle schaltbaren Stromversorgungsschaltungen in der Praxis Feinheiten aufweisen, die ein Schaltplan allein nicht aufzeigen kann, ist ein Evaluierungsboard von Vorteil, um die Validierung und Verifizierung von Designs zu beschleunigen. Das AL1666+AL8116+AL5822EV1 ist ein Evaluierungsboard, das die drei genannten ICs verwendet, um einen dimmbaren, einstufigen 0-auf-10-Volt-Sperrwandler-LED-Treiber mit hoher PFC bereitzustellen (Abbildung 4). Es liefert einen konstanten Ausgangsstrom von 1200 mA über einen Spannungsbereich von 25 bis 50 Volt bei einer Eingangsspannung von 90 VAC bis 305 VAC.
Abbildung 4: Um den Projektabschluss zu beschleunigen, ermöglicht das Evaluierungsboard AL1666+AL8116+AL5822EV1 (oben und unten) ein tieferes Verständnis der Funktionsweise der dimmbaren LED-Treiberschaltung unter Verwendung des primärseitigen Controllers AL1666, des sekundärseitigen Dimmschnittstellen-ICs AL8116 und des LED-Brummstromunterdrückers AL5822. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Die Größe ist wichtig für die Abwärtskompatibilität
Warum sind eine geringe Größe und eine kurze Stückliste wichtig, abgesehen von dem üblichen „kleiner ist besser“-Grundsatz? Teilweise geht es um die Abwärtskompatibilität mit bestehenden Lampen (Glühbirnen), wenn LED-gesteuerte ICs einzeln oder in Gruppen verwendet werden.
Es gibt zwar viele verschiedene Lampenformen in der Architekturbeleuchtung, aber eine, die besonders weit verbreitet ist, ist die MR16-Lampe, die in Wohn- und Geschäftsräumen für gerichtete Beleuchtung verwendet wird (Abbildung 5). Glühlampen mit Halogenleuchtmitteln in dieser Bauform gehören seit vielen Jahren zur ersten Wahl für die Standard-Architekturbeleuchtung.
Abbildung 5: Der Formfaktor und die Größe der MR16-Glühlampe mit Halogen als Lichtquelle ist in Installationen für die Architekturbeleuchtung weit verbreitet. (Bildquelle: Wikipedia; W.W. Grainger, Inc.)
Die MR16 hat einen Durchmesser von 50 Millimeter an ihrem größten Umfang. Das „MR“ steht für Multifacetten-Reflektor, der die Richtung und Verteilung des Lichts steuert. Diese Glühlampe wird in der Regel (aber nicht immer) mit einer 12-Volt-Wechselstromleitung betrieben, die im Allgemeinen über einen Abspanntransformator bereitgestellt wird.
Eine kleine MR16-Halogenlampe benötigt 20 Watt und hat eine Lebensdauer von 2000 bis 6000 Stunden. Das LED-Äquivalent benötigt dagegen nur wenige Watt und hat eine Lebensdauer von etwa 100.000 Stunden. Im Zuge der Umstellung der Architekturbeleuchtung auf LED-basierte Lichtquellen ist es wichtig, die erforderlichen Schaltungen in dieses Paket aufzunehmen, um form- und passgenaue Lampen für den riesigen Ersatzteilmarkt sowie für neue Designs von Architekturbeleuchtungen anbieten zu können.
Deckung eines höheren Energiebedarfs
Für die Ansteuerung von LED-Lampen mit mehr als 30 Watt (was etwa 3 Ampere (A) LED-Strom entspricht), z. B. bei Außenanwendungen, kann eine zweistufige Topologie dem einstufigen Ansatz vorgezogen werden, obwohl die Steuer- und Kommunikationsmodule die gleichen sein können (Abbildung 6).
Abbildung 6: LED-Beleuchtungsdesigns mit höherer Leistung (über 30 Watt) verwenden eine zweistufige Topologie (rechts) im Gegensatz zu dem einstufigen Ansatz von Designs mit geringerer Leistung (links), aber ihre „intelligente“ Schnittstelle kann die gleiche sein. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Auch hier bietet der Schaltplan, in diesem Fall für die LED-Beleuchtungslösung mit höherer Leistung, einen detaillierteren Einblick (Abbildung 7).
Abbildung 7: Der Schaltplan zeigt erneut den relativ hohen Integrationsgrad, den diese Lösung mit höherer Leistung bietet. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Wie bei dem Entwurf mit geringerem Stromverbrauch bilden drei ICs das Herzstück dieser Implementierung. Der erste ist der AL1788W6-7, ein primärseitiger Regler, der Abwärts- und Sperrregler-Topologien unterstützt, die keinen Optokoppler erfordern, während sein quasi-resonanter (QR) Betrieb mit „Valley-on-Funktion“ für geringe Schaltverluste sorgt. Der Leistungsfaktor ist besser als 0,9, der Klirrfaktor liegt unter 15 %, und die Standby-Leistung von unter 200 mW (z. B. für den Einsatz tagsüber, wenn das Licht ausgeschaltet ist) trägt zur Gesamteffizienz bei.
Der AL17050WT-7 ist ein universeller, nicht isolierter AC-Abwärtsregler, der eine präzise Konstantspannungsregelung (CV) mit extrem niedriger Standby-Leistung in einem winzigen SOT-25-Gehäuse bietet. Er enthält einen 500-Volt-MOSFET und arbeitet mit einer Induktivität mit einer einzelnen Wicklung, was zu einfacheren externen Komponenten und einer kostengünstigeren Stückliste führt. Aufgrund seiner elektrischen Funktion und seiner Position in der Gesamttopologie umfasst der Baustein mehrere „Produktionsschichten“, einschließlich Übertemperaturschutz, VCC-Unterspannungssperre, Ausgangskurzschlussschutz, Überlastschutz und Schutz gegen unterbrochene Schaltkreise.
Schließlich gibt es noch den AL8843SP-13, einen 1 Megahertz (MHz) Abwärtsregler und analogen LED-Treiber mit PWM-Dimmung, der einen Ausgangsstrom von bis zu 3 A liefern kann, der über einen externen Widerstand einstellbar ist. Er kann mit einer Eingangsspannung von 4,5 bis 40 Volt betrieben werden und bietet eine Strommessgenauigkeit von ±4% für eine hervorragende Kanal-Kanal-Anpassung in Multi-LED-Designs.
Der AL8843SP-13 integriert den Leistungsschalter und eine High-Side-Ausgangsstrommessschaltung; je nach Versorgungsspannung und externen Komponenten kann der Wandler eine Ausgangsleistung von bis zu 60 Watt mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97 % liefern. Die wichtige Dimmfunktion kann durch Anlegen eines externen Steuersignals an einen einzigen Gehäusestift realisiert werden, der entweder eine Gleichspannung oder ein PWM-Signal akzeptiert. Dieser thermisch verbesserte Baustein im SO-8EP-Gehäuse bietet neben anderen Schutzfunktionen auch Schutz vor einer offenen oder kurzgeschlossenen LED und einem offenen oder kurzgeschlossenen Strommesswiderstand.
Wie bei der LED-Treiberanordnung mit geringerer Leistung kann ein Evaluierungsboard für die Lösung mit höherer Leistung den Zeitaufwand für ein besseres Verständnis einer vollständigen Implementierung erheblich reduzieren und so das Projekt effektiver vorantreiben. Für den LED-Abwärtstreiber AL8843SP-13, die anspruchsvollste Komponente des Designs für eine höhere Leistung, bietet Diodes Incorporated das Evaluierungsboard AL8843EV1 an (Abbildung 8).
Abbildung 8: Anwender des AL8843SP-13 profitieren von dem Basis-Evaluierungsboard AL8843EV1, die sich ganz auf den einzelnen Abwärtsregler und den analogen 3A-LED-Treiber-IC mit PWM-Dimmung konzentriert. (Bildquelle: Diodes Incorporated)
Das Evaluierungsboard AL8843EV1 ermöglicht grundlegende Übungen mit dem IC ohne Interaktion oder Beeinträchtigung durch andere aktive Komponenten.
Und dann gibt es noch die „vernetzte Beleuchtung“
Eine weitere praktische und wünschenswerte Verbesserung der modernen LED-Beleuchtung ist die Möglichkeit, eine intelligente, vernetzte Beleuchtung (Smart Connected Lighting - SCL) zu implementieren, die oft einfach als „vernetzte Beleuchtung“ bezeichnet wird. Sie ermöglicht unter anderem die Steuerung von Lampen als Gruppe und einzeln innerhalb einer Gruppe über einen Netzwerkstandard.
Was sind die Vorteile von SCL? Aus einer übergeordneten Systemperspektive, und vielleicht sogar mit etwas Spekulation und Übertreibung, wird eine vernetzte Beleuchtungsinfrastruktur zu einer Investition in ein gebäudeweites Netzwerk. Die durch diese Infrastruktur fließenden Daten ermöglichen es Gebäudemanagern, zentrale Gebäudesysteme zu integrieren, zu automatisieren und ihre Lebensdauer zu verlängern, ihre Betriebskosten zu senken, die Leistung zu steigern und Ausfallzeiten zu verringern.
Einige Analysten behaupten, dass die Vorteile der vernetzten Beleuchtung weit über die reine Beleuchtung hinausgehen. Szymon Slupik, CTO und Gründer von Silvair, stellt zum Beispiel fest: „Der Wert der zusätzlichen Dienstleistungen, die durch intelligente Beleuchtung ermöglicht werden, ist sieben- bis zehnmal höher als die Lichtsteuerung und die Energieeinsparungen selbst.“
SCL-Lampen befinden sich oft über lange Zeiträume in einem passiven „Hör“-Zustand, so dass der Stromverbrauch im Standby-Modus ein wichtiger Parameter für die Entwickler ist, und die Höchstwerte sind in den verschiedenen gesetzlichen Vorschriften festgelegt. Die Steuer- und Regelkomponenten von Diodes Incorporated sind so ausgelegt, dass die Standby-Leistung unter dem zulässigen Höchstwert liegt. Sie arbeiten auch mit Dimmsteuerungs-/Kommunikationsmodellen, die verschiedene Schnittstellenstandards wie Bluetooth, Zigbee und Wi-Fi unterstützen.
Ein Faktor, der die Installation von vernetzter Beleuchtung vorantreiben wird, ist die Entwicklung von branchenweiten Normen, die die Interoperabilität von SCL-Komponenten verschiedener Hersteller gewährleisten. So hat beispielsweise die Bluetooth Special Interest Group (SIG) in Zusammenarbeit mit der Beleuchtungsindustrie einen Bluetooth-Mesh-Standard entwickelt, der für die Schaffung von anwendbaren, groß angelegten Gerätenetzwerken optimiert ist. Darüber hinaus haben die Bluetooth SIG und die DALI Alliance gemeinsam eine standardisierte Schnittstelle entwickelt, die es ermöglicht, D4i-zertifizierte Leuchten und DALI-2-Geräte in Bluetooth-basierten Maschennetzwerken zur Lichtsteuerung einzusetzen (D4i ist der DALI-Standard für intelligente, IoT-fähige Leuchten). Über diese Schnittstelle können Daten ungehindert zwischen sensorischen Leuchten und Lichtsteuerungen, aber auch zu anderen Gebäudemanagementsystemen fließen.
Fazit
Intelligente LED-basierte Architekturbeleuchtung verbessert die Energieeffizienz von Beleuchtungssystemen in gewerblichen Gebäuden. Sie ist auch ein entscheidendes Element für die Ermöglichung langfristiger potenzieller Verbesserungen der Gesamtleistung von Gebäuden. Controller, Regler und LED-Treiber-ICs von Diodes Incorporated, die auf LED-basierte Architekturbeleuchtung ausgerichtet und optimiert sind, gehören zu den wichtigsten Bausteinen, die benötigt werden, um die potenziellen Vorteile dieser fortschrittlichen Möglichkeiten der Architekturbeleuchtung erfolgreich in eine leistungsstarke, vielseitige und kostengünstige Realität umzusetzen.
Referenzen:
DALI Alliance, D4i - Der DALI-Standard für intelligente, IoT-fähige Leuchten
Weiterführende Literatur
Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.