Wie man eine kostengünstige RC-Kampfdrohne baut
Ein RC-Flugzeug kann teuer sein. Wenn Sie vorhaben, andere Piloten in einem Luftkampf inklusive gegenseitiger Zerstörung zu begegnen, halten Sie die Kosten niedrig und bauen Sie ein Einweg-Flugzeug.
Ich hatte die Idee, aus einem meiner ferngesteuerten Kampfflugzeuge einen Nachtflieger zu machen. Dabei kam mir der Gedanke, Servozuleitungen zur Ansteuerung des LED zu nutzen, weil die eine schnellere Integration und eine leichtere Wartung bieten könnten.
Grundlagen zu RC-Stromversorgungssystemen
Funkgesteuerte Bordstromsysteme waren früher recht einfach, aber mit der Einführung von elektrischen Antriebsmotoren und anderen Leistungsanforderungen haben sich die Dinge geändert.
Quasi-Sinus aus Rechteckwellen erzeugen
Verwendung einer Reihe von Kondensatoren und Widerständen, um eine Rechteckwelle in eine sinusähnliche Welle umzuwandeln, die zu einem komfortablen, natürlich klingenden Audiosignal führt.
Was sind Flipflops und wie funktionieren sie? In diesem Blog erfahren Sie es.
Updating the Original Digi-Keyer
The founder of DigiKey started the company by selling a Morse code generator. See its original design alongside an updated version you can build.
Hydraulische und pneumatische Aktuatoren bieten Kraft und Geschwindigkeit bei Mechanismen, die sich wiederholen. Jeder Typ bietet unterschiedliche Vorteile und Merkmale.
Die Abdeckung aller Kombinationen von Tastendrücken mit IF/THEN-Anweisungen könnte Hunderte von Codezeilen erzeugen. Die Implementierung der bitweisen Logik minimiert den Code.
Erstellen Sie mit dem PCB-Builder-Tool von DigiKey eine maßgefertigte Breakoutplatine für den FadeCandy.
Zur herkömmlichen 5V-Logik gesellen sich immer niedrigere Spannungsstandards wie 3,3 V, 2,5 V, 1,8 V und niedriger, was dazu führt, dass nicht angepasste Systeme kommunizieren müssen.
Vorbeugende Wartung ist eine gängige Methode zur Vermeidung von Maschinenstillständen, die jedoch mit hohen Kosten verbunden sein kann. Omron bietet Lösungen zur Kostenreduzierung.
Digitale Einbauinstrumente sind in LED- oder LCD-Konfigurationen mit einer breiten Palette von Textfarben und bei Bedarf mit Hintergrundbeleuchtung erhältlich.
Wenn die physische Größe eines Projekts die Verwendung herkömmlicher Projektboxen und Gehäuse übersteigt, können kundenspezifische stranggepresste Aluminiumrahmen eine gute Wahl sein.
Die Vorteile von Logik- und Kleinsignalschaltungen mit MOSFETs gegenüber anderen traditionellen Transistortechnologien.
Da die Programmierung für die Massen immer zugänglicher wird, können grundlegende, aber nützliche Codiertechniken in Vergessenheit geraten, wie z.B. die direkte Portmanipulation (DPM).
Die Teensy 3.5 von SparkFun bietet genügend digitale Interrupts für drei Hall-Sensor-Signaleingänge von bürstenlosen DC-Motoren (BLDC-Motoren) und gegebenenfalls Streckendaten.
Der AD2 von Digilent erleichtert die Visualisierung des Ausgangs von Hall-Effekt-Sensoren, um Signale während der Projektentwicklung besser verstehen und verarbeiten zu können.
Einige BLDC-Motoren sind mit drei internen Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, die zur präzisen Steuerung der Stator-Magnetspule eine Rückmeldung an externe Stromkreise ermöglichen.
The Sweep function is a common intro to MCU servo motor control which is needed to achieve the full range of positions on a servo motor.