Zuverlassige Produktion
Ausfälle durch die richtigen Stromversorgungen vermeiden
Eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung ist in der Industrie ein zentraler Baustein, der über Erfolg oder Misserfolg von Produktionsprozessen entscheidet. Die digitale Transformation und Automatisierung bestimmt maßgeblich die industrielle Landschaft. Daher rückt die Zuverlässigkeit von Stromversorgungslösungen immer stärker in den Fokus.
Unternehmen sind auf einen unterbrechungsfreien Betrieb angewiesen. Ausfallzeiten in der Produktion sind aufgrund erheblicher finanzieller Auswirkungen oder Rufschädigung meist kaum zu verschmerzen und riskieren die Wirtschaftlichkeit von ganzen Projekten. In Fabriken kann bereits ein kurzer Stromausfall zu großen Problemen führen. Ein kurzer Stillstand kann durch eine Kettenreaktion schnell einen Stillstand oder gar Maschinenschäden nach sich ziehen.
Neben den Herausforderungen durch mögliche Stromausfälle oder Schwankungen kommen immer strengere Anforderungen an Energieeffizienz und Flexibilität. Modularität steht bei vielen Unternehmen weit oben auf der Anforderungs-Liste. Skalierbarkeit ist hier das Schlagwort. Gleichzeitig darf die Integration dieser Lösungen in die bestehende Infrastruktur nicht zu aufwändig oder kostspielig sein. Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens könnte so nämlich schnell gefährdet sein.
Lösungsansatz
Lösungen für diese Anwendungen müssen also eine hohe Zuverlässigkeit bieten und gleichzeitig flexibel sein. Allerdings darf eine hohe Anpassungsfähigkeit auf keinen Fall die Komplexität der Systeme erhöhen. Siemens bietet mit seiner Produktlinie, insbesondere mit der SITOP PSU6200 (Abbildung 1), genau eine solche Lösung an. DigiKey führt diese Siemens-Produkte dauerhaft im Sortiment und stellt Unternehmen damit eine leistungsstarke und zukunftssichere Möglichkeit zur Optimierung der Energieversorgungen zur Verfügung.
Abbildung 1: Die Stromversorgungsserie SITOP PSU6200 von Siemens. (Bildquelle: Siemens)
Spannungsschwankungen, Überlastfälle oder Stromausfälle, werden durch die in die SITOP PSU6200 integrierten Schutzfunktionen adressiert. Für einen Anwendungsbereich mit 12 V, 24 V und 48 V konzipiert, verfügt sie über umfassende Diagnosemöglichkeiten. Neben LED-Anzeigen bietet ein integriertes Diagnoseinterface dem Nutzer die Möglichkeit, jederzeit den aktuellen Zustand der Stromversorgung zu überwachen. So kann zur Vermeidung von ungeplanten Ausfällen, eine frühzeitige Problemerkennung umgesetzt werden.
Wirkungsgrad und Lebensdauer
Ein weiteres wichtiges Merkmal der SITOP PSU6200 ist die hohe Effizienz. Ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent ist durch Umweltanforderungen genauso wichtig wie eine lange Lebensdauer. Diese wird durch die reduzierte Abwärme verlängert.
Doch Zuverlässigkeit und Effizienz sind nur zwei der vielen Stärken der SITOP PSU6200. Genauso wichtig ist in Zeiten von Industrie 4.0 die Flexibilität. Daher gibt es die Stromversorgung auch in verschiedenen Leistungsklassen. So findet jeder Anwendung problemlos die Passende Leistung für sein bestehendes Systeme. Trotz der kompakten Bauweise kann die SITOP PSU6200 kurzzeitig 150 Prozent der Nennleistung zu liefern. Eine integrierte Spannungsregelung dient zum Ausgleich von plötzlichen Lastspitzen in Produktionsprozessen.
Die einfache Integration in vorhandene Auswertungen wird durch das Diagnoseinterface weiter vereinfacht. Besonders in Kombination mit der SIMATIC S7-1200 von Siemens (Abbildung 2) zeigt die SITOP PSU6200 ihre Stärken. Über das Diagnoseinterface lassen sich alle wichtigen Parameter wie Strom, Spannung, Temperatur und Betriebsstunden in Echtzeit überwachen. Automatisierte Fehleranalysen und Behebungen sind so umsetzbar. Geringere Ausfallzeiten, höhere Produktivität und eine bessere Rentabilität sind dann am Ende das Resultat.
Abbildung 2: Die Industriesteuerung SIMATIC S7-1200 von Siemens. (Bildquelle: Siemens)
Ein gutes Beispiel für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Siemens-Lösungen ist das Netzteil 6GK59240PS001AA2. Dieses Netzteil arbeitet dank seiner robusten Bauweise stets zuverlässig. Überspannungsschutz gehört genauso zur Ausstattung, wie Schutz vor Überhitzung und Überlastung. Die Kombination aus robustem Design und hoher Effizienz macht dieses Netzteil zur perfekten Wahl für raue Umgebungen.
Die Daten sprechen für sich
Zusammengefasst liefert Siemens mit seinen Power-Lösungen alles, für die Herausforderungen der modernen Industrie. Die Produkte zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität aus. Allen voran die SITOP PSU6200. Unternehmen haben nun die Möglichkeit, ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Außerdem können sie parallel schon auf zukünftige Anforderungen blicken. Umfangreichen Diagnosemöglichkeiten für Predictive Maintenance und die hohe Leistungsfähigkeit machen diese Stromversorgungslösungen zu einem zuverlässigen Partner in der Produktion.
Doch zuverlässige Stromversorgungen sind nur ein wichtiger Punkt. Inzwischen sind Lieferketten genauso relevant wie die Produktqualität. Daher benötigt jedes gute Produkt einen ebenso zuverlässigen Vertriebspartner an seiner Seite. Aus diesem Grund gehören die Siemens Produkte zum ständigen Sortiment von DigiKey. Innerhalb von 48 Stunden können alle vorrätigen Produkte nach ganz Europa geliefert werden. DigiKey bietet damit eine wichtige Unterstützung für Unternehmen, die ihre Produktionsprozesse optimieren und gleichzeitig für zukünftige Herausforderungen gerüstet sein wollen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum