Digitalmultimeter: Auch kleine Features können großen Nutzen bringen
Ich habe schon immer Produkte und Designs bevorzugt, die einen einfachen Ansatz verfolgen und sich auf das Wesentliche beschränken, das gut gemacht ist, statt auf solche mit vielen zusätzlichen, oft überflüssigen Funktionen und Merkmalen. Diese einfacheren Produkte sind einfacher zu bedienen und haben weniger Dinge, die aufgrund von Schaltkreisproblemen (auch „Hardware“ genannt) und Softwarefehlern schief gehen können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen nur ein kleiner Teil der vielen kostenlosen Funktionen und Features, die hineingestopft wurden, tatsächlich häufig genutzt werden; der Rest trägt nur zur Unordnung und Verwirrung bei.
In vielerlei Hinsicht wird diese Funktionsvielfalt durch die Software-getriebene Natur der heutigen Design-Realität noch verschlimmert. Als es sich bei den Produkten noch um Hardware handelte, bedeuteten diese zusätzlichen Funktionen einen Mehraufwand in der Stückliste und kosteten richtig Geld. Im Gegensatz dazu sind die zusätzlichen Produkt- und Herstellungskosten von softwarebasierten Funktionen oft gleich Null oder nahezu gleich - es wird nur etwas mehr Speicher benötigt. Das hat den Trend gefördert, all diesen „Schnickschnack“ hinzuzufügen.
Einige Produkte bieten grundlegende Funktionen, für die ich keinen wirklichen Bedarf sehe. Ich verstehe nicht den Reiz oder die Notwendigkeit, dass kabellose Ohrhörer herkömmliche kabelgebundene Ohrhörer ersetzen sollen, außer in einigen wenigen Fällen (Abbildung 1).
Abbildung 1: Kabellose Ohrhörer sind sehr beliebt, aber ich sehe keinen klaren Bedarf dafür, außer unter besonderen Umständen. (Bildquelle: Menards)
Aus meiner Sicht haben kabellose Ohrhörer diese Schwächen im Vergleich zu ihren kabelgebundenen Pendants:
- Sie sind wesentlich kostspieliger.
- Sie müssen über Bluetooth mit dem Host-Smartphone verbunden und synchronisiert werden.
- Sie müssen wieder aufgeladen werden.
- Und natürlich sind sie leicht zu verlieren; Sie können sogar eine Versicherung gegen den Verlust eines einzelnen Ohrhörers oder des Paares abschließen.
Mir scheint, dass die Vorteile bei der Verwendung von kabellosen Ohrhörern die Nachteile nicht aufwiegen, da sie eine Menge Aufmerksamkeit erfordern und eine weitere Sache sind, um die man sich kümmern muss. Dennoch kann ich die Tatsache nicht ignorieren, dass sie viele Anwender zufrieden gestellt haben. Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2020 wurden weltweit rund 200 Millionen Paare verkauft, die Hälfte davon von Apple.
Einige Zusatzfunktionen sind durchaus sinnvoll
Dennoch gibt es Zeiten, in denen eine Zusatzfunktion, die auf den ersten Blick wie ein „Gimmick“ erscheint, tatsächlich Sinn macht. Das Digitalmultimeter (DMM) FLK-3000FC von Fluke Electronics verfügt beispielsweise über eine drahtlose Verbindung („Fluke Connect“) zu einem Smartphone (Abbildung 2). Damit können Sie das Messgerät zusätzlich zur integrierten DMM-Anzeige auch auf Ihrem Telefon fernauslesen.
Abbildung 2: Das Digitalmultimeter FLK-3000FC verfügt über eine drahtlose Verbindung zu einem Smartphone, wodurch die Anzeige des Messgeräts aus der Ferne abgelesen werden kann. (Bildquelle: Fluke Electronics)
Für mich schien dies eine „nicht benötigte“ Funktion zu sein, die einem guten Basis-Handmessgerät wie dem Fluke FLUKE-113 (Abbildung 3) hinzugefügt wurde.
Abbildung 3: Das FLUKE-113 ähnelt in seinen Funktionen und Spezifikationen dem FLK-3000FC, verfügt jedoch nicht über eine Funkverbindung oder eine andere Fernauslesefunktion. (Bildquelle: Fluke Electronics)
Aber ich habe mich geirrt. Mein Urteil basierte auf meiner begrenzten Perspektive der Arbeit an der Werkbank oder einem ziemlich offenen Szenario von Fehlersuche und Reparatur. Das wurde mir klar, als der Backofen in unserem 15 Jahre alten Standard-Gasherd seine Temperatur nicht mehr erreichte oder hielt, und zwar in Bezug auf seinen Sollwert an der Frontplatte (Abbildung 4).
Abbildung 4: Als der Backofen in diesem Gasherd in Bezug auf das Temperaturverhalten nicht mehr richtig funktionierte, war es an der Zeit, professionelle Hilfe zu holen. (Bildquelle: General Electric (GE))
Ich nahm an, dass das Problem mit dem temperaturmessenden Thermoelement zusammenhing, entschied mich aber, es nicht selbst auszutauschen - eine mittelschwere Aufgabe - und rief stattdessen einen Reparaturtechniker an. Er kam, maß den Widerstand des Thermoelementes und stellte fest, dass er genau der Spezifikation entsprach, so dass dies nicht die Ursache des Problems war.
Die zweitwahrscheinlichste Ursache war, dass der Zünder, der die Flamme des Ofens als Teil des Ein/Aus-Temperaturregelkreises anschaltet, defekt war. Er zog die untere Wärmeschublade des Ofens heraus, griff ganz nach hinten und klemmte die Strommessbacken (eine Option bei diesem Messgerät) um das Zündkabel. Dann stand er auf, schaltete den Ofen ein und las die aktuelle Anzeige auf seinem Smartphone. Die Stromaufnahme betrug nur 2,4 Ampere (A), weit weniger als die erwarteten 3,5 A, was darauf hindeutet, dass der Zünder defekt war.
Ich habe ihn gefragt, warum er ein DMM und ein Smartphone als Auslesegerät verwendet, und nicht nur das DMM allein. Er sagte, dass das Stromkabel, das er überprüfen musste, ganz hinten im Gerät und an der Unterseite war, so dass er sich normalerweise auf dem Boden winden musste, während er auf der Seite oder dem Rücken lag, und eine Taschenlampe benutzen musste. Da es sich bei dem Messgerät um eine Standard-Stromzange handelte, hatte es keine Messleitungen, so dass er das Messgerät nicht vom Stromsensor weg und näher zu ihm hin bewegen konnte. Die andere Alternative war, den Backofen von der Wand wegzuziehen, um diese Leitung von hinten zu erreichen, was mehr Aufwand und Zeit erfordert (vor allem bei aufwändigeren Kücheninstallationen), und es ist oft „eklig“ dort hinten (manchmal findet er sogar tote Mäuse!). Außerdem muss man bei einigen Diagnosemodellen den Messwert einige Minuten lang beobachten, so dass es ein großes Plus ist, nicht in einer unbequemen Position zu sein.
Fazit
Die drahtlose Auslesefunktion des Fluke-Messgeräts machte die Arbeit des Technikers einfacher, schneller und angenehmer (oder zumindest weniger unangenehm). Was mir zunächst als schickes, aber überflüssiges Feature erschien, war in Wirklichkeit recht praktisch: Selbst wenn man die interessierende Leitung mit dem Messgerät erreichen kann, heißt das nicht, dass man sie auch ablesen kann. Manchmal sind diese zusätzlichen Funktionen es wert. Vielleicht nicht immer, aber manchmal. Ich bin jetzt auf jeden Fall etwas offener für dieses Thema.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum